東京 (2009年04月02日) -
アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、米国のインテリビジョン社(IntelliVision)がADIのBlackfin®プロセッサを組み込んだビデオ解析やインテリジェンス・ソリューションの供給を開始したことを発表しました。インテリビジョン社は、米国カリフォルニアを拠点とし、セキュリティ/監視/保安向けに高度な画像解析技術と自動監視製品の開発と提供を行っています。ADIのBlackfinプロセッサは、すでに世界のリーディング・カメラ・メーカーが監視やマシン・ビジョン・カメラ用に採用されています。インテリビジョン社のビデオ解析ソリューションは、自動モニタリング、監視、セキュリティ・ソリューションなど広範囲に用いられ、またそれらはオペレータの必要なく、不審な行動を自動的に特定し、反応します。このたびのADIとインテリビジョン社の技術の組み合わせにより、開発エンジニアはコスト効率に優れかつBlackfin用に最適化された、実動作検証済みの完成度の高いソフトウェア・モジュールをベースにした、インテリジェント・カメラを開発することができます。Blackfinプロセッサは、低消費電力と容易な設計に加え、高性能なビデオ処理や圧縮性能、そしてストリーミング機能も必要とするカメラ・メーカーに広く採用されています。
インテリビジョン社は同社のBlackfinプロセッサ・ベースのインテリジェント・ビデオ・モジュールを即時に出荷開始する予定です。当初供給されるモジュールには、侵入検出、ビデオ・カウンタ、異常検出、資産保全やカメラ異常検出などの機能を備えています。今年中に、追加のモジュールも供給する予定です。
インテリビジョン社の社長、Vaidhi Nathan氏は次のように述べています。「世界のリーディング・カメラ・メーカーは監視カメラやマシン・ビジョン・カメラにBlackfinプロセッサを組み込んでいます。それは、Blackfinの高性能なビデオ処理や圧縮性能、そしてストリーミング機能を評価しているからです。当社のインテリジェントな製品をBlackfinプロセッサ上で駆動させることで、カメラ・メーカーは多くの機能を搭載したより価値の高いビデオ解析製品を、短期間で市場投入できるようになります」
アナログ・デバイセズ社 汎用DSP事業部産業用ビデオおよびイメージング・ソリューション担当のプロダクト・ライン・マネージャ、マイケル・ロン(Michael Long)は次のように述べています。「ユーザが、低コストのIPネットワークを利用して、財産や人々の安全を守るための分散インテリジェント・システムを構築するようになるのに伴い、自動ビデオ監視の利用も急速に伸びています。Blackfinプロセッサの特長である高性能、スケーラビリティ、低消費電力動作によりカメラの設計が簡素化され、システムの自由度が向上し、設計者はビデオ解析市場へのニーズに迅速に対応できるようになります」
今後、機能統合された機器はBlackfinクラスの処理能力を要求
ADIのBlackfinプロセッサは、マルチフォーマットのオーディオ、ビデオ、音声および画像処理、マルチモードのベースバンドとパケット処理、リアルタイムのセキュリティやコントロール処理といった機能の統合処理が不可欠なアプリケーション向けに、業界最高の性能と消費電力効率を兼ね備えた新しい種類の16/32ビット組込みプロセッサです。Blackfinプロセッサは、デジタル・ホーム・エンターテインメント、ネットワークやストリーミング・メディア、自動車用テレマティックスとインフォテインメント、デジタル・ラジオやモバイルTVなどの機能統合されたアプリケーションに、広く採用されています。これはまさに、Blackfinのソフトウェアに対する柔軟性とスケーラビリティとの強力な組み合わせによるものです。
インテリビジョン社について
インテリビジョン社は、監視およびセキュリティ市場向けの「インテリジェント・ビデオ解析および自動監視」ソリューションのリーディング・ベンダーです。インテリビジョン社の製品は、2003年以来、米国政府機関、空港、鉄道の駅、フォーチュン500社、リーディング・システム・インテグレータといった、トップ・カスタマに採用されています。インテリビジョン社は、本社がカリフォルニア州サンノゼにあり、アジアやヨーロッパにもオフィスを構えています。「インテリジェント・ビデオ」は、高度なビデオ解析を行い、ビデオ監視を完全自動化する、先進的なソリューションです。対象物の自動的な追跡と特定を行い、動きを解析して、アナログまたはデジタル・ビデオ・ストリームからビデオ情報を抽出します。
アナログ・デバイセズ(ADI)は、技術革新、高性能、そして卓越した技術力を企業文化として継承し、半導体市場において長期にわたり高い成長を示してきました。ADIは、データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術の世界的リーディング企業として業界で高い評価を得ており、あらゆる種類の電子機器分野を取り扱う世界各国60,000社以上の顧客に製品を提供しています。アナログおよびデジタル信号処理アプリケーションに用いられる高性能集積回路の世界的なリーディング・メーカーとして、40年以上の歴史を誇るADIは、本社をマサチューセッツ州ノーウッドに構え、全世界で約8,900人の従業員を擁します。製造工場は、マサチューセッツ、カリフォルニア、ノース・カロライナ、アイルランド、フィリピンにあります。アナログ・デバイセズはニューヨーク証券取引所に上場しており(ティッカ-:ADI)、ADIはS&P 500インデックスに挙げられています。http://www.analog.com/jp