東京 (2009年02月25日) -
アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、ネットワークと通信インフラストラクチャ・システム向けに、クロック設計を簡素化し、複数の発振器の必要性を低減するクロック・ジェネレータ「AD9551」を発表しました。AD9551は、規格に互換性のないギガビット・イーサーネット、10ギガビット・イーサーネット、SONET/SDHやファイバチャンネルなどのネットワーク間において、データの共有と転送を可能とするため、従来のような複数の発振器を使用するシステムに対して、基板面積の低減や、システムの開発サイクルと複雑さを低減するだけでなく、高精度の外部の水晶振動子を使用することで発振器よりも高精度の性能を提供します。さらに機能として、ネットワーク・スイッチ、ルーターやライン・カードに不可欠な機能であるフォワード・エラー・コレクション(FEC)、ホールドオーバ、スイッチオーバをサポートします。また、シングルエンド動作や差動動作にも使用可能な入力受信回路と出力ドライバを内蔵しています。
AD9551クロック・ジェネレータは、1つまたは2つのリファレンス(基準周波数)信号を入力し、プログラマブル可能な分周器により1から63分周した1つまたは2つの信号を出力することができます。2つのリファレンス信号入力時は、信号同士がオンチップリファレンスモニタとスイッチオーバ回路により同期しているため、片側のリファレンス信号の障害時に他方のリファレンス信号に切り替わる際、位相の揺らぎなしに規定した周波数の出力信号を保つことができます。また、1つあるいは2つのリファレンス信号が故障した場合においても、位相ノイズの少ない安定した周波数がホールドされます。
AD9551は、2個のカスケード接続されたフラクショナルN(分周分数)PLL(フェイズ・ロック・ループ)で構成されており、外付けの26MHz水晶振動子と、初段の内部デジタル制御された水晶発振器(DCXO)により、クリーンな基準信号を生成して次段PLLに供給します。リファレンス入力信号の故障時には出力周波数をホールドします。AD9551はSPI(シリアル・ペリフェラル・インターフェース)ポートや、外部ピンの選択により、あらかじめ規定されたデバイダ値(分周値)を設定することが可能です。これにより、ギガビット・イーサーネット(644.53125MHz)、10ギガビット・イーサーネット(625MHz)、SONET/SDH(622.08MHz)やファイバチャンネル(657.421875MHz)用のあらゆる標準伝送レートを含む周波数比から、よく用いられるFEC比(15/14、239/237、239/238、255/237、255/238)までのさまざまな周波数比の組み合わせにおける周波数を提供します。
ADIは、「AD9520」、「AD9522」、「ADCLK905」、「ADCLK907」や「ADCLK925」超高速SiGe ECL クロック/データ・バッファと超高速SiGeオープンコレクタHVDSクロック/データ・バッファを含むネットワーク・クロックに加え、パワー・マネジメントからアナログおよびミックスド・シグナル・ソリューションまでをカバーする広範囲の製品の提供により、ネットワーキングと通信システム設計のあらゆる面をサポートしています。
供給と価格について
下の表中の価格は、米国における参考価格です。
| AD9551 |
アナログ・デバイセズ(ADI)は、技術革新、高性能、そして卓越した技術力を企業文化として継承し、半導体市場において長期にわたり高い成長を示してきました。ADIは、データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術の世界的リーディング企業として業界で高い評価を得ており、あらゆる種類の電子機器分野を取り扱う世界各国60,000社以上の顧客に製品を提供しています。アナログおよびデジタル信号処理アプリケーションに用いられる高性能集積回路の世界的なリーディング・メーカーとして、40年以上の歴史を誇るADIは、本社をマサチューセッツ州ノーウッドに構え、全世界で約8,900人の従業員を擁します。製造工場は、マサチューセッツ、カリフォルニア、ノース・カロライナ、アイルランド、フィリピンにあります。アナログ・デバイセズはニューヨーク証券取引所に上場しており(ティッカ-:ADI)、ADIはS&P 500インデックスに挙げられています。http://www.analog.com/jp