content here.
content here.

高周波数A/Dコンバータ駆動用の差動RF/IFアンプ「ADL5561」「ADL5562」を発表

  • 低歪み特性と優れた直線性を実現
  • 有線/無線通信システムにおいて12ビットから16ビットADCの最高500MHzでの駆動を簡素化
  • 東京 (2009年02月06日) -

    アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、直線性と消費電力に新しい性能標準をもたらす2種類の超低歪み差動アンプ「ADL5561」と「ADL5562」を発表しました。この2製品により、先進的な通信システムで求められている高速で高いIFサンプリングのA/Dコンバータ(ADC)を、効率良く駆動できるようになります。これまでの業界最高の駆動周波数は、ADIが2005年に発表した差動アンプ「AD8352」の380MHz でしたが、ADL5561とADL5562は、これを凌ぐ500MHz という周波数でもADCを駆動しつつ、その性能を保持できます。

    ADL5561とADL5562は、ユーザが選択可能なゲイン設定用抵抗器を内蔵しており、通常よく使われるIF周波数(70MHz、100MHz、140MHz、250MHz)において正確なゲイン設定(6dB、12dB、15.5dB)を提供します。この性能により、設計工程の簡素化と効率的な処理が可能となり、これまでにない柔軟性を実現し、さらに設計者は複数のゲイン設定を広範囲なIF周波数において使用することができます。ADL5561とADL5562は、ピン互換になっているので、ユーザはアプリケーションの条件に合わせて消費電力と性能のどちらかを選択できます。

    ADL5561とADL5562アンプは、3G LTE (Long-Term Evolution)やNGMN(Next Generation Mobile Network)のような次世代通信システムにおいて、最高レベルの実用的なIF周波数で、12ビットから16ビットのADCを駆動します。厳しい要求が課せられる先進的な通信アプリケーションにおいて、ADCドライバの歪みレベルを低減することにより、受信チャンネルのSFDRの最大化とS/N比の最小化が可能となり、高周波でのシステム性能が改善されます。この改善により、携帯電話やケーブル通信、医用機器、計測機器、軍事用無線機器、衛星通信などのアプリケーションにおいて、無線設計回路内のIF周波数の数を最少化できるので、低消費電力化、低コスト化、部品点数の削減や基板面積の縮小を実現し、同時にシステムレベルの性能を高めます。

    ADL5561とADL5562:小さなフットプリントのパッケージで卓越した性能と低消費電力を実現し、新しい業界標準を設定
    ADL5561は、2GHz の低歪み差動アンプです。消費電流はわずか40mAで、140MHz帯のIFアプリケーション向けに最適です。ADL5561は、業界最高レベルの歪み性能を特長とし、最高の柔軟性と、性能対消費電力比の新たなベンチマークを提供します。ADL5561は、100MHzで-86dBcのHD2、-88dBcのHD3、-95dBcのIMD3という歪みレベルを実現します。

    ADL5562は、2.6GHzの低歪み差動アンプです。消費電力は80mAとなっており、500MHzまでのIFアプリケーション向けに、業界最小歪みに対する新しい性能標準を設定することが可能です。ADL5562は、140MHzで、-95dBcのHD2、-86dBcのHD3、-96dBcのIMD3という歪みレベルを実現します。

    ADL5561とADL5562は、3V電源で作動し、省スペースの3mm×3mm LFCSPで提供しています。さらに通常のGaAs差動アンプでは、シングルエンド信号から差動信号にコンバージョンする際に、トランスが必要となることが多いのに対し、ADL5561とADL5562は完全差動回路で動作することが可能です。また、シングルエンド入力から差動信号へのコンバージョンとして使用できます。

    価格と供給について
    ADL5561ADL5562は、現在サンプル出荷中です。量産出荷は2009年4月の予定です。両製品とも単価は1,000個受注時で3.68ドルです(米国における参考価格)。

    全てのRFシグナル・チェーンをカバーするADIのRF IC製品群
    ADIは、設計スキル、システムに対する理解、そしてプロセス技術を活用して、あらゆる主要RF/デジタル機能ビルディング・ブロック向けにRF ICを提供する、唯一のシングルソース・プロバイダです。フル・スイートの設計ツールに補完されたRF機能ブロックには、ダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS)フェイズ・ロック・ループ・シンセサイザ(PLL)、TruPwr™と呼ばれるパワー・ディテクタログアンプ、X-Amp®に代表される可変ゲインアンプ(VGA)、パワーアンプ(PA)やローノイズアンプ(LNA)などのRFアンプ、ミキサー、ダイレクト・コンバージョン変調器と復調器が含まれています。詳細情報については、こちらのウェブサイトをご覧下さい。

    アナログ・デバイセズについて

    アナログ・デバイセズ(ADI)は、技術革新、高性能、そして卓越した技術力を企業文化として継承し、半導体市場において長期にわたり高い成長を示してきました。ADIは、データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術の世界的リーディング企業として業界で高い評価を得ており、あらゆる種類の電子機器分野を取り扱う世界各国60,000社以上の顧客に製品を提供しています。アナログおよびデジタル信号処理アプリケーションに用いられる高性能集積回路の世界的なリーディング・メーカーとして、40年以上の歴史を誇るADIは、本社をマサチューセッツ州ノーウッドに構え、全世界で約8,900人の従業員を擁します。製造工場は、マサチューセッツ、カリフォルニア、ノース・カロライナ、アイルランド、フィリピンにあります。アナログ・デバイセズはニューヨーク証券取引所に上場しており(ティッカ-:ADI)、ADIはS&P 500インデックスに挙げられています。http://www.analog.com/jp

    X-Ampは、アナログ・デバイセズ社の登録商標、TruPwr は同社の商標です。