東京 (2008年09月26日) -
アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、携帯電話端末やバッテリ駆動機器において低ノイズ、低電圧電源レール、およびバッテリ寿命の延長という機能を実現する高性能LDO(ロー・ドロップアウト)レギュレータ・ファミリーを発表しました。ADP120とADP121は、業界最小のウェーハ・レベル・チップ・スケール・パッケージ(WLCSP)で供給しており、さらに標準TSOTオプションもあるため、システム設計者は高性能で小型の携帯電話端末を柔軟に設計できます。ADP120、ADP121、およびADP130 LDOは、ADIが40年以上にわたるアナログ設計の経験を活用し開発した製品で、極めて低レベルのノイズと消費電力を特長としています。これにより、携帯型電子機器設計者に、アプリケーションのニーズに最適化されたパワー・マネジメント・ソリューションを提供します。
新しい低ノイズLDOファミリーは、ノイズに敏感なミックスド・シグナルICへ、350mA以下の電源電流でクリーンな電力を供給すると同時に、1.2Vという低い出力電圧において、静止電流(Iq)わずか11μAから24μAで動作します。3種のデバイスは、すべて超小型の1μFセラミック出力コンデンサで安定して動作し、バイパス・コンデンサの追加は不要になるため、基板面積と部材費が低減されます。これらのデバイスの安定性と低消費電力性能により、携帯オーディオ・プレーヤやデジタルカメラ、携帯型ゲーム機、パーソナル・ナビゲーション・システムなどのリチウム・バッテリ駆動機器の設計者は、DCパワー・マネジメントに関連するノイズ問題を迅速に、そしてコスト効率良く解決することが可能です。極めて低いIqは、ナノアンペア・レベルのシャットダウン電流とともに、アプリケーションをオフにした際のバッテリ電流損失を低減するのに役立ちます。また、パワー・バジェットを拡大して、バッテリ寿命を延長したり、他のシステム機能の動作を可能にします。
ADP120とADP121は、10kHzで60dBのPSR(電源電圧変動除去比)を特長とし、40μVrmsのノイズ性能とわずか11μAの消費電流を実現するので、携帯型アプリケーションにおけるRFおよびアナログ回路の駆動に最適です。ADP130は、独自のデュアル電源アーキテクチャにより、単一電源デバイスと比べて優れたロー・ドロップアウト性能を実現します。ADP130は、このアーキテクチャにより、必要出力電圧より高電圧の入力電源からバイアスを印加できると同時に、より低電圧の入力電源から負荷電流を供給して、全体的な消費電力を低減し、ロー・ドロップアウト動作を可能にします。
ADP120とADP121 LDOは、負荷電流100mAで60mVという低いドロップアウト電圧が特長です。ADP130は、17mVという超低ドロップアウト電圧を特長としているので、カメラ・モジュールのような機器に用いられる小形状のデジタル・コア回路やプロセッサ向けに低い出力電圧を生成するのに適しています。
アナログ・デバイセズ社 携帯用電源製品担当マーケティング・ディレクタ、アルカディオ・レオン(Arcadio Leon)は、次のように述べています。「消費電力が課題である民生用、産業用、および医用機器に新たな特長や機能を付加する必要がある携帯機器の設計者にとって、低消費電力で低ノイズの動作は設計上の鍵となります。拡張し続けるADIのパワー・マネジメント・ソリューション群に新たに加わったADP120、ADP121、およびADP130の 3つのLDO製品は、低静止電流と低ノイズ性能を提供することで、携帯機器の性能を改善し、バッテリ寿命を延長します」
供給と価格について
ADP120、ADP121、およびADP130 LDOは現在量産出荷中です。5ピンTSOT(薄型スモール・アウトライン・トランジスタ)パッケージで供給しており、1,000個受注時の単価は、ADP120が0.26ドル、ADP121が0.27ドル、ADP130が0.33ドルです(米国における参考価格)。ADP120とADP121 LDOは、オプションとして、超小型0.86mm×0.86mmの4バンプWLCSPでも供給しています。これらの製品は、ADIのオンラインADIsimPower™設計ツールによってサポートされています。詳細は、こちらのウェブサイトをご覧ください。
アナログ・デバイセズ(ADI)は、技術革新、高性能、そして卓越した技術力を企業文化として継承し、半導体市場において長期にわたり高い成長を示してきました。 ADIは、データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術の世界的リーディング企業として業界で高い評価を得ており、あらゆる種類の電子機器分野を取り扱う世界各国60,000社以上の顧客に製品を提供しています。アナログおよびデジタル信号処理アプリケーションに用いられる高性能集積回路の世界的なリーディング・メーカーとして、40年以上の歴史を誇るADIは、本社をマサチューセッツ州ノーウッドに構え、設計/製造拠点を世界各国に展開しています。アナログ・デバイセズはニューヨーク証券取引所に上場しており(ティッカ-:ADI)、ADIはS&P 500インデックスに挙げられています。 http://www.analog.com/jp