東京 (2011年09月29日) - アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、高速で低ノイズ、かつ低消費電力という最高レベルの性能を組み合わせた、高速アンプ・シリーズを発表しました。今回発表した低ノイズ高速アンプ、「ADA4896-2」(デュアル)、「ADA4897-1」(シングル)、および「ADA4897-2」(デュアル)は、携帯型のマルチチャンネル低消費電力計測機器やヘルスケア機器向けに設計されています。現在、市場にある消費電流が10mA以下のレールtoレール・アンプの中でも、最高レベルの大信号帯域幅とスルーレート、そして最高水準の低ノイズという優れた性能を実現しています。また、いずれのアンプも1nV/√Hzの低ノイズと120V/μsというスルーレートのみならず、わずか3mAという電源電流消費も特長です。さらに1/fノイズは2.4nV/√Hz(@10Hz)という低さになっています。
またADIは、この高速アンプ・シリーズとあわせ、デュアル非補償高速アンプ「ADA4895-2」も発表しました。これはゲイン+10以上において1.5GHzのゲイン帯域幅積が得られ、高速でかつ高ゲインのプリアンプとして最適です。
これらの新しいレールtoレール・出力アンプは拡張工業用温度範囲-40˚Cから+125˚Cで動作し、電源電圧範囲は3Vから10Vとなっています。ADA4895-2およびADA4897-1/-2には出力ディスエーブル機能が搭載されています。
レールtoレール・アンプの特長について
下記表中の価格は、米国での参考価格です。
| 製品 | 特長 | 供給 | 1,000個受注時の単価 | パッケージ |
|---|---|---|---|---|
| ADA4897-1 | シングル,ディスエーブル | 量産出荷中 | 1.89ドル | 8ピン SOIC 6ピン SOT |
| ADA4897-2 | デュアル,ディスエーブル | サンプル出荷中 | 3.20ドル | 10ピン MSOP |
| ADA4896-2 | デュアル | 量産出荷中 | 3.20ドル | 8ピン LFCSP 8ピン MSOP |
| ADA4895-2 | デュアル, ディスエーブル (ゲイン ≥+10) | Samples Now | 3.20ドル | 10ピン MSOP |
【詳細情報】
ADIの計測機器向け製品について
ADIのヘルスケア・アプリケーション向け製品について
ADIの高速低ノイズ・アンプについて
アナログ・デバイセズ社は、技術革新、業績、そして卓越した技術を企業文化の柱に、技術セクターにおいて長きにわたり、最高の成長を誇る企業のひとつとしての地位を確実にしてきました。データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術で高い評価を得ており、6 万社を超える顧客に製品を提供しています。アナログ・デバイセズ社は、米国マサチューセッツ州ノーウッドに本社を構え、設計/製造拠点を世界各国に展開しています。S&P 500インデックスの一社に挙げられています。http://www.analog.com/jp
© 1995 - Analog Devices, Inc. All Rights Reserved