プレス・リリース

Contact Linda Kincaid

業界で最も広帯域なRFトランシーバー「ADRV9009」を発表

2G~5G基地局とフェーズド・アレイ・レーダーの開発を迅速化

2018年06月11日 - 東京
  • ADRV9009

    アナログ・デバイセズ社(NASDAQ:ADI)は本日、これまでに受賞歴のあるRadioVerse™技術および設計開発環境に、業界で最も広帯域なRFトランシーバー「ADRV9009」を追加したことを発表しました。これにより共通の無線プラットフォームを使用しつつ、5Gの展開の加速や、2G/3G/4G通信エリアの維持、フェーズド・アレイ・レーダーの設計の簡素化が実現できます。ADRV9009 RFトランシーバーは、過去の世代のデバイスと比べて2倍の帯域幅(200MHz)を提供し、ディスクリート部品20個相当を置き換えることができます。消費電力は2分の1に低減しており、パッケージ・サイズも約60%小さくなっています。業界最高の性能、サイズ、重さ、消費電力の削減を実現したADRV9009トランシーバーは、新しい5Gワイヤレス・インフラストラクチャ機器や航空宇宙/防衛システムに要求される、アンテナ密度やネットワーク容量の厳しい条件を満たすことができます。

    ADRV9009は、既存のすべてのセルラ規格をサポートできる業界初のRFトランシーバーです。このデバイスは75MHz~6GHzの範囲で動作可能で、2G/3G/4G/5Gサービスをサポートします。したがってセルラ通信機器メーカーは共通かつコンパクトな無線機器設計プラットフォームで、すべての帯域および消費電力の製品バリエーションに展開できます。これにより製品開発期間を約半分に短縮でき、様々な帯域および規格に対応した通信機器の導入や保守を簡素化できます。

    アナログ・デバイセズのトランシーバー製品事業部統括マネージャであるNitin Sharmaは次のように述べています。「セルラ通信機器の設計者は、5Gのような新しい広帯域用途に対応できる機能と、既存の2G/3G/4Gに必要な高性能の両方を提供する、共通無線プラットフォームを今回初めて利用できるようになります」

    広帯域、低消費電力、小型化を実現したADRV9009は、ますます高度化する5G Massive MIMO機器の無線チャンネル数の条件を満たすことができます。この新しいRFトランシーバーはシングルチップのTDDソリューションであり、セルラ通信網およびIoTネットワークのフィールド試験に必要な実験室グレードの可搬型5G試験/計測装置の設計にも応用できます。

    防衛用通信や無線諜報など、広帯域用途と狭帯域用途の双方から求められる航空宇宙および防衛システムにおいて、ADRV9009は高度な性能要求条件に対応します。またこの新しいRFトランシーバー・プラットフォームは、高速周波数ホッピングを可能としており、通信リンクの安定性とスペクトル効率を向上できます。

    ADRV9009はローカル発振器(LO)同期機能を内蔵し、外部LOが不要なため、先進のセルラ・システムやフェーズド・アレイ・レーダー・システムでデジタル・ビームフォーミングの設計を簡素化できます。


    RadioVerse技術および設計エコシステムによる無線機器の開発が加速

    RadioVerse™技術および設計エコシステムは、市場をリードする統合無線プラットフォーム、ソフトウェア・ツール、評価用および試作用プラットフォーム、各種のリファレンス設計、フル機能の無線ソリューションで構成され、最新の無線機器設計や開発を加速できます。RadioVerseエコシステムは、JESD204B FPGA統合フレームワーク、2個のADRV9009デバイスが搭載された量産対応RFシステムオンモジュール(RF-SoM)、また設計/技術サービスを提供するパートナー企業の世界規模のネットワークを提供し、ADRV9009 RFトランシーバー搭載製品の迅速な市場投入を支援します。


    価格と提供時期
    下記表中の価格は米国での価格です。

    製品 サンプル
    出荷
    量産
    出荷
    1,000個
    受注時
    の単価
    パッケージ
    ADRV9009
    統合されたデュアル
    RFトランスミッタ、
    レシーバー、観測レシーバー
    出荷中 出荷中 319ドル 12 x 12 BGA
    ADRV9008-1
    統合されたデュアル
    RFレシーバー
    6月25日 6月25日 210ドル 12 x 12 BGA
    ADRV9008-2
    統合されたデュアル・
    トランスミッタ
    と観測レシーバー
    6月25日 6月25日 239ドル 12 x 12 BGA
    ADRV9009-W/PCBZ 出荷中 出荷中

    1,450ドル

    ADRV9009
    評価用ボード
    ADRV9008-1W/PCBZ 6月25日 6月25日 950ドル ADRV9008-1
    評価用ボード
    ADRV9008-2W/PCBZ 6月25日 6月25日 950ドル ADRV9008-2
    評価用ボード


    【関連ビデオ】
    ADRV9009 RFトランシーバーRadioVerse技術の詳細:http://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5791529393001.html

  • アナログ・デバイセズについて
  • アナログ・デバイセズは1965年の創業以来、高性能アナログで世界をリードし、さまざまな技術的課題を解決してきました。
    世界にインパクトを与えるイノベーションを実現するために、私たちは最先端のセンシング、計測、パワーマネジメント、通信、信号処理技術でアナログとデジタルとの懸け橋となり、世界の動きをありのままに描き出します。
    想像を超える可能性を―アナログ・デバイセズ analog.com/jp

  • RadioVerseはAnalog Devices, Inc.の登録商標です。その他、本リリース中に記載されている全ての商標は、それぞれの所有者の所有物です。

  • Editor's Contact Information
Stay Informed