如果接地是模拟问题的最常见原因之一,下一个最重要的因素是什么?

问题:

如果接地是模拟问题的最常见原因之一,下一个最重要的因素是什么?

RAQ:  Issue 123

答案:

RAQs: Issue 123未用IC引脚的误接。

撰写本期非常见问题解答前,我在慕尼黑啤酒节过了个周末,这是全球首个、规模最大的啤酒节。我的目的不是啤酒,巴伐利亚啤酒固然是极品,但我是去见一群德国朋友和前同事。大部分是模拟应用专家,享受啤酒和乐队的同时,我们还谈到了过去遇到的一些愚蠢问题。很多问题涉及未用IC引脚的错误处理,所以,虽然非常见问题解答第32、463、704和1195期已经讨论过该主题,但我还要旧话重提—就像啤酒节。

一个问题是数据手册缺少标准化引起的,甚至同一制造商的标准也不同。IC通常具有一个或多个引脚,在引脚排列图上标有"NC"。这可能有两个含义,数据手册通常不会解释是哪一个。更常见的含义是IC芯片与该引脚间无连接。这种情况下最好接地,但大多数情况下,也可将在PCB该部分布设的另一条走线连接至引脚。

但NC也常常表示引脚承载在制造过程中用于校准或测试的内部连接,但正常使用期间不得连接至任何器件。如果引脚标记为"IC"(内部连接),几乎都是这种情况。连接此类引脚可能导致错误运行甚至破坏器件。如果数据手册上未指示NC含义,此类引脚应保持断开—或者咨询制造商产品工程师进行澄清。

一般情况下,未用输入不应保持开路:

  • 数字电路通常将输入用于配置操作模式,并永久性连接至逻辑0或逻辑1。尽管此类输入从不更改逻辑状态,但并非不使用,必须根据设备运行需求进行连接。真实未用逻辑输入是逻辑状态不影响所需特定应用的输入—这些输入应连接至固定逻辑0或逻辑1电位,且不得保持浮空6。如果未用逻辑输入具有内部上拉或下拉电阻/电流,则不需要连接至引脚,但如果引脚可能暴露于静电或RF场,最好通过分别从外部连接至VDD 或VSS来实施7。
  • 未用模拟信号输入通常应连接至直流电位,但有时可能需要仅通过电容保持交流接地—RTFDS8。许多情况下,此直流电位可能是电源或地电压,但出于非常见问题解答第46期3详细讨论的原因,放大器输入通常需要不同处理。非常见问题解答第3期2 解释了模拟开关和多路复用器与未用模拟信号的连接为什么 不能 保持浮空,而应始终接地或连接至其他方便的电位。

未用电压输出很少需要端接,通常可保持浮空,但一些放大器输出(其包括缓冲基准电压源的输出)可能在无容性或阻性(极偶然情况)负载的情况下振荡。此类振荡可能扰乱系统其他器件的运行,必须利用适当的电容或电阻来防止。

未用电流输出通常需要与电源或地电压的上拉(或下拉)连接,以防止电路其他器件的错误运行。根据基尔霍夫定律,电流实际上总会流向某处—而不会凭空消失!此上拉/下拉一般是短路,但有时需要是电阻,使得功耗发生于电阻内而不是IC芯片内。

以上建议的真实信息是,即使IC的特定引脚未用于应用中,仍需了解其功能、存在(或应该存在)的电位、可能(或 必须)流进/流出的电流、对静电或RF影响的灵敏度,以及是否需要任何种类的容性或阻性负载。换句话说,正如我们常说的:"阅读浅显易懂的数据手册"8 —并按照其中的建议行事。

参考文献

1 慕尼黑啤酒节。

2 Bryant, James。"隔离关键细节(或与美人鱼和腌鲱鱼共进午餐)。" 非常见问题,第3期。

3 Bryant, James。"我们应该如何处理未使用的运算放大器? " 非常见问题,第46期。

4 Bryant, James。"照顾好未使用的引脚!" 非常见问题,第70期。

5 Castro, Gustavo。"机灵的绅士与神秘的焊盘。" 非常见问题,第119期。

6 数字电路偶尔会有"三态"输入,三态指逻辑0、逻辑1和开路。这种情况下,可能需要让未使用引脚保持开路,但只要有可能,最好不要这样做。RTFDS。

7 允许利用内置下拉电阻上拉一个引脚,或者相反,有时候可能需要这样做,但这会增加系统的电流消耗(非常少)。

8 Bryant, James。"购者自慎。" 非常见问题,第4期。

作者

james-m-bryant

James Bryant

James Bryant自1982年起担任ADI公司的欧洲应用经理,直至2009年退休为止。至今仍从事撰写和咨询工作。他拥有英国利兹大学的物理学和哲学学位,同时还是注册工程师(C.Eng.)、欧洲注册工程师(EurEng.)、电机工程师协会会员(MIET)以及对外广播新闻处(FBIS)会员。除了热情钻研工程学外,他还是一名无线电爱好者,他的呼叫代号是G4CLF。