Инструменты для будущего 5G.
Analog Devices и National Instruments создают инновации в области разработки и тестирования устройств для сетей 5G.
Больше пропускная способность. Больше прорывов.
Что значит жить в будущем 5G? Частично нам поведает об этом скорость работы 5G: она в сотни раз выше, чем 4G.Теоретическая скорость загрузки достигает 10 Гбит/с. Существенно повышена надежность и значительно уменьшены задержки.
Но настоящая история заключается в развитии 5G и в том, как это повлияет на нашу жизнь. Представьте себе загрузку художественного фильма с разрешением 4K за считанные секунды. Представьте себе, что виртуальная реальность полностью неотличима от реальной действительности. Представьте себе стадион, полный людей, использующих устройства с выходом в сеть без ущерба для функциональности, производительности или надежности.
Более того, представьте себе мир из постоянно действующих и постоянно связанных друг с другом 50 миллиардов устройств – все они работают, чтобы сделать ваши поездки проще, ваш дом умнее, ваше тело здоровее, ваши развлечения более захватывающими и наш мир безопаснее.
Это наше будущее 5G. Пожалуй, лучшее заключается в том, что будущее ближе, чем когда-либо, а 5G разрабатывается и тестируется прямо сейчас. National Instruments и Analog Devices совместно работают над развитием 5G – это инновации и партнерство, которые находятся на грани возможного.
Векторный приемопередатчик второго поколения. Инновации от ADI.
National Instruments предоставляет инженерам и ученым инновационные инструменты, необходимые им сегодня для создания революционных решений, определяющих завтрашний день. Устройства NI для проектирования и тестирования, которые позволяют проводить исследования и разработку устройств 5G, являются еще одним результатом этого партнерства.
Одним из примеров является семейство векторных приемопередатчиков второго поколения компании National Instruments. Радиочастотные векторные приемопередатчики сочетают в себе несколько устройств, включая генератор радиочастотного сигнала, анализатор радиочастотного сигнала и программируемую пользователем вентильную матрицу (FPGA), все это содержится в одном двухслотовом модуле PXI. Аналогично, векторные приемопередатчики основной полосы частот объединяют в двухслотовом модуле генератор IQ-сигналов основной полосы, цифровой IQ-преобразователь основной полосы и FPGA. Уникальная конструкция обоих приборов дает возможность инженерам снизить стоимость испытаний за счет увеличения скорости тестирования и снижения стоимости основного оборудования.
Такая производительность и перепрограммируемость позволяют инженерам разрабатывать на основе единого интегрированного решения тестовые программы и программы по определению основных характеристик для различных стандартов сотовой связи (включая 3G, 4G, LTE и 5G, а также WiFi и Bluetooth). И поскольку векторный приемопередатчик второго поколения может быстро адаптироваться к каждому новому стандарту благодаря программному обеспечению, то с его помощью можно значительно ускорить прототипирование оборудования 5G и разработку системы тестирования для его проверки.
С увеличением эффективности и производительности сокращаются время и затраты на тестирование, а также увеличивается скорость выхода на рынок самых современных разработок. Подтверждения этого успеха уже можно найти в разработках университетов и компаний во всем мире, где в настоящее время перепрограммируемые приборы National Instruments позволяют создавать прототипы устройств 5G NR (New Radio) в области многоэлементных систем MIMO, миллиметровых волн, канального звучания и генерации сигналов.
И по мере того, как 5G продолжает развиваться, производительность и универсальность векторных приемопередатчиков второго поколения позволяют адаптироваться к изменяющимся стандартам, делая их незаменимыми и перспективными тестирующими устройствами для решения будущих задач в области 5G.
Производительность. Сотрудничество. Компоненты.
Сегодня существует более 100 компонентов Analog Devices, которые позволяют значительно улучшить производительность векторных приемопередатчиков и уменьшить размеры устройства. Но также важно, что эти 100 оптимизированных решений являются результатом тесного сотрудничества Analog Devices и National Instruments. Именно в рамках этого сотрудничества, ADI и NI могли обсуждать, как должны работать векторные приемопередатчики второго поколения на необходимых для отрасли уровнях производительности, - с применением компонентов ADI, разработанных под конкретные параметры NI. Вместе NI и ADI многократно тестировали и оптимизировали характеристики компонентов, предоставляя NI возможность интегрировать в векторные приемопередатчики второго поколения самые лучшие решения, и обеспечивая взаимное понимание того, какие характеристики требуются для элементов сети 5G.
Наше тесное сотрудничество также помогло добиться еще одного преимущества - значительного уменьшения размеров векторных приемопередатчиков второго поколения. Работая совместно, ADI и NI смогли оптимизировать интеграцию компонентов, чтобы способствовать созданию конечного продукта, уменьшив его размеры за счет исключения избыточных элементов и разъемов.
Так же, как наше сотрудничество с National Instruments выходит за рамки разработки полупроводниковых компонентов, так и наши взаимные обсуждения идут дальше отдельных конечных продуктов, поскольку вместе мы задаем требования к инновациям, тестированию и характеристикам приборов, тем самым определяя развитие 5G.
Разработка и тестирование 5G завтра. Начиная с сегодняшнего дня.
В National Instruments знают, что системы, используемые для проектирования и тестирования интеллектуальных устройств, должны быть ещё умнее, чем сами эти устройства. Векторные приемопередатчики второго поколения и лидирующее в отрасли программное обеспечение LabVIEW от NI воплощают эту идею в жизнь благодаря решениям и стандартам, которые помогут вступить в эпоху 5G и мира, который находится на грани возможного.