signals header
Diabetic cyclist with a continuous glucose monitor on her arm drinking water during her bike tour.
Diabetic cyclist with a continuous glucose monitor on her arm drinking water during her bike tour.

Signals+ ニュースレター登録

Signals+はコネクティビティ、デジタルヘルス、モビリティ、スマートインダストリーに関する最新情報をお届けします。

「登録する」をクリックすると、Analog Devices, Inc.およびその子会社からマーケティング情報を受け取ることに同意し、当社のプライバシーポリシーに同意したことになります。プライバシー設定でいつでも配信停止できます。

ありがとうございます。ご登録のメールアドレスにお送りしたメールを確認し、ニュースレター登録を完了させてください。

世界中の人々の生活に影響を与える、画期的なテクノロジーに関する最新情報をタイムリーにお届けします。

閉じる
Headshot of Owen Thomas
Owen Thomas ,

主席アプリケーション・スペシャリスト

アナログ・デバイセズ

著者について
Owen Thomas
Owen Thomasは、アナログ・デバイセズの主席アプリケーション・スペシャリストとして、ヘルスケア、ウェアラブル、センシング技術の分野で25年以上の経験を有しています。糖尿病分野のイノベーションやデジタル・ヘルス、そして健康状態の改善において近年、重要性を増している活動量の追跡にも強い情熱を注いでいます。長年のテニス愛好家でもあり、プレーにも観戦にも親しんでいます。また、熱心なアマチュア・メカニックとして、自動車関連のDIYも楽しんでいます。
詳細を閉じる

モーション・インテリジェンスを活用した持続血糖測定器(CGM)による活動時の糖尿病ケア

August 11, 2026


主なポイント

  • 加速度センサーがギャップを解消。グルコース値に加え、高度なモーション検出によってリアルタイムの活動情報も得られるため、活動中の不要な中断を減らせます。
  • 事後対応型から適応型へ。モーション情報により、CGMは実際の身体の状態に即したデータ解析が可能になります。
  • 高精度を維持。活動状況を認識するセンシング機能を、精度やバッテリ寿命を損なうことなく、小型ウェアラブル・デバイスに搭載できます。
  • 先を見越したケアへ。モーション・データとグルコース・データを組み合わせることで、より一人ひとりに合わせた直感的な糖尿病管理が可能になります。


2026年の全仏オープン男子シングルスを制したAlexander Zverevは、1型糖尿病(T1D)を抱える選手としては史上初とされるグランドスラム制覇を成し遂げました。この快挙は、スポーツ界を超えて大きな注目を集めました。同時に、現代の糖尿病ケアが抱える根強い課題も明らかになりました。つまり、現在の最先端ツールを用いても、長時間にわたる運動中に安定したグルコース値を維持することは、依然として困難だということです(Zverevの試合は4時間以上に及びました)。

世界で5億3,000万人を超える糖尿病患者の中には、活動的な生活を送る数百万人の1型糖尿病(T1D)患者もいます。Zverevの優勝は、こうした患者が日々直面する根本的なジレンマを浮き彫りにしました。健康を支え、生活に喜びをもたらすはずの運動が、一方ではグルコース管理を極めて予測しにくく、困難にしてしまうのです。

課題:CGMはグルコース値のみを測定し、モーションは測定しない

持続血糖測定器(CGM)は、1日に何度も行う指先穿刺による血糖測定(1型糖尿病患者では1日4~8回必要)を連続データに置き換え、糖尿病ケアを大きく変えました。しかし、ほとんどのシステムには、依然として根本的な盲点があります。つまり、グルコース値は測定できても、装着者が何をしているかまでは把握できないのです。

このギャップは、運動中に特に大きな問題となります。グルコース値が低下傾向にあっても、それが異常の兆候なのか、それとも単に早歩きやテニスの試合、サイクリングによるものなのかは判断できません。モーション情報がなければ、自動インスリン投与システムやユーザへのアラートが必要以上に慎重な反応を示すため、グルコース値を適切に管理するには、ユーザ自身による対応が必要になります。その結果、不要なアラームが増える、活動が不必要に中断されるなど、テクノロジーを使っていても、支えられているというより、事後対応になっているように感じてしまいます。

デバイス設計者にとって、この課題の解決は容易ではありません。CGMには、小型で目立たず軽量であることに加え、装着期間を通して持続できる高い電力効率が求められます。コンポーネントを追加する場合は、サイズと消費電力に見合う価値が必要です。

デバイスの小型化、高効率化、高機能化が進む中、加速度センサーを活用することで、CGMはグルコース値を単独で捉えるのではなく、日常の動きと関連付けて解析できるようになります。

超低消費電力センサーでモーション認識を実現

高性能な加速度センサーは、こうした課題に対応できます。最新の常時オン・モーション・センサーは、1µA未満の消費電流で動作するよう設計されており、バッテリ寿命を損なわず、連続動作が求められるウェアラブル機器に最適です。

更に重要なのは、最新の加速度センサーは動きを検出するだけでなく、安静時、歩行時、運動時といった活動状態をデバイス上で直接判別できることです。これによりCGMは、ホスト・プロセッサに過度な負荷をかけたり、システムを複雑化したりすることなく、活動状況を把握できます。

実際、モーション認識機能を備えたCGMなら、グルコース値の変化をよりきめ細かく解析できます。装着者が運動中だとわかれば、運動による変化と、インスリンに起因する低血糖をより正確に判別できます。その結果、不要なアラートの削減、より確度の高い自動制御、そして活動的なユーザにとってより快適な使用体験へとつながります。

加速度センサーによるCGMの機能向上

特長 機能 利点
超低消費電力動作 CGMの装着期間全体を通じて、連続的なモーション検出が可能 常時オンの活動状況認識機能を追加しながら、バッテリ寿命と装着可能期間を維持
センサー上で活動状態を判別 安静、歩行、運動の状態をリアルタイムで判別 システムが、活動中のグルコース値の変化をより正確に解析できるようサポート
小型センサー・フットプリント ウェアラブル・デバイスの厳しいサイズおよび重量制限にも対応 快適性と目立ちにくさを保ちながら、継続的な装着が可能
状況認識型データ入力 グルコース・データにモーション情報を追加 誤ったアラートや不要な介入を軽減
タップ検出 スマートフォンを使わずにCGMを操作 スマートフォンを使わなくても、簡単にアラームの消音やイベントの記録が可能

ユーザ体験も重要

モーション検出は、糖尿病関連技術のユーザ体験も向上させます。タップ操作により、スマートフォンへの依存を減らしながら、より直感的にアラートの消音やイベントの記録が行えます。これにより、ウェアラブル機器の継続装着が敬遠される大きな要因であるアラーム疲れの軽減にもつながります。

CGMがグルコース値だけでなく身体の動きにも反応するようになれば、生活を中断させるデバイスではなく、生活を支えるデバイスへと近づいていきます。

将来のCGM:状況認識システム

Sweaty person with CGM on arm, tying hair, at sunset.

持続血糖測定器(CGM)は既に、1型糖尿病(T1D)患者の運動中の糖尿病管理を大きく変えています。リアルタイムのグルコース情報により、インスリン、栄養、活動について、より的確な判断が可能になります。世界最高峰のテニス大会で競うような運動だけでなく、犬の散歩や普段の家事といった軽い運動でも、グルコース値に影響します。だからこそ、高性能な加速度センサーなどの技術により、活動の中断を減らし、より安心して体を動かせるようになります。

グルコース測定に加速度センサーなどの各種センサーを組み合わせることで、現在のシステムは、身体の動き、ストレス、回復が身体に及ぼす影響をより総合的に把握できます。これによりユーザは、グルコース値の上昇や低下を予測し、糖尿病管理ではなくパフォーマンスに集中できます。

将来のCGMに求められるのは、グルコース値の把握だけではありません。重要なのは、状況を把握することです。デバイスの小型化が進み、自動支援への期待が高まる中、モーション認識インテリジェンスによって、糖尿病関連技術はよりスマートになり、日常生活に即した対応ができるようになります。次世代システムでは、身体の動きを認識してよりスムーズに適応することで、運動時にユーザが判断しなければならない負担を大幅に軽減できる可能性があります。身体はいつも動いています。将来の糖尿病デバイスもその動きに応えます。