TNJ-094: アナログ・スイッチの注意すべき電気的制約と対峙方法(前編)

2023年01月09日

Figure 1

   

はじめに

今回と次回は「アナログ・スイッチ」についての各種実験もふくめてのお話です。アナログ・スイッチはその名のとおり、アナログ信号をスイッチするための IC です。「何も考えず、信号をスイッチする目的だけ考えればよいのだろう」と思いがちですが、意外と注意すべき制約事項があります。実験をとおしてその様子(波形)などをみていきたいと思います。

 

あのときの波形が目に焼き付いている

昭和、それは令和のただいまから 2 年号も前ともなる時代。私は社会人駆け出しのフレッシュ(?)なエンジニアでありました。その「昭和」という年号…、今から見る「昭和」は、昭和から見る「明治」だということに気づき、愕然としつつ、この技術ノートを書き始めようとただいま筆を執りました(涙)。

「筆ヲ執ル」も化石的表現ですね(笑)。キーボードで入力する現在においては、筆など使いませんし、そういう私も「使え」ません(笑)。まあここでの表現(筆ヲ執ル)は文体に情緒をもたせたいということでご理解いただければと…。

さて、その知識もなく、ただただがむしゃらだった「昭和」のころ、自分が設計した回路を外注さんに製作してもらい、そのチェックを行っていました。図 1 のようにアナログ・スイッチを用いて波形をチョップし、入力正弦波形自体と波形の基準電圧を同時にオシロスコープ管面(「管面」も死語ですね。管はブラウン管を意味します)に表示させる回路でした。使用していた CMOS スイッチは 4066 だったか 74HC4066 でした。

私がそのときに波形を見て思ったことが、「なんだか波形が汚れているなぁ、変な段付きが見えるぞ」ということでした。

 図1. アナログ・スイッチを用いて入力正弦波形自体と基準電圧をチョップしてオシロスコープに同時に表示させたい
図1. アナログ・スイッチを用いて入力正弦波形自体と基準電圧をチョップしてオシロスコープに同時に表示させたい

 

図 2. アナログ・スイッチの基本的構造 [1]
図 2. アナログ・スイッチの基本的構造 [1]

その波形はふたつの年号の時空を超えて、今も目に焼き付いています。当時はその原因も対処方法も分かりませんでした。結局そのままにしていたと思います。

 

原因は Break Before Make 動作とチャージ・インジェクション

図 1 のアナログ・スイッチを単純に「切り替えスイッチ」だと考えれば、上記で説明したような波形のおかしな変動は原因を突き止めることはできません。これは Break Before Make になっていないことと、「チャージ・インジェクション」という現象が原因です。

 

アナログ・スイッチの基本構造と MOS FET の動作

図 2 にアナログ・スイッチの基本構造を示します[1]。左側の上下に直列接続されている MOS FET Q1, Q2 のペアは、デジタル・インバータです。左側の端子 IN がアナログ・スイッチのオン・オフを設定するデジタル入力で、それがインバータを通して反転論理/IN として得られます。

右側の並列に接続された部分、P-CHANNEL Q3 と N-CHANNELQ4 がスイッチとなる部分です。IN は Q4 のゲートに接続されていますが、IN がハイ・レベルとなった場合に Q4 がオンします。この「ゲート電圧 VG がハイ・レベル」というのは、Q4 の矢印部で示される、-15V が接続されている「ボディ」部分との電位差になります。ゲート電圧 VGによる電界からボディ部分のドレイン・ソース間に少数キャリアが生じ、それにより電流が流れるチャネルが出来上がることになります。

Q4 のドレイン電圧&ソース電圧が上昇してくると、Q4 のボディの電圧が高まることとなります。ゲート電圧 VGに近づいてくると、生じていた少数キャリアが減少し、それによりチャネルをオンしきれない状態になると(Q4 のゲート電圧 VG がボディに対してスレッショルド電圧以下になると)Q4 はオフします。

図 3. CMOS スイッチのオン抵抗と信号電圧(ドレイン/ソース電位に相当)[1]
図 3. CMOS スイッチのオン抵抗と信号電圧(ドレイン/ソース電位に相当)[1]

 

図 4. 図示するほどのこともない(笑)スイッチでのBreak Before Make 動作
図 4. 図示するほどのこともない(笑)スイッチでのBreak Before Make 動作

一方で/IN は Q3(P-CH)のゲートに接続されています。IN がハイ・レベルとなった場合に/IN はロー・レベルとなり、Q3 も Q4と合わせてオンします。Q3 のドレイン電圧&ソース電圧が低下してくると、Q3 のボディ(矢印で示される+15V にバイアスされたところ)の電圧が低下することとなり、ゲート電圧 VGに近づいてくると、生じていた少数キャリアがここでも減少してきます。それによりチャネルをオンしきれない状態になると(Q3の VGがスレッショルド電圧以上になると)Q3 はオフします。

Q4(N-CH)がチャネルのオンを維持できない高い電圧領域においては、Q3(P-CH)のゲート電圧 VG とボディとの電位差は逆にスレッショルド電圧より十分あることで、十分に少数キャリアが形成されてる状態です。Q3(P-CH)はオンを維持できます。その結果、入力電圧範囲全体においてスイッチ動作としては問題なく動作します。

このように Q3(P-CH)と Q4(N-CH)が並列接続されていますので、結局、図 3 のようにオンしているほうの抵抗値(低い抵抗値のほう)が支配的になり、同図のような火山型のカーブをした抵抗値を示すことになります。このしくみによりアナログ・スイッチが動作しているわけです。

 

Break Before Make 動作(簡単に)

Break Before Make 動作はリレーやスイッチなどでよく採用されているスイッチ切り替え手順です。

ふたつのスイッチを切り替えるとき、片側がオフしてからもう一方につながるというものです。

昭和のころの私がやらかした原因の「その 1」はアナログ・スイッチの切り替え(チョッピング)で Break Before Make 動作を考えずに同時に加えていた点にあったものでしょう。

わざわざ図に示すほどのものではありませんが、図 4 に H アクティブ(スイッチ・オン)としたときの Break Before Make 動作としての、スイッチ制御デジタル入力の波形例を示します。

単純な考え方としては「どちらのスイッチもオフになっている時間がある」ということです。

この問題(Break Before Make 動作をしていない)はマイコンのGPIO 制御か、簡単な遅延動作をもつロジック回路を組むことで解決できます。

残りの原因「その②」のチャージ・インジェクションは節をあらためて次から説明します。

 

チャージ・インジェクションの振る舞いを MOSFET の構造からスタートして理解する

チャージ・インジェクションは「電荷注入」として日本語で表現できるでしょう。これは、アナログ・スイッチをオン・オフすると、各端子の内部寄生容量に充電された電荷が、各端子から電流として流れ出す・流れ込むといううごきです。

これによりスイッチをオン・オフしたときの制御端子の過渡的なレベル変動が生じます。

 

MOS FET の寄生容量

MOS FET には図 5 のように各部に寄生容量が存在しています。この図は LTC1693 という N-CH MOS FET ゲート・ドライバという製品のデータシートから抜粋したものです。右側が今回の技術ノートの話題に相当する MOS FET ですが、入力となるゲート端子からドレインに対してゲート・ドレイン間容量 CGD と、同じくソースに対してゲート・ソース間容量 CGS が記載されています。このように MOS FET には寄生容量が存在しています。

基本構造が Metal Oxide Silicon(MOS)という絶縁構造なので、電極間に絶縁物が入るため、どうしても寄生容量が生じてしまいます。

なおこの図 5 はゲート・ドライバ IC のデータシートなので記述がありませんが、実際にはドレイン・ソース間の容量 CDSも存在します。

図 5. MOS FET には各部に寄生容量が存在している(実際はさらにドレイン・ソース間に CDSがある)
図 5. MOS FET には各部に寄生容量が存在している(実際はさらにドレイン・ソース間に CDSがある)

アナログ・スイッチも IC(集積回路)として成り立ってはいますが、中身は半導体。MOS FET と同じ構造で出来ています(それも図 2 のようにスイッチ部分は P-CH と N-CH がペアとなったMOS FET)。つまり IC 内部にもこれらの寄生容量(ここではCGDや CGS)が存在しており、そこに蓄積した電荷が充放電することでチャージ・インジェクションが生じることになるわけです。

 

チャージ・インジェクションの基本的発生メカニズム

以降ではまずチャージ・インジェクションの基本的な発生メカニズムを、またさらに以降であらためて本質的/本格的なチャージ・インジェクションの発生メカニズム(P-CH と N-CHMOSFET の寄生容量のアンバランス)を示していきます。

さて、図 6 はチャージ・インジェクションが発生するようすを単純化して LTspiceのシミュレーション回路としたものです。なお使用した数値は N-CH MOS FET 2SK106(小型。高速スイッチング、アナログ・スイッチ、インタフェース用途と説明があります)のデータシート[2]の値から計算したものです。ドレイン・ソース間容量 CDSもモデル化されています。

図 7 にシミュレーション結果を示します。図示してあるスイッチ制御端子 SW の電圧変化がそれぞれの容量を通して、出力(上側の Signal という波形)に影響していることがわかります。

このようにチャージ・インジェクションは制御電圧の変化が容量を通して出力に現れるというものです。なおここでは N-CHMOS FET のみでシミュレーションしましたが、実際には図 2 のように P-CH MOS FET やそのゲートを駆動するドライバ回路、そしてそれぞれの寄生容量が存在することになり、チャージしている「電荷量」の算定はより複雑です。

 

さらに本質的/本格的には

実際の CMOS アナログ・スイッチで発生しているチャージ・インジェクションの本質的/本格的なしくみはもう少し複雑です。

図 8 は[3]から抜粋した図 2 のスイッチ部の寄生容量について説明した図です。

図 2 の N-CH, P-CH MOS FET は、安定なスイッチとして動作するために等しいオン抵抗になる必要があります。しかし一般的に P-CH MOS FET の方がオン抵抗が高くなりがちです。等しいオン抵抗を実現するためには、ゲートの面積を増加、つまりMOS FET の寄生容量を増加させる必要があります。[3]によると同じオン抵抗を実現するには P-CH : N-CH = 2:1 程度が必要です。

図 6. チャージ・インジェクションが発生するようすを単純化した LTspice シミュレーション回路
図 6. チャージ・インジェクションが発生するようすを単純化した LTspice シミュレーション回路

 

図 7. 図 6 のシミュレーション結果
図 7. 図 6 のシミュレーション結果

 

図 8. 本質的なチャージ・インジェクションのしくみを N-CH, PCH MOS FET を組み合わせたスイッチ等価回路から考える
図 8. 本質的なチャージ・インジェクションのしくみを N-CH, PCH MOS FET を組み合わせたスイッチ等価回路から考える

 

図 9. ADG411 のチャージ・インジェクション(データシートから抜粋。電源 12V 単電源)
図 9. ADG411 のチャージ・インジェクション(データシートから抜粋。電源 12V 単電源)

その結果、図 8 の N-CH と P-CH の MOS FET の寄生容量にアンバランスが発生します。

それぞれの MOS FET を駆動するゲート電圧(論理)は逆極性です。たとえば、もし CGSPと CGSNの寄生容量がバランスしていれば、それぞれからソース端子(図の下側の端子)に流れ出る過渡電流量は同じでキャンセルされます。しかし CGSPと CGSNの寄生容量がアンバランスであれば、その差分がチャージ・インジェクションとして端子に現れてくることになります。

 

チャージ・インジェクションの「チャージ」 = 充電電荷

上記のように寄生容量と MOS FET のゲートのスイッチングの影響がチャージ・インジェクションの主な原因なわけですが、これは ADG411 という製品で、データシートには図 9 のように記載されています。これは ADG411 という製品で、typ で 25pC になっています(単電源 12V、25°Cにおいて)。一応ご紹介しておきますと、

ADG411 SPST スイッチ、クワッド、LC2MOS、高精度

https://www.analog.com/jp/adg411

【概要】

ADG411 は、個別に選択可能な 4 つのスイッチで構成されるモノリシック CMOS デバイスです。高度な LC2MOS プロセスに基づく設計により、低消費電力でありながら、高速のスイッチング速度と低オン抵抗を実現します。

(中略)

設計上、低チャージ・インジェクションになっているため、デジタル入力のスイッチング時のトランジェントがごくわずかになります。

太字でアンダ・ラインを引きましたが、この製品はチャージ・インジェクションが低いことを特徴として謳って(うたって)います。±15V 電源で動作させるとチャージ・インジェクションは 5pC と、非常に低くなる製品です。

 

チャージ・インジェクション量とその振る舞いを実際に実験してみる

ADG411 を例としたような(図 9)チャージ・インジェクションの数字は、最初にご紹介した 4066/HC4066 のデータシートには記載が無いようです。「いやー!記載が無かったから、当時は問題(波形の汚れや段付き)の原因が分からなかったんですよー!」なんて、犬の遠吠えならぬ、サル(聡 = サトル)の遠吠えもできますが、今となっては単なる言い訳です(笑)。結局原因が分からなかったわけですから。

 

CMOS IC 4066 でチャージ・インジェクション量を測定してみる

それでは昭和の当時、たぶん使っていたと思われる、CMOS IC 4066 でチャージ・インジェクションの発生するようすを実験してみましょう。アナログ・デバイセズの製品(IC)ではないので、秋葉原で買ってきました(笑)。

図 10 は ADG411 のデータシートに掲載されているチャージ・インジェクション測定回路です。これを応用(変更)し、4066 のチャージ・インジェクションを測定してみます。充電用のコンデンサ CL は 47pF にしてみました。容量を大きくしすぎると電圧変化が少ないためです。4066 の I/O の寄生容量が 10pF あるようで、また使用したパッシブ・プローブ P6139A は入力容量 8pFとスペックに示されていますので、全体を合計した容量は 65pFと計算できます。

図 10. CMOS 4066 のチャージ・インジェクションを測定してみる回路(ADG411 データシート記載回路を変形して実験した)
図 10. CMOS 4066 のチャージ・インジェクションを測定してみる回路(ADG411 データシート記載回路を変形して実験した)

 

図 11. 図 10 の回路で CMOS 4066 のチャージ・インジェクションを測定してみた(4.7pC となった。意外と小さい)
図 11. 図 10 の回路で CMOS 4066 のチャージ・インジェクションを測定してみた(4.7pC となった。意外と小さい)

 

図 12. 図 1 の回路で駆け出しのころに見た 4066 のチャージ・インジェクションによる波形の乱れを測定してみた…が
図 12. 図 1 の回路で駆け出しのころに見た 4066 のチャージ・インジェクションによる波形の乱れを測定してみた…が

図 11 に実際に測定してみた結果を示します。72mV の変動になっています。この電圧変動からチャージ・インジェクションは

数式1

として計算できます。実験結果から𝑄𝐼NJ = 4.7pC です。ADG411の 25pC からすると、なんと!意外と小さい大きさですね!

 

CMOS IC 4066 で若いころに見た波形の乱れを実験してみる

それではいちばん最初に示した昭和から見る「明治」だという、今から見る「昭和」のころ、社会人駆け出しの私が経験した、「なんだか波形が汚れているなぁ、変な段付きが見えるぞ」という波形を再現してみたいと思います。しかしなかなか思い通りの実験結果が得られませんでした。

図 12は図 10の回路を図 1の回路ブロックとして応用し、昭和のころの波形が得られるだろうと測定してみた結果です(電源電圧は 12V)。入力は 1kHz の正弦波(信号源インピーダンス 600Ω)で、それを 10kHz で 2.5V DC のあいだをオン・オフさせています。チャージ・インジェクションにより波形が大きくスパイク的に変化して………いません…。これまでの説明のようにチャージ・インジェクション自体が小さい IC のようで、残念ながら波形がキレイに切り替わっているだけです(汗)。

図 13. エセ・チャージ・インジェクションを作ってみた(アナログ・スイッチは 4066 使用)
図 13. エセ・チャージ・インジェクションを作ってみた(アナログ・スイッチは 4066 使用)

 

図 14. 図 12 の回路の IC を ADG411 に変更して 測定してみた結果
図 14. 図 12 の回路の IC を ADG411 に変更して測定してみた結果

 

そこで仕方なく、図 8 の寄生容量に相当するコンデンサを外付けすることで、無理やり「これだ…。これだよ、あのときに見た波形は…」というエセ・チャージ・インジェクションを再現させることができました。

 

なぜ「低チャージ・インジェクション」といわれるADG411 のチャージ・インジェクションが 4066 より大きいのか

図 14は図 10の回路を単電源 12Vとして、ADG411のチャージ・インジェクションを測定する回路です。260mV の変動になっています。この電圧変動からチャージ・インジェクションは𝑄𝐼NJ =16.9pC と計算できます。

ここまでの展開で、当初の執筆想定ストーリーを裏切り(笑)、「ADG411 より 4066 のほうがチャージ・インジェクションが低い」という答えが出てきました。それでも「なぜ ADG411 が『低チャージ・インジェクション』と謳われるのか?」と考えるのではないでしょうか。

これは先に示した「低いオン抵抗を実現するためには、ゲートの面積を増大する必要がある」ということと関係しています。

チャージ・インジェクションの元となる、チップ内に形成される寄生容量はゲートの面積に比例します。低いオン抵抗を実現する、つまりゲートの面積が増大すれば、それにより寄生容量が増大します。そしてその増大によりチャージ・インジェクション自体も大きくなるわけです。ADG411 より 4066 のほうがチャージ・インジェクションが低いということは、ゲート面積が狭い、つまりオン抵抗が高いという結論が得られます。ちなみに[4]によると、4066 のオン抵抗は 10V 単電源時で 110Ω (typ)で、ADG411 は±8.5V 電源時で 25Ω (typ)になっています。

 

チャージ・インジェクションの影響を低減するには

チャージ・インジェクションの影響を低減するには、基本は当然ながらチャージ・インジェクション量の小さいアナログ・スイッチを用いることです。

ここではそれ以外の技について説明いたします。

図 15 は[3]に記載のある、コンデンサを並列に外付けしてチャージ・インジェクションによる電荷をこの外付けコンデンサに蓄え、電圧変動を低減させる方法です。式[1]を変形し

数式2

としてみると、チャージ・インジェクション𝑄𝐼NJによる電圧変化∆𝑉𝑂UTは外付けコンデンサ𝐶𝐿に反比例しています。外付けコンデンサを大きくすれば、電圧変化∆𝑉𝑂UTを低くすることができるわけです。

 

前段のドライバ OP アンプは容量性負荷による不安定化(発振)に注意する

図 15 から気がつくことは、アナログ・スイッチの出力側に接続したチャージ・インジェクションによる影響を低減する容量は、前段のドライブ・アンプからすれば容量性負荷になってしまうことです。

この WEBラボの記事や、他のいろいろな記事でも説明されていますが、OP アンプは容量性負荷が接続されると動作が不安定になります。出力波形が暴れたり、周波数特性にピーキングが出来たり、最悪異常発振してしまいます。

図 15. コンデンサを並列に外付けしてチャージ・インジェクションによる電圧変動を低減させる(ドライバ OP アンプの安定性増大のため、直列に 10Ωの抵抗を接続している)
図 15. コンデンサを並列に外付けしてチャージ・インジェクションによる電圧変動を低減させる(ドライバ OP アンプの安定性増大のため、直列に 10Ωの抵抗を接続している)

この点には注意すべきです。詳細はそれらの記事を参照していただきたいと思いますが、一番単純なのは、図 15 にも示したように OP アンプ出力に 10Ω程度の抵抗を挿入するだけで、この不安定性を大きく改善できます。なおこの抵抗を挿入することで、余計な時定数が発生しますので(10Ω程度だと問題はないと思いますが)、ここは注意してください。

一方で、ADコンバータで複数チャネルを連続して切り替える場合、マルチプレクサ(n 対 1 のアナログ・スイッチ)を使用します。このマルチプレクサの出力側に容量を並列接続すると、それにより切り替え時の時定数が長くなり、高速に切り替えするときに LSB/2(LSB は Least Significant Bit、つまり最小分解能 )までマルチプレクサの出力側、つまり AD コンバータの入力を充放電することができません。マルチプレクサの入力側であるドライバ・アンプなど、チャージ・インジェクションの効果も含めて問題ないように、回路構成に十分注意する必要があります。

 

まとめ

知識もなく、ただただがむしゃらだった「昭和」の若いエンジニアだったころに見た、アナログ・スイッチを用いたチョップ波形を思い出し、その原因究明をこの技術ノートに書き留めてみました。書き始めてみると、思いもよらない経過となり、その理由も解説すべき状況になってしまいました。

その理由のところでも説明したように、4066 よりもチャージ・インジェクションの大きい ADG411 のほうが「低チャージ・インジェクション」と謳われているのは、オン抵抗が低いことが理由といえます。

次回は「ラッチアップ」について説明しますが、CMOS アナログ・スイッチは奥深いです。

著者について

石井 聡
1963年千葉県生まれ。1985年第1級無線技術士合格。1986年東京農工大学電気工学科卒業、同年電子機器メーカ入社、長く電子回路設計業務に従事。1994年技術士(電気・電子部門)合格。2002年横浜国立大学大学院博士課程後期(電子情報工学専攻・社会人特別選抜)修了。博士(工学)。2009年アナログ・デバイセズ株式会社入社、現在に至る。2018年中小企業診断士登録。
デジタル回路(FPGAやASIC)からアナログ
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

この記事に関して

産業向けソリューション
製品カテゴリ