高効率のデュアル13Aまたはシングル26A µModuleレギュレータ
2017年09月18日
リニアテクノロジーのLTM4620は独自のリードフレーム設計を使用して高電力レギュレータを非常に小さいフォームファクタのパッケージに収容し、このμmoduleデバイスの上面と底面を通して効果的な熱伝導を実現します。このデバイスを並列接続することで、チャネル間で高精度な電流分担を行う高電流アプリケーションに対応できます。 ビデオ解説を見る 使用できるデモボードを表示
LTM4620 製品詳細ページ高効率のデュアル13Aまたはシングル26A µModuleレギュレータ
2017年09月18日
リニアテクノロジーのLTM4620は独自のリードフレーム設計を使用して高電力レギュレータを非常に小さいフォームファクタのパッケージに収容し、このμmoduleデバイスの上面と底面を通して効果的な熱伝導を実現します。このデバイスを並列接続することで、チャネル間で高精度な電流分担を行う高電流アプリケーションに対応できます。 ビデオ解説を見る 使用できるデモボードを表示
LTM4620 製品詳細ページ
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}