5Gの活用
5Gはまだ初期の段階にあり、最初の商用ネットワークの1つがサービスを開始し、数百万人を対象に次世代電話サービスの提供を始めたところです。しかし、これは、これから起こることの氷山の一角にすぎません。つながりを持たせるということは、そのモノの本質を根本的に変えることであり、新たな可能性の扉が開かれることを意味します。5Gアプリケーションを活用することで、どのような画期的な市場アプリケーションが登場する可能性があるのでしょうか。建設中の高速道路のように、完成後にどのようなビジネスが登場し、私たちの生活がどのように変わるかは誰にもわかりません。
現在想定される5Gの未来がどのようなものか、ご覧ください。
Joe Barryが語る、5Gが作る未来の姿
5Gを活用した新しい市場アプリケーションに対してアナログ・デバイセズが与える影響について、Joe Barryが説明します。アナログ・デバイセズは、比類ない技術面での専門知識、緊密なお客様とのパートナーシップ、将来の市場の要求を予想する能力を持っており、5Gの活用において重要な役割を果たす準備ができています。
未来の工場を実現する

5Gワイヤレス・ネットワークは、工場の現場に信頼性の向上、遅延時間の低減、効率の向上をもたらすと考えられています。人間とロボットが共存する環境では、接続性の拡張により人間と機械とのコミュニケーションが改善され、事故のリスクが減少します。
質の高いヘルスケアを農村地帯へ提供

普遍的な5G接続が実現すれば、遠隔患者モニタリングが実現する可能性があります。ウェアラブル・バイオセンサーがバイタル・サインをモニタリングして情報を送信し、クラウドベースの診断エンジンが、受け取った情報を受信・解析し、異常なサインがあれば対処して患者の命を救うことができます。
完全自動運転車の実現に向けて

5Gがもたらすリアルタイム性により、交通パターンや、歩行者、他の車両、道路の状態に関する車外の情報の取込みが可能になります。その結果、安全性が高まり、命が救われます。
5Gが環境と人命の保護・救助にもたらすメリット

アナログ・デバイセズは、将来、5Gによるリモート・モニタリングが清潔な水の確保や食糧難の撲滅に役立ったり、洪水や地震、土砂崩れについて迅速な警告を発して住民の安全を守るために利用されると考えています。
どのような未来が訪れるにしても、イノベーターがシステムを見直し、ビジネス・モデルを発見し、新しいアプリケーションを考案できるよう、アナログ・デバイセズがお手伝いをします。アナログ・デバイセズは、2G、3G、4Gの通信の進歩に貢献してきただけでなく、5Gのすべての主要フィールド・テストを可能にすると同時に、5Gを現実化するための先進技術を開発してきました。
画期的なアプリケーションの登場を目前に控え、先見の明のある企業にとっては世界を変えるまたとない好機が訪れています。この新しい世界でイノベーションを起こすという複雑な課題に対処するには、5Gへの移行に伴う複雑な状況を乗り切るための、市場に関する知見、深いドメイン知識、優れたエンジニアリング技術を備えたパートナーが必要です。50年にわたり未来を現実のものとしてきた経験に基づき、アナログ・デバイセズは、新しい5Gアプリケーションをより短期間、低コスト、低リスクで市場に投入するための核となるセンシングと計測の技術を提供することに力を注いでいます。
高速動画ストリーミング以外に5Gの活用が見込まれる3つの分野
5Gは、既存の市場に劇的な変革を起こし、新しい市場の登場につながります。中でも、最も画期的な成果が期待されている分野が、質の高いヘルスケアの提供、人間とロボットが共存する工場、高い安全性を誇る完全自動運転車です。

2020年の5Gのトレンドと予想
アナログ・デバイセズのワイヤレス・システム担当ゼネラル・マネージャAlberto Van Burghによれば、2020年は5Gの導入が著しく促進され、それに伴って世界の商取引にも広く影響が及ぶと見込まれています。Van Burghは、プライベート・ネットワークの大幅な拡大、工場設備におけるロボットの高度な使用、家庭用高速インターネット向けの固定ワイヤレス・アクセスを含め、B2B分野とB2C分野に新たな可能性が生じると予測しています。