ADI Catalyst欧州事業に1億ユーロを投資

欧州においてコラボレーションによる革新を推進し、研究開発を支援

2022年03月15日 - 東京
  • ADI Catalyst Office

    想像を超える可能性を実現するアナログ・デバイセズ社(NASDAQ:ADI)は、アイルランドリムリックのラヒーンビジネスパーク内の敷地にある、イノベーションとコラボレーションに特化した10万平方フィートの施設「ADI Catalyst」に、今後3年間で1億ユーロを投資すると発表しました。この新たな拡充計画では、アイルランド市場で2025年までに新たに250人の雇用を創出するなど、ADIの欧州における事業拡大の取り組みを推進します。 

    ADI Catalystは、コラボレーションを促進するための最先端の施設で、顧客、取引先、サプライヤーが集まり、ADIとの協業の中で業界屈指のソリューションを迅速に開発できます。模擬環境や実際の最終用途でテクノロジーを利用できるようにし、革新的なソリューションの開発や採用を加速します。ADI Catalystでは主に、インダストリー4.0、持続可能なエネルギー、自動車の電動化、次世代コネクティビティなどの領域におけるソフトウェアによるソリューションや、人工知能(AI)の開発を担当する人材を新たに採用します。

    例えば、現在Catalystで進行中のプロジェクトでは、医療のマスマーケットアプローチから個別医療への移行を支援しています。ADIは、顧客と顧客を中心としたエコシステムと緊密に協業し、柔軟な次世代のモジュール型生産システムを構築し、CAR-T細胞療法や体内へのマイクロチップの埋め込みなど、個別化された治療のニーズに応じて生産ラインを迅速に変更できるようにします。

    アナログ・デバイセズ社の社長兼CEOのヴィンセント・ロウチ(Vincent Roche)は、次のように述べています。「ADI Catalystは、アイルランドや欧州にとどまらず、グローバルに未来のイノベーションを推進していく新たな投資です。各分野の専門家が集まり、連携し、新たなテクノロジーやビジネスモデル、エコシステムを試し、検証するための理想的な環境となります。ADI Catalystにより、アイディアや技術、リソースを欧州や世界中のチームと共有し、より多くの人に貢献していくことができます」

    Catalyst事業は、IDA Ireland(アイルランド政府産業開発庁)を通して同国政府の援助を受けています。

    ADIの新たな投資に関して、アイルランドのミホル・マーティン首相(Micheál Martin TD)は、次のように述べています。「ADIは、何十年にもわたりアイルランドで事業を展開していますが、今回、また一つ新たな金字塔を打ち立てました。テクノロジーが生活のあらゆる側面に浸透するこの世界で、最新のデジタル経済への投資を継続することがこれまで以上に重要となっています。ADI Catalystは、リムリックやアイルランドの半導体製造の中心地としての、そして欧州における革新のための研究開発拠点として、その存在をさらに強化するものです」

    アイルランドのレオ・バラッカー(Leo Varadkar)副首相(企業・貿易・雇用大臣)は、次のように述べています。「ADIの今回の事業拡大によって、今後3年間にリムリックで250人の新たな雇用が創出されることを嬉しく思います。同社の発展は目覚ましいものです。1億ユーロの追加投資は、未来の仕事を創出する有望な分野である、AIや機械学習、自動車の電動化、5Gなどの次世代コネクティビティといった新興テクノロジーを対象とするものです。アイルランドで引き続き活動するADIの皆さんに感謝するとともに、この新たな段階の成功を祈念しています」

    IDA IrelandのCEOであるマーティン・シャナハン(Martin Shanahan)氏は、ADI Catalystについて次のようにコメントしています。「この分野で世界をリードするADIによるこのような大規模な投資は、アイルランド中西部にとって非常に大きな朗報と思います。1976年以来、ADIはここアイルランドで事業を展開し、現在1,300人以上を雇用しています。ADI Catalystへの新たな投資は、同社の継続的な革新の推進だけでなく、アイルランドや欧州、さらに広い地域での長期的な取り組みを示しています。ADIは、活気ある事業環境、確立されたグローバルビジネスの実績、才能やスキルの豊かな人材に恵まれるこのリムリックを事業拡大の地として選択しました。IDA Irelandは引き続きADIをサポートしていく所存です」

    ADIはADI Catalystのほか、最先端のテクノロジー開発で高い評価を得る欧州研究開発センターもアイルランドに有しており、1,000件以上の特許を取得しています。ADIは、1976年にアイルランドリムリックに欧州における製造・研究開発拠点を開設し、現在もADIの欧州本部となっています。ADIは欧州の14拠点に2,200名以上の社員を擁しています。 

  • アナログ・デバイセズについて
  • アナログ・デバイセズ(NASDAQ: ADI)は、物理的世界とデジタル世界の架け橋となり、インテリジェント・エッジでのブレークスルーを実現する、グローバルな半導体企業です。アナログ・デバイセズは、アナログ、デジタル、そしてソフトウェアの技術を組み合わせて、工場のデジタル化、モビリティ、デジタル・ヘルスケアの進歩に寄与し、気候変動に取り組み、高い信頼で人と世界とを接続するソリューションを実現しています。2022会計年度の収益は120億ドルを超え、世界で約25,000人の従業員と125,000社のお客様を擁するアナログ・デバイセズは、現代の革新者たちに「想像を超える可能性」を提供します。https://www.analog.com/jp
  • すべての商標と登録商標は、それぞれの所有者の財産です。

  • Editor's Contact Information
Stay Informed