ADI社区用户论坛使用条款


您同意下述使用条款

ADI网站所设ADI社区用户论坛(简称“社区用户论坛”)旨在提供一个信息和观点交流平台,以下是社区用户论坛的各项使用条款(简称“条款”)。

访问或查看社区用户论坛、贡献内容或以任何方式参与社区用户论坛即表明您同意下述条款的内容。下述条款须遵循适用于整个ADI网站的使用规定。请仔细阅读下述条款和使用条款。如您不愿意遵循下述条款和条件,请勿阅读和使用社区用户论坛或贡献内容。

ADI贡献内容

ADI可能贡献内容(简称“ADI贡献内容”)。ADI贡献内容及其版权均归ADI所有。您可以通过互联网访问ADI贡献内容。您可以保存、展示和打印ADI贡献内容,但仅限个人使用。此外,您不得复制、转发、出版、分发、展示或以任何方式利用ADI贡献内容。

如果ADI贡献内容由注明姓名的ADI员工或代理人提供,除非另有说明,此等ADI贡献内容中的表述和观点仅代表其作者的表述或观点,并不代表ADI及其管理层的表述或观点。

内容贡献者必须注册

ADI要求希望为社区用户论坛贡献内容的用户(简称“内容贡献者”)通过ADI网站上的myAnalog注册。您可通过选择用户名和密码注册为内容贡献者。您无需提供您的真实姓名或身份信息,但不得选择具有误导性的用户名或以他人身份注册。用户名不得具有猥亵或冒犯性质。访问和阅读社区用户论坛的内容无需注册。

ADI保留因任何原因暂停或中止内容贡献者的注册或对内容贡献者采取其他措施的权利。

用户贡献内容

在社区用户论坛上发布内容(简称“用户贡献内容”)表明您同意授予ADI在全球范围内使用此等用户贡献内容的非排他性永久许可且不收取版税。ADI有权在博客中发布用户贡献内容;对用户贡献内容进行复制、归档、分发、传输、展示、编辑、翻译和重新格式化处理;和/或将用户贡献内容收入集体成果、数据库或档案库。

您同意不提供非法、误导性、诽谤性、猥亵或粗俗、低级趣味、威胁性、违反第三方所有权、侵犯他人隐私或易引起非议的用户贡献内容。发布用户贡献内容即表明您已获得所有必要权限和许可。

您无需在贡献内容中提供本人个人信息,如您执意提供个人身份信息,则须自行承担相关风险。

ADI保留不因任何原因从社区用户论坛限制或删除用户贡献内容的权利。ADI有权在内容发布或使用前对其进行过滤,但并无此等义务。

非商业用途

社区用户论坛仅限非商业用途。您同意不提供含有金钱要求或促销、广告或诱导性商品或服务信息的贡献内容。您同意不诱导其他用户加入任何组织、提供个人资料或收集关于其他用户的资料。您不得声称ADI认可您、您的活动、您的企业或您的用户贡献内容。

第三方网站和链接

ADI贡献内容和许多用户贡献内容中将含有第三方网站的链接。ADI不对第三方网站的内容或可能通过链接获得的数据表示赞同或认可。ADI无法控制此类第三方网站,不对此类网站上的内容负责。

不对ADI贡献内容或用户贡献内容担保

对于社区用户论坛中的资料(包括ADI贡献内容和用户贡献内容)所含信息的准确性、完整性和有用性,ADI概不负责。ADI不对ADI贡献内容及用户贡献内容中的表述、观点或建议表示赞同或认可。

社区用户论坛有可能涉及技术或解决方案的讨论,您须自行承担因使用技术或解决方案带来的风险。ADI不声明或保证ADI贡献内容或用户贡献内容讨论的技术或解决方案切实有用或能带来具体结果。您须自行决定开发、复制、使用或销售技术或解决方案是否需要获得商品或服务许可、同意或权限,或是否需要购买此等商品或服务。

除上述明确说明的ADI贡献内容的查看和打印许可外,ADI不向社区用户论坛的用户授予专利、商标、商业机密、版权或其他知识产权的许可。

不使用搜索机器人或爬虫

社区用户论坛仅供参与者和读者使用。您同意不使用任何自动方式(包括但不限于搜索代理、机器人、脚本或爬虫)访问、监控或复制社区用户论坛中的内容。本条款并不阻止您使用ADI网站提供的RSS馈送服务。进行互联网调查且面向大众提供服务的搜索引擎可以对社区用户论坛进行索引。

赔偿

您同意对因您提供的用户贡献内容、违反上述社区用户论坛条款或对ADI网站普遍适用的使用条款致使ADI、其附属机构及其管理层、董事、所有者、员工和代理人而承担的债务、损失、成本和费用(包括律师费)进行全额赔偿,为以上人员辩护并免除其全部责任。

免责声明与免除担保

社区用户论坛及其内容均按“原样”提供。ADI不作任何形式的保证。其中可能存在不准确的内容或错误。ADI不保证社区用户论坛及其内容的适用性、连续性或准确性。ADI不对适销性、特定用途实用性或不侵犯第三方知识产权作任何明示或暗示的担保。对于因您使用博客或其内容而引起的或与其相关的损害或损失,ADI概不负责。

责任范围

ADI或其附属机构不对任何类别的特殊、偶然、惩罚性、多重、间接或从属损害负责,即使ADI事先已被告知发生此等损害的可能性,且不限行为形式。

遵守法律

您同意您在使用社区用户论坛和ADI网站时遵守所有适用法律和规章制度。

使用条款变更

ADI保留随时更改使用条款以及上述社区用户论坛条款的权利。您继续访问、查看、贡献或者以任何其他方式使用社区用户论坛的行为表明您同意接受新的条款和条件。

本地规定:中国

  1. 用户内容发布方面(多适用于内容平台,如信息发布、电商、论坛、聊天、直播音视频、深度合成、生成式人工智能等)。

    1. 用户不得利用基于深度学习、虚拟现实、生成式人工智能等新技术新应用制作、上传、复制、传送、传播虚假新闻信息等法律法规禁止的信息内容,或将合成内容谎称为自然内容。您在发布或传播利用基于深度学习、虚拟现实、生成式人工智能等新技术新应用制作的非真实信息时,应当以显著方式予以标识,否则EngineerZone®平台有权对相关内容和账户采取包括但不限于增加标识、限制、封禁等措施。 E

    2. EngineerZone平台不使用人工智能生成的内容,也不向EngineerZone平台用户提供人工智能相关产品或服务。

  2. 未成年人保护方面(多适用于网络游戏等平台)。

    1. 若您是未满18周岁的未成年人,并希望使用我们的EngineerZone平台,您应在您的监护人监护、指导下并获得监护人同意的情况下,认真阅读并同意本协议后,方可使用。若您未取得监护人的同意,监护人可以通过联系亚德诺中国公司官方公布的客服联系方式通知亚德诺中国公司处理相关账号,亚德诺中国公司有权对相关账号的功能、使用进行限制,包括但不限于浏览、发布信息、互动交流等功能。

    2. 亚德诺中国公司重视对未成年人个人信息的保护,未成年用户在填写个人信息时,请加强个人保护意识并谨慎对待,并应在取得监护人的同意以及在监护人指导下正确使用EngineerZone平台。

    3. 未成年人用户及其监护人理解并确认,如您违反法律法规、本协议内容,则您及您的监护人应依照法律规定承担因此而可能导致的全部法律责任

    4. 未成年人用户特别提示

      1. 未成年人使用EngineerZone平台应该在其监护人的监督指导下,在合理范围内正确学习使用网络,避免沉迷虚拟的网络空间,养成良好上网习惯;
      2. 青少年用户必须遵守《全国青少年网络文明公约》;
      3. 要善于网上学习,不浏览不良信息;
      4. 要诚实友好交流,不侮辱欺诈他人;
      5. 要增强自护意识,不随意约会网友;
      6. 要维护网络安全,不破坏网络秩序;
      7. 要有益身心健康,不沉溺虚拟时空。

    5. 为更好地保护未成年人隐私权益,亚德诺中国公司特别提醒您慎重发布包含未成年人素材的内容,一经发布,即视为您已获得权利人同意在EngineerZone平台展示未成年人的肖像、声音等信息,且允许亚德诺中国依据本协议使用、处理该等与未成年人相关的内容。

    6. 监护人特别提示

      1. 如您的被监护人使用EngineerZone平台的,您作为监护人应指导并监督被监护人的注册和使用行为,如您的被监护人申请注册EngineerZone 账号,亚德诺中国公司将有权认为其已取得您的同意;

      2. 您的被监护人在使用EngineerZone平台时可能使用购买产品或服务等功能。您作为监护人,请保管好您的支付设备、支付账户及支付密码等,以避免被监护人在未取得您同意的情况下通过您的EngineerZone账号使用购买等消费功能。