法律和风险
法律和风险
法律声明
所有权和使用限制
ADI网站是ADI公司的财产。版权所有 © 1995-2022 Analog Devices, Inc.保留所有权利。ADI网站以及ADI提供或在其网站上使用的软件、文本、图片、设计元素、音频和所有其他资料(简称“ADI信息”)的所有专利、版权、商标和其他知识产权和所有权均属ADI公司及其许可人所有。除非此处明确说明,事先未经ADI书面许可,不得以任何方式、通过任何形式或媒介复制、出版、改编、修改、展示、分发或销售ADI信息。
ADI授予您可撤销、不可转让、不可分许可的非排他性许可,您可以查看、打印或下载单份ADI信息,但您只得将其用于非商业或信息用途,且不得删除任何版权、专利、商标或其他所有权说明。除上述有限单份许可外,ADI不转让ADI信息和ADI网站的任何其他权利。ADI有权因任何原因在任何时候中止该单份许可,包括违反这些使用条款或任何其他ADI协议或政策的行为,恕不另行通知。您不得干扰或破坏连接ADI网站的ADI信息、服务器或网络,不得使用有关ADI网站及其所含信息的任何数据挖掘、机器人或类似的数据抓取或提取方法。许可中止时,您必须立即销毁所拥有或控制的全部ADI信息。
您不得在ADI网站上发布或传输任何诽谤性、粗俗、不雅、色情、威胁性或非法资料,不得发布或传输可能构成或鼓励将被认定为犯罪行为或导致与法令、判例法或公平原则相关的民事责任的行为或者其他违法行为的任何资料。您同意:对于因此等发布内容或传输内容引发的任何索赔、损害、成本和费用(包括律师费),您须为ADI、其附属机构、员工、董事和管理层进行辩护,对他们进行全额赔偿并免除其全部责任。
免责声明与免除担保
ADI网站及ADI信息均按“原样”提供。尽管ADI希望ADI网站上的ADI信息准确无误,但ADI不对ADI网站和ADI信息作任何担保,包括但不限于关于准确性和完整性的担保。排字错误和其他失误都可能存在。ADI不保证ADI网站能满足您的要求、准确、不会中断或不存在错误。ADI不对适销性、特定用途实用性或不侵犯任何第三方知识产权作任何明示或暗示的担保。对于因您使用ADI网站而引起的或与其相关的任何损害或损失,包括但不限于数据丢失或损坏、电脑病毒、错误、遗漏、中断、缺陷或其他故障,无论此等责任属于侵权、合同或其他,ADI均不承担任何责任。
责任范围
ADI或其附属机构、员工、董事和管理层、供应商、代理人、许可人或承包商将不对任何类别的特殊、偶然、惩罚性、多重、间接或从属损害承担任何责任,即使ADI事先已被告知发生此等损害的可能性,且不限行为形式。
其他网站的链接
ADI网站包含到其他网站(简称“其他网站”)的链接。ADI无法控制其他网站,因此不对其内容负责。不得据此推测ADI与这些网站存在附属、认可或赞助关系。
您同意遵循其他网站制定的版权和其他知识产权限制。使用其他网站时,您不得以任何方式侵犯任何人或实体的权利。
其他网站的域名和商标或者其他网站所提供信息中含有的域名或商标均属其各自所有人所有。
用户论坛
ADI网站包括多个用户可以与其他用户进行沟通并贡献信息的互动区(简称“用户论坛”)。尽管ADI无义务对ADI网站上可能出现的用户论坛进行监控,但ADI保留依据自己的判断对发布于此类论坛的资料进行审核并删除或编辑任何资料的权利。发布于用户论坛的所有信息均属非机密信息。ADI不对用户论坛上发布的任何信息或其他内容负任何责任,也不对ADI针对用户论坛发布的此等信息或其他内容而可能采取的任何措施负任何责任。
用户账户和密码
ADI授予您个人可撤销权利,您可以用您的联系信息、偏好以及与ADI联络和使用ADI网站时需要的其他信息建立用户账户(简称“用户账户”)。ADI有权在任何时候因任何原因中止或暂停您的用户账户或更改您的用户账户的功能,这些原因包括您未能定期使用ADI网站,未能更新或完善您的用户账户信息,或者滥用您的密码或用户账户。您的用户名和密码仅供您自己使用。ADI可能要求您更改密码,并会通知您。您须自行负责保护您的用户名和密码,杜绝非法使用。您同意在有人非法使用您的用户名或密码时立即通知ADI。您同意对您的用户账户中的任何信息进行备份。
隐私
您在使用ADI网站时须遵守ADI隐私政策,相关内容请参阅此处。
美国政府有限权利
以下规定适用于使用ADI信息的任何/所有收购,该等ADI信息完全由ADI自费开发或资助[取得],且支持美国政府,或供美国政府或与美国政府从事任何商业活动的任何主要承包商或分包商使用。因此,任何/所有ADI衍生信息均有48 CFR § 27.404-2(b)规定的“有限权利”,且符合48 CFR § 52.227-14。客户应负责确保此条款纳入与美国政府签订的所有协议以及为美国政府签订的所有协议,且任何数据在交付美国政府时均已按要求正确标记。
遵循法律和出口管制
本ADI网站事务由我们位于美国马萨诸塞州的办公室负责。由于ADI从美国控制和运营本网站,因此,本网站上的资料和服务须遵循美国出口管制法律和法规。
通过使用本网站,您声明并保证:(i)您不在任何制裁方名单之列(包括但不限于美国商务部的拒绝订购名单、美国财政部的特殊国家名单、美国国务院的被拒贸易方名单),或者未因其他原因被拒绝参与美国原产产品和服务出口交易的权利;(ii)您未身处被美国禁运的国家(目前指古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚);(iii)您未直接或间接参与核武器、化学武器、生物武器或导弹的设计、开发、生产、储备或使用;并且(iv)除非事先获得相应政府机构授权,否则您不得(1)故意将收到的技术数据转出口至任何目的地;或者(2)将技术数据的直接产品直接或间接出口到美国出口管制条令第740部分附录1第D:1或E:2组国家中列出的国家。
适用法律和管辖权
ADI网站、通过ADI网站达成的各项交易以及因ADI网站引起的或与其相关的所有事项(包括有效性和解释)将受美国马萨诸塞州的法律管辖,并以此为依据进行解释和执行,与法律原则相冲突时除外。您据此同意接受马萨诸塞州的联邦和州法院的专属管辖,并同意遵循适用传讯程序。您同意放弃就不方便法院原则或缺乏属人管辖权而提出异议的权利。如果您居住在美国以外的国家,则有关各方同意《联合国国际货物销售合同公约》完全不适用。
滥用、灰色市场和产品伪造
打击未授权的转售或转移以及产品和技术的非故意滥用,是整个半导体行业面临的挑战,ADI对此非常重视。为了应对这些挑战,ADI定期审查内部控制、实践、分销渠道以及对未授权销售和产品滥用的监控流程。ADI积极采取措施识别和打击此类活动,包括实施监控审计强化流程,以及酌情开展执法行动,减少对我们产品的未授权转售、转移和非故意滥用。我们还全面加强对灰色市场活动的监控。
通过非ADI授权来源购买的产品(包括通过经纪人、经销商或第三方在线市场购买的产品)可能属于伪造或不可靠。伪造产品的制造、封装、贴标、存储、运输或处理并不符合ADI标准。ADI不对通过未授权渠道购买的任何器件提供保证或支持。
ADI不支持或纵容将其产品用于设计或预期以外的最终应用,或者将其产品非法转移至受制裁国家。ADI致力于遵守公司业务所在国家/地区的所有适用法律法规。我们将继续寻找方法识别并阻止第三方参与这些活动的企图。步骤包括额外采取内部和外部措施,例如与政府机构和其他外部各方合作。
最后审核:2022年12月
使用Analog Devices, Inc.(简称“ADI公司”)网站之前,请仔细阅读下列使用条款。一旦使用ADI公司网站,即表明您同意这些条款。如果您不接受这些条款,请勿使用ADI公司网站。关于下列事项的其它许可协议和特定条款是对本使用条款的补充: