成功实现超低光信号转换的七个步骤

2013-01-01

Figure 1

   

在用于光检测的固态检测器中,光电二极管仍然是基本选择 (图1)。光电二极管广泛用于光通信和医疗诊断。其他应用 包括色彩测量、信息处理、条形码、相机曝光控制、电子束 边缘检测、传真、激光准直、飞机着陆辅助和导弹制导。

图1. 光电二极管等效电路.

光能传输到其中一个传感器产生电流,由高精度前置放大 器进一步处理。模数转换和数字信号处理形成了整个信号 链的其余部分。选择传感器和设计模拟前端的过程可减少 为七步:

  1. 描述要测量的信号和设计目标。
  2. 选择合适的传感器并描述其电气输出。
  3. 确定可以获得的最大增益。
  4. 确定前置放大器级的最优放大器。
  5. 设计完整的传感器和前置放大器增益模块。
  6. 运行仿真。
  7. 构建硬件和进行校验。

第1步:信号和目标

根据图1的等效电路,输出电流的算式为:

Equation 1

若要将光转换为电信号进一步处理,需要了解光源的交直 流特征、光源信号幅度、预期的测量分辨率和系统中可用 的电源。了解信号幅度特征和噪声水平,为如何选择传感 器、增益模块中必需的增益、以及选择模数转换器(ADC)时 可能需要什么样的输入电压范围和噪声水平提供了依据。

假设在室温条件下,有一个光源发出光亮度为50 pW至 250 nW(0.006勒克斯)的1 kHz光脉冲。这是非常低的光量, 需要非常精密的信号调理和信号处理链。目标是用16位的 分辨率和精度来捕捉和处理此信号。达到此分辨率意味着 测量精度需要达到3.8 pW。

另外,假设系统中可使用+12 V和–12 V电源。设计师在此 基础上,可以计算信噪比(SNR)并设计电路。

第2步:传感器选择

设计过程中,经常会优化用于光伏模式或光导模式的光电 二极管。响应度指检测器输出与检测器输入的比率,是光 电二极管的关键参数。其单位为A/W或V/W。

大面积铟镓砷化物(InGaAs)光电二极管用于仪表测量和感 测应用,与高速模拟和数字通信系统、仪表测量和感测场 合所用的高速光电二极管相比,大面积铟镓砷化物在600 nm 至800 nm附近具有更佳的响应性能。

无光时,向短路的光电二极管施加一个电压得到电流IS。 照射该二极管会产生与光强度成正比的反电流Ilight。总电 流Isc为:

Equation 2

公式2中,第二项和第三项限制了Isc的线性度,但从广义上 讲可以忽略。实际上,Isc与入射光水平基本上呈线性关 系,可以近似为:

Equation 3

若要检测少量光,设计师必须指定大面积光电二极管,其 最低预期发射光乘以响应度得到的电流要大于光电二极管 的暗电流。这将产生高于光电二极管传感器本底噪声的信 号。对于光波长超过1100 nm的硅光电二极管,响应度通常 小于0.7 A/W。本例中选择表1的Hamamatsu S1336。

光电二极管的预期电流可以从光源的预期光学功率计算得 出,公式为:

Equation 4

如果光源在所选光电二极管的有效面积上耗光了能量,则 只需计算公式4。若要进行16位转换,则有必要解析为最 低有效位(LSB)的一半或0.95 pA。

Hamamatsu光电二极管的有效面积为5.7 mm2,且采用圆形 阵列。传感器和光源之间也有必要使用光纤。光缆的横截 面积可能比我们的光电二极管大。通常,这种情形的光学 功率测量单位为W/cm2。光电二极管的面积以cm2表示,结 果为57 x 10–3 cm2。对于测量单位为W/cm2的同样25 pA光源 输出电流,必需的功率为:

Equation 5

硅光电二极管的噪声特征决定了光检测的下限。如图1所 示的光电二极管等效电路,捕捉了三个噪声源:

 

Equation 6

二极管的噪声是二极管分流电阻产生的热噪声。

第3步:增益模块计算

前置放大器在高背景噪声环境中提取传感器生成的小信号。 光电导体的前置放大器有两类:电压模式和跨导(图2)。

前置放大是从背景噪声中提取传感器生成的小信号的第一 步。将光电二极管与跨导放大器进行接口存在三种可能的 配置。图2c所示的跨导放大器配置通过“零偏压”实现光 电二极管的精密线性检测。在此配置中,光电二极管输出 存在短路,按照公式3 (Isc = Ilight),基本上不存在“暗”电流。 I/V(跨导)转换器的输出电压和输入电流之间的理想关系 (增益)可以表示为:

I/V(跨导)转换器的输出电压和输入电流之间的理想关系 (增益)可以表示为:

Equation 7

使用的反馈电阻值定义转换器的增益(有时称为灵敏度)。 若电流转电压增益极高,则生成的Rf与其他限制的允许值 一样大。设计师应选择足够大的电阻,允许传感器最小输 出电流足以进行测量,且最大电流不会让放大器饱和。

若阻值升高,此电阻也会出现明显的热直流电压漂移,与 放大器输入电流的温度系数所反映的情形相同。为了补偿 此误差,通常在放大器同相输入端串联一个相同的电阻, 并通过容性旁路消除其大部分噪声。若要实现最大信噪 比,必须避免多级增益。

随着阻值继续升高,其容差和温度额定值明显下降。例 如,找到容差为0.01%的1 k电阻比较简单,但要找到相同 容差的10 M电阻就很困难而且成本很高。

可使用串联低值电阻来形成更大的阻值,与多级增益配合 使用低值电阻,或使用“T型网络”电路来解决此问题。 遗憾的是需要平衡这些优势,采用大反馈电阻可能会出 错,还可能引起不稳定的问题。这些问题稍后解决。

另外,本设计示例采用了阻值非常高的电阻:Rf = 80 M。 这应当能把最低和最高光电二极管电流转换为更易于测量 的输出电压,公式为:

Equation 8

图2. 光电二极管与跨导放大器接口.

第4步:确定前置放大器级的最优放大器

光电二极管暴露在光线下且使用图2c的电路时,电流将流 到运算放大器的反相节点,如图3所示。若负载(RL)为0 且VOUT = 0 V,则理论上光电二极管会出现短路。实际上,这 两种状况都绝对不会出现。RL is equal to Rf/Aopen_loop_Gain 和 VOUT而VOUT 是放大器反馈配置施加的虚拟地。

图3. 短路状况下的光电二极管.

若缺少光时向短路的光电二极管施加电压,会生成所谓的 “暗电流”。因此,放大器必须具有很大的开环增益,设 计师必须创建最佳“虚拟地”。这意味着放大器输入之间 的误差极小。Rphoto上与0 V的偏差会因放大器非理想状态而 引起误差电流。这些误差源是显而易见的:

Equation 9

这需要一个引入的误差最小的放大器。换言之,设计师选 择的放大器在其反馈电阻配置为Rf = 80 M 时,输出误差 不得超过2 mV。还必须确保放大器的上升和下降时间少于 励磁激光二极管源的上升和下降时间。

公式9中未出现但可改善设计精度的几个其他放大器参数为:

  • 低失调电压温度漂移
  • 低输入偏置电流温度漂移
  • 高输入阻抗
  • 低输入电容
  • 低输入电流噪声密度
  • 宽带宽

选择合适的放大器时还需考虑报价、封装尺寸和功耗。

如上所述,I/V转换器的输出电压和输入电流之间的关系 实际就是转换器的增益,公式为:

Equation 10

如这些公式所示,VO公式存在误差项,必须尽可能降低。 例如,若选用aO很大的放大器,aοβ term项升高,而1/aοβ 降 低。这使得误差项更小。

本例中,我们选用工作电压为±12 V的精密运算放大器AD8627,它具有极低的噪声、低偏置电流和宽带宽。查看 AD8627的数据手册,可获得如下特性规格: IB = 1 pA, ft = 5 MHz,en = 16 nV/√Hz at f = 1 kHz时 Ccom =3.8 pF,Cdiff = 4.1 pF。IC制造商提供在线搜索和选择工具,可根据用户要求选择 部件。表2列出了适合光电传感的几个放大器。

表2. 适用于光电二极管应用的高压FET输入放大器

产品型号

VOS (µV) IB(pA)
UG 带宽(MHz) 噪声 (nv/rtHz) 封装
AD8610/AD8620 100 10 25 6 MSOP
ADA4610-2  400 25 9.3 7.3 MSOP
AD8625/AD8626/AD8627 750 1 5 16 SC-70
AD8641/AD8642/AD8643 750 1 3.5 27 SC-70

第5步:增益模块

光电二极管与图2c配置的放大器相连时,该放大器经常会 振荡。如前文所述,放大器反馈中的大阻值电阻会造成异 常行为并引起振荡。设计师必须确保选用合适的放大器, 且与传感器组合使用时放大器工作稳定。

电路的响应或带宽、峰化或过冲以及噪声或信噪比(SNR) 等性能,会变得非常复杂,呈非线性,且主要取决于转换 器电路中有源和无源元件之间的相互影响。替代电路模型 可用于得出更贴近实际的分析(图4)。图4考虑了这种解决 方案的所有非理想状况,能够让设计师实施建模,使用极 点/零点分析,避免以后出现问题。

图4. 替代电路模型可用于分析图2c所示电路.

大反馈电阻和输入电容之间的相互作用会把零点引入极点/ 零点稳定性分析。如果Cphoto足够大,在开环跨导增益与噪 声增益函数相交(图5)的交越频率,闭环相移将接近−180。

图5. 稳定性分析说明了大反馈电阻和输入电容之间的相互作用.

为保持45相位余量和稳定性,反馈中需要将一个小电容与 Rf并联。此电容的值与放大器输入端的输入电容有关。放 大器的输入电容小,则Cf值小。电路中使用更小的Cf时, 放大器的更多带宽将用于现有的应用。

带宽和灵敏度直接相关,要通过选择Rf来权衡使用。例如 反馈电容(Cf = 2 pF)与Rf并联时,Cphoto = 20 pF及Rf= 80 M 的光电二极管将具有1 kHz的最大带宽。

另外,如果需要10 kHz带宽,则设计师可能要选择最大Rf = 8 M,Cf的电容仍然可以是2 pF。此概念可用于设计可编程 的带宽来处理不同输入信号,例如1 kHz和10 kHz。

设计师必须分析带宽和噪声,确认所选的放大器正好适合 设计所用。这样也就可以理解为什么选择低输入电容和带 宽的AD8627很重要。

Equation 11

可以看到,选择Cphoto值较高的大面积光电二极管,其fx会 小很多(即带宽较低)。一个可能的补救措施是选择带宽(ft) 非常宽的放大器。然而,这样会引起其他问题,比如更多 噪声。

这种情形下,AD8627放大器必须具有极低的电压噪声,才 能在大面积光电二极管跨导放大器应用场合获得较低的总 噪声。这点很有必要,因为跨导电路的噪声增益会随着频 率急剧上升(噪声增益 = 1 + Zf/Xc),它影响电压噪声和电阻 噪声,但不会影响电流噪声。如公式12所示,计算了I/V转 换器和光电二极管组合时高于0.01 Hz的总噪声:

Equation 12

假设AD8627 (IB = 1 pA, ft = 5 MHz, en = 16 nV/√Hz at f = 1 kHz时Ccom = 3.8 pF, Cdiff = 4.1 pF)与Hamamatsu光电二极管(Rphoto = 2 GΩ, Cphoto = 20 pF)一起使用。另外,Rf = 80 MΩ, Cfeedback = Crf + Cf = 2 pF。根据上述信息,输入电容为Cin = Cphoto + Ccom + Cdiff = 20 pF + 3.8 pF + 4.1 pF = 28 pF.

I/V电路的噪声增益主要受制于en,而in和iR的噪声增益与信 号增益一致(图6)。主要噪声是fx附近的enoe和fp附近的热噪 声enoR

图6. 根据公式12,跨导电路的噪声增益主要受制于en,而in和iR的噪声增益与信号增益一致.

Equation 13

因为本次设计采用JFET输入放大器,所以电流噪声几乎可 以忽略不计。

第6步:仿真

光电二极管制造商不提供产品的SPICE模型,但可以从ADI公 司网站下载放大器SPICE模型。设计师还可以从ADI网站下载 National Instruments提供的免费版SPICE仿真软件MultiSim

该软件环境提供了光电二极管的LabVIEW®跨导模型,允 许根据设计示例中使用的具体光电二极管进行定制(图 7a)。必须先运行仿真,再构建任何板卡。由于噪声增益路 径(图7b)中引入了零点,所以可能会出现不稳定。

为ADI公司跨导放大器示例模型提供的National Instruments MultiSim用户界面具有Hamamatsu光电二极管的特征,可 进一步分析(图7a)。MultiSim仿真说明了噪声增益路径中 引入零点造成的不稳定(图7b)。改变反馈电阻上的电容会 影响可用的带宽(图7c)。

如上文所述,必须在反馈电阻上放置2 pF电容来引入一个极 点,从而取消此零点。2 pF反馈电容是理论值。可以分析不 同值对设计电路可用带宽的影响(图7c)。还可以通过监控 输出来校验电路带宽,其−3 dB带宽为1 kHz。

图7. 光电二极管电路的噪声电路分析.

第7步:硬件验证

除了使用非常干净的电源外,超低光检测电路还需要采用 最佳实践的规则和做法,才能减少所有噪声源的噪声,包 括环境电磁噪声和所有泄漏源噪声。低压应用可使用电 池,但需要使用RC或LC滤波器设置电源旁路。

成功与否的其他关键因素包括电路板用高绝缘电阻材料制 成。为了避免泄漏到测量电路中,必须使用护圈或特氟龙 支柱,将光电二极管引脚无线连接到运算放大器的输入端 子。反馈电阻和电容同样如此。

屏蔽电缆和电路采用金属屏蔽盒是良好的防电磁干扰 (EMI)措施。在要求更高的场合,设计师可在光源和光电 二极管之间使用光纤。

ADI公司设计了25 pA至125 nA范围的示例电路。超出此范 围的任何信号均会令放大器饱和,并影响总体性能。如果 需要更宽的范围,可以与反馈电阻串联一个低泄漏开关。 然后可根据不同的灵敏度,使用其他反馈电路。

3.5

3.5

3.5

3.5

6

the configuration in Figure 2c, the amplifier very often

关于作者

Reza Moghimi
Reza Moghimi是ADI公司(美国加利福尼亚州圣何塞)精密信号调理部门的应用工程经理。他于1984年获得圣何塞州立大学电子工程学士学位,并于1990年获得工商管理硕士学位(MBA)。
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品分类
最新视频 25
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目