使用面向软件开发的vRealize Automation REST API部署虚拟机
简介
VMware vRealize Automation(vRA,以前称为vCloud Automation Center)是VMware公司开发的虚拟环境自动化软件。vRealize提供了一个安全门户,用户可以在其中请求新的IT服务并管理特定的云和IT资源。应用程序开发人员使用vRealize REST(表述性状态传递)API,可以在虚拟、物理和云环境中部署和实现虚拟机/物理机自动化。
本文面向希望使用vRealize Automation REST API以编程方式进行部署和管理vRealize Automation的软件工程师和应用程序开发人员。
本文介绍如何逐步使用vRealize Automation REST API来部署蓝图,包括如何使用REST API服务和资源,如何创建HTTP承载令牌以进行身份验证和授权,以及如何构建REST API服务调用。演示步骤如下所示:
- 从蓝图部署虚拟机。
- 在部署过程中监视请求状态。
- 最后,在过程结束时返回有关已部署虚拟机的网络信息。
目标受众
本文适用于需要创建客户端应用程序、Web界面、Web服务(连接到vAPI端点以使用VMware vSphere Automation SDK进行REST服务)的应用程序开发人员和软件工程师,以及任何想要使用vRA管理其资源但又希望资源部署可适应其当前流程的人员。
为何选择vRealize Automation,而不是vCloud Director (vCD)
VMware已宣布vCloud Director将不再是vCloud Suite 6.x产品许可证的一部分。对于企业客户而言,vCloud Director即将终结。vCloud Director将继续通过云打包中的VMware服务提供商计划(VSPP)提供。
对于目前使用vCloud Director的用户而言,vRealize Automation将是后续替代产品。vRealize Automation可以加快应用程序和计算服务的部署和管理。
为何选择REST API而不是SOAP
SOAP(简单对象访问协议)和REST都是Web服务通信协议。REST通过一个单独、统一的接口来访问命名资源。它在通过互联网发布公有API时,最为常用。SOAP则与之不同,它将应用程序逻辑的组件作为服务发布,而不是数据。
- REST允许更多种类的数据格式,而SOAP只允许XML。
- 通常认为REST与JSON(通常可以更好地处理数据并提供更快的解析)相结合,更易于使用。
- REST以JSON格式输出,为浏览器客户端提供更好的支持。
- REST提供卓越的性能,特别是缓存未变化的非动态信息时。
- 它是雅虎、eBay、亚马逊甚至谷歌等主要服务商最常用的协议。
- REST通常更快并且占用带宽更少。与现有网站集成也更容易,无需重构站点基础架构。这使开发人员能够更快地工作,无需花时间从头开始重构站点。不仅如此,他们还可以轻松添加功能。
蓝图
蓝图是包含一个或多个物理机、虚拟机或云计算机方案的规范,包括网络配置和相应的生命周期信息。在典型的软件开发过程中,用户调用REST API来部署蓝图。

图1. 一个典型的简单蓝图。
vRealize Automation: REST API
Catalog service REST API旨在供服务目录的使用者使用;例如,想要请求目录项的最终用户将是此API的使用者。当最终用户请求目录项时,将调用目录使用者REST API。
我们开发的技术面向希望通过编程管理vRealize Automation以便为软件开发配置VM的开发人员。使用vRA REST API请求目录项的过程有以下五个步骤:
第1步:获取HTTP承载令牌进行身份验证
- URL: https://<vrafqdn>/identity/api/tokens
- 类型: Get
- 类型: Post
- 报头: Content-type: application/json
第2步:使用蓝图名称获取蓝图id
- URL: https://<vrafqdn>/catalog-service/api/consumer/entitledCatalogIt ems?$filter=name+eq+'name'
- 类型: Get
- 类报头:
Content-type: application/json,
Authorization: Bearer <token>,
Accept: application/json
第3步:获取请求目录项所需的JSON模板
- URL: https://<vrafqdn>/catalog-service/api/consumer/entitledCatalogItems/{id}/requests/template
- 类型: Get
- 报头:
Content-type: application/json,
Authorization: Bearer <token>,
Accept: application/json
第4步:请求目录项
- URL: https://<vrafqdn>/catalog-service/api/consumer entitledCatalogItems/{id}/requests
- 类型: Post
- 报文: json response received from request template (previous step)
第5步:检查请求状态
- URL: https://<vrafqdn/catalog-service/api/consumer/requests/{requestid}
- 类型: Get

图2. 请求和部署蓝图的五个步骤。
REST 客户端程序
任何可以发送HTTPS请求的客户端应用程序都可以作为开发工具,来开发用vRealize Automation API开发REST的应用。一些常用的开源软件包括:
- CURL(命令行工具和库): curl.haxx.se
- Postman application: getpostman.com
API参考
vRealize Automation API参考列出了所有的REST API服务调用。它以Swagger文档的形式提供,可通过以下任一方式获得:
- 如果在本地安装vRealize: https://{server}/vco/api/docs/index.html
- VMware web 资源: pubs.vmware.com/vra-62/index.jsp#com.vmware.vra.restapi.doc/index.html
Cyber Range: 一款ADI公司的实际软件
什么是 Cyber Range?
ADI公司Cyber Range™软件为客户提供可扩展的虚拟化平台,适用于网络安全培训、建模、仿真和高级分析。我们为多家客户提供解决方案,包括美国国防部、新加坡网络安全局(CSA/SITSA)和日本九州大学。
- 用户单击开始按钮以部署实验室或应对挑战。
- Cyber Range软件调用相应的vRA REST API。
- REST API调用相应的vRA蓝图。
- vRealize开始部署属于特定蓝图的所有VM。
- vRealize Orchestrator在VM的生命周期中运行自定义脚本
- REST API将状态返回给Cyber Range软件。
- 如果状态检查成功,则会显示Windows或Linux图标,从而启用超链接以打开控制台。
(如果有)。

图3. Cyber Range通过REST API与vRA交互。
结论
vRealize通过使用蓝图,可以作为能够在更直观且用户友好的环境中运行基础架构的仓库。这有助于我们及时定制或添加更多内容以满足用户需求。此外,我们的解决方案集成了vRealize Orchestrator,可提供应用于运行虚拟环境的常见自动化任务,能够被大部分代码所利用。它面向JavaScript,可以帮助我们管理VMware解决方案中的任何自定义脚本,并针对不同的场景进行重复利用。此外,使用vRA REST API部署蓝图,获取部署状态或销毁蓝图可大幅缩短软件开发过程的时间。
关于作者
关联至此文章
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}