方框图 – 高精度无线传感器为其自身供电
如果您错过了这篇博客也没什么,LTC 的 Kris Lokere 最近为 EDN 撰写了一篇文章,该文描述了一款整合了微尘 (mote)、能量收集和高精度温度检测功能的电路。具体而言,其描述了一款具备以下部件的参考电路:
- Dust Networks 无线 – LTP5901-IPM SmartMesh IP 微尘
- 能量收集 – LTC3330 毫微功率降压-升压型 DC/DC,其在该电路中具有一个主电池和用于延长电池寿命的太阳能电池
- 高精度温度检测 – LTC2484 24 位 ΔΣ ADC,负责对一个热敏电阻进行采样
- 电压基准 – LTC6654,其由电路进行周期操作以实现低的平均吸收电流
该文的 PDF 副本可在linear.com 网站上获得,网址是:www.linear.com/docs/44978
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}