Abstract
本篇应用笔记介绍如何调整DS3151、DS3152、DS3153和DS3154的脉冲波形。尽管DS315x的信号脉冲总是满足规范要求的,但有时候,这种脉冲形状并不恰好是客户最想要的。本应用笔记介绍如何在T3、E3与STS-1模式中调整脉冲的宽度与幅值,以及如何在T3与STS-1模式中调整脉冲的波形。所有这些都可通过改变内部测试寄存器的值来实现。本应用笔记中示例的示波器波形由DS3154DK设计套件测试获得。
引言
本篇应用笔记介绍如何调整DS3151、DS3152、DS3153和DS3154 (DS315x)的脉冲波形。尽管DS315x的信号脉冲总是满足规范要求的,但有时候,这种脉冲形状并不恰好是客户最想要的。本应用笔记介绍如何在T3、E3与STS-1模式中调整脉冲的宽度与幅值,以及如何在T3与STS-1模式中调整脉冲的波形。所有这些都可通过改变内部测试寄存器的值来实现。本应用笔记中示例的示波器波形由DS3154DK设计套件测试获得。
图1. 典型的E3与T3发送脉冲
图1所示为不使用测试寄存器的情况下,E3与T3模式下的发送脉冲波形。在E3、T3或STS-1模式下,该脉冲的宽度与幅值可以通过改变测试寄存器的值进行调整,这些测试寄存器的地址为,0Ah对应线路接口单元(LIU)端口1,1Ah对应LIU端口2,2Ah对应LIU端口3,3Ah对应LIU端口4。
在E3、T3或STS-1模式下调整发送脉冲的宽度
LIU可以使用11级延迟锁相环(DLL)电路或12级DLL电路。DLL中的级数越多,脉冲宽度越窄,反之亦然。将地址为0Ah、1Ah、2Ah和3Ah的寄存器(分别对应于LIU端口1、2、3和4)设置为01h,LIU将使用11级DLL电路。将地址为0Ah、1Ah、2Ah和3Ah的测试寄存器设置为02h,LIU将使用12级DLL电路。
缺省情况下,E3模式的LIU使用11级DLL,且TLBO被忽略。在T3和STS-1模式中,TLBO = 1时LIU使用11级DLL,TLBO = 0时使用12级DLL。
E3模式中,如果我们想减小脉冲宽度,可以设定0Ah、1Ah、2Ah和3Ah寄存器(分别对应于LIU端口1、2、3和4)的值为02h,强制LIU工作于12级DLL。图2显示了E3脉冲从典型的脉冲波形到更窄的脉冲波形的转变。
在T3与STS-1模式中,当TLBO = 0时,LIU采用12级DLL。为了增大脉冲宽度,我们可以设定0Ah、1Ah、2Ah和3Ah寄存器(分别对应于LIU端口1、2、3和4)的值为01h,强制LIU工作于11级DLL。图3显示了T3脉冲宽度从典型值到更宽脉冲的转变。
图2. 典型E3脉冲与采用12级DLL时更窄的E3脉冲
图3. TLBO = 0时,采用12级DLL的典型T3脉冲与使用11级DLL时更宽的T3脉冲
同样,在T3与STS-1模式中,当TLBO = 1时,LIU使用11级DLL。为了减小脉冲宽度,我们可以设定0Ah、1Ah、2Ah和3Ah寄存器(分别对应于LIU端口1、2、3和4)的值为02h,强制LIU工作于12级DLL。图4显示了T3脉冲宽度从典型值到更窄脉冲的转变。
图4. TLBO = 1时,采用11级DLL的典型T3脉冲与使用12级DLL时更窄的T3脉冲
在E3、T3或STS-1模式中调整发送脉冲的幅值
通过设定DS315x中地址为0Ah、1Ah、2Ah和3Ah的测试寄存器的值,我们可以增加或降低E3、T3和STS-1模式发送脉冲的幅度。当寄存器地址0Ah、1Ah、2Ah和3Ah的值被设为08h时,对应的LIU端口1、2、3和4的幅值将增加2%。图5显示了幅值增加2%前后的E3脉冲。
图5. 典型的E3脉冲与幅值增加2%后的脉冲(测试寄存器设置为08h)
当测试寄存器地址0Ah、1Ah、2Ah和3Ah的值被设置为10h时,对应的LIU端口1、2、3和4的幅值将增加4%。图6显示了幅值增加4%前后的E3脉冲。
图6. 典型的E3脉冲与幅值增加4%后的脉冲(测试寄存器设置为10h)
当测试寄存器地址0Ah、1Ah、2Ah和3Ah的值被设置为20h时,对应的LIU端口1、2、3和4的幅值将增加8%。图7显示了幅值增加8%前后的E3脉冲。
图7. 典型的E3脉冲与幅值增加8%后的脉冲(测试寄存器设置为20h)
当测试寄存器地址0Ah、1Ah、2Ah和3Ah的值被设置为40h时,对应的LIU端口1、2、3和4的幅值将降低8%。图8显示了幅值降低8%前后的E3脉冲。
图8. 典型的E3脉冲与幅值降低8%后的脉冲(测试寄存器设置为40h)
数值10h使LIU的幅值增加4%,数值20h使LIU的幅值增加8%。二者相加后的30h (10h+20h),会使LIU的脉冲幅值增加12%。选择50h (10h+40h)会使幅值减小4%。图9显示了幅值降低4%前后的E3脉冲。建议不要使用数值60h,因为它会增大幅度直至限流器被触发。
图9. 典型的E3脉冲与幅值降低4%后的脉冲(测试寄存器设置为50h)
在T3或STS-1模式中调节发送波形的定时
在T3或STS-1模式下,发送波形的定时可以通过改变测试寄存器的值来调整,这些测试寄存器的地址为,0Bh对应LIU端口1,1Bh对应LIU端口2,2Bh对应LIU端口3,3Bh对应LIU端口4。图10给出了一个典型的T3脉冲。为了说明LIU端口1地址0Bh、LIU端口2地址1Bh、LIU端口3地址3Bh、LIU端口4地址3Bh寄存器的数据变化对T3或STS-1脉冲的影响,我们将T3脉冲分为12段。
图10. 被分成12段的典型T3脉冲
当寄存器地址0Bh、1Bh、2Bh和3Bh的值被设置为01h时,第3段的宽度将增加350ps。这样1到4段的总宽度增加350ps。脉冲幅度也同时增加。而脉冲第9、10段的下冲量也减小了。图11显示了一个典型的T3脉冲,以及向地址为0Bh、1Bh、2Bh和3Bh的测试寄存器写入01h后脉冲的变化情况。
图11. 典型的T3脉冲及其在设置测试寄存器为01h时同一脉冲内的变化
当寄存器地址0Bh、1Bh、2Bh和3Bh的值被设置为81h时,第2段和第3段分别加宽350ps。这样1到4段的总宽度增加700ps。脉冲幅度也同时增加。而脉冲第9、10段的下冲量也比我们将寄存器设为01h时更小了。图12显示了一个典型的T3脉冲,以及向地址为0Bh、1Bh、2Bh和3Bh的测试寄存器写入81h后脉冲的变化情况。
图12. 典型的T3脉冲及其在设置测试寄存器为81h时同一脉冲内的变化
当寄存器地址0Bh、1Bh、2Bh和3Bh的值被设置为02h时,第4段的宽度将增加350ps。这样1到4段的总宽度增加350ps。脉冲幅度不增加。第9和10段的下冲减小,但减小量不如我们设置寄存器值为01h时那样大。图13显示了一个典型的T3脉冲,以及向地址为0Bh、1Bh、2Bh和3Bh的测试寄存器写入02h后脉冲的变化情况。
图13. 典型的T3脉冲及其在设置测试寄存器为02h时同一脉冲内的变化
当寄存器地址0Bh、1Bh、2Bh和3Bh的值被设置为04h时,第5段的宽度增加350ps。这样5到8段的总宽度增加350ps。脉冲幅度没有减小。第9和10段的下冲有所增加。图14显示了一个典型的T3脉冲,以及向地址为0Bh、1Bh、2Bh和3Bh的测试寄存器写入04h后脉冲的变化情况。
图14. 典型的T3脉冲及其在设置测试寄存器为04h时同一脉冲内的变化
当寄存器地址0Bh、1Bh、2Bh和3Bh的值被设置为08h时,第7段的宽度增加350ps。这样5到8段的总宽度增加350ps。脉冲幅度略有降低。第9和10段的下冲比寄存器为04h时增加更多。图15显示了一个典型的T3脉冲,以及向地址为0Bh、1Bh、2Bh和3Bh的测试寄存器写入08h后脉冲的变化情况。
图15. 典型的T3脉冲及其在设置测试寄存器为08h时同一脉冲内的变化
当寄存器地址0Bh、1Bh、2Bh和3Bh的值被设置为88h时,第6段和第7段的宽度各增加350ps。这样5到8段的总宽度增加700ps。脉冲幅度也有降低。第9和10段的下冲量比寄存器设为08h时更有增加。图16显示了一个典型的T3脉冲,以及向地址为0Bh、1Bh、2Bh和3Bh的测试寄存器写入88h后脉冲的变化情况。
图16. 典型的T3脉冲及其在设置测试寄存器为88h时同一脉冲内的变化
结论
如何调整脉冲波形,脉冲的宽度或幅度,需要视用户在他们的电路板上实际得到的脉冲形状而定。
关于DS315x的脉冲形状或DS315x的工作情况,如有进一步的问题请联络Maxim的电信应用支持部门。