内容提要
运用多种最新微功耗、高精度IC芯片,可以设计出一款功 能更加齐全的低功耗心率监护仪(HRM)。本文旨在讨论这 些芯片和功能。
设计便携式心率监护仪时的严格要求足以令任何人 头疼不已。首先,心脏监护仪必须符合最高安全 性、可靠性和精度标准。设计师还必须应对纽扣 电池有限的电量。一方面,要满足市场对更多功能的需 求,另一方面,又不能增大空间、功率或成本,令人头疼 的问题接踵而来。
幸运的是,解决办法是存在的。运用多种最新微功耗、高精度IC芯片,可以设计出一款功能更加齐全的低功耗心率 监护仪(HRM)。 低功耗IC最重要的功能是延长HRM所用电池的寿命,HRM 用于实时测量病人的心率,或者把心率记录下来供以后研 究使用。便携式HRM需要依靠电池长时间工作,因此,需 要功耗低。数十年以来,动态心电监护仪和其他便携式 ECG系统一直采用低电压电池供电,以确保安全。心脏病 病人或敏感设备最不需要的是突然涌现的“热”线电压。 微功耗IC采用低电压和电流工作,因此能节省电池电量。
HRM的模拟前端
HRM的主要目的是计算心率和显示ECG波形,同时还应提 供导联脱落检测功能。图1显示了HRM设计的框图。模拟 前端利用下列器件构建:微功耗仪表放大器、运算放大器 以及一个内置12位ADC、采样保持放大器和数字处理器的 微型转换器。处理后的数据送往PC进行显示。

图1. 微功耗仪表放大器构成出色的心率监护仪输入放大器
微功耗仪表放大器构成出色的输入放大器, 其低功耗、小 尺寸、整个频率范围内的高共模抑制比(CMMR)、轨到轨 输入和输出等特性非常适合这种电池供电型应用。高性能 微功耗仪表放大器可解决许多常见的人体皮肤电位(范围为 0.2 mV至2 mV)测量难题。对于这种应用,最佳仪表放大器 应当具有高CMMR以便抑制共模信号,例如手术室设备的 线路噪声或高频EMI等。轨到轨输出特性提供宽动态范围, 支持比典型仪表放大器更高的增益。此外,设计人员应当 利用微功耗仪表放大器来实现自然RC滤波器;当放大器之 前使用串联输入电阻时,该RC滤波器可以降低高频噪声。
在主信号链中,微功耗仪表放大器后接一个积分器反馈网 络,利用4.7 F电容和100 k电阻实现,用以设置高通滤波 器的−3 dB截止频率。它抑制电极的半电池超电势可能产生 的差分直流失调。微功耗运算放大器提供13倍的额外增益 以便放大弱信号。一个有源二阶低通贝塞尔滤波器消除约 50 Hz以上的信号。
由于电路采用电池供电,因此将电路的基准电压连接到病 人时,就能用作基准电压,从而提高共模抑制性能。这对 于测量ECG信号很重要。注意,有些机器是从踩踏板获得 电源,因此不使用隔离。
基准电压
本设计假设ECG信号范围为0.2 mV至2 mV。为防止信号被 箝位并使ADC的动态范围最大(0 V至1.25 V),设计中增加 0.625 V偏置。如图2所示,电阻分压器和缓冲器产生0.625 V 基准电压,它也用于偏置ECG信号(见图1)。

图2. 电阻分压器和缓冲器产生0.625 V基准电压
导联脱落检测
如果电极接触不良,HRM应提供警示信号。当电极脱离病 人时,这些电阻与微功耗仪表放大器输入端的两个20 M 电阻(见图1)一起使输入发生偏移。正常工作时,微功耗仪 表放大器的输出是基准电压;如果一个电极脱落,输出将 变为0 V。图3所示为导联脱落检测电路,微功耗仪表放大 器的输出端连接到检测电路的输入端。

图3. 仪表放大器输出连接至导联脱落检测电路的输入端
事实上,导联脱落检测电路是一个比较器,迟滞利用一个 放大器实现。用一个高增益比较器来确定输入电压是高于 还是低于基准电压,并输出一个代表净差符号的电压。迟 滞通过少量正反馈消除噪声导致的不稳定性。单电源供电 时,需要偏移基准电压,使电路完全在第一象限工作。图 4显示了实现方法。电阻分压器(R2和R1)产生一个正基准 电压,用以与输入电压进行比较。图4中给出了设计直流 阈值所用的公式。

图4. 比较器在单电源条件下的工作原理
参考图3, R1 = 5.1 kΩ, R2 = R3 = 2.4 MΩ, VCC = 3.3 V, VOL = 0 V, VOH = 3.3 V. 我们用图4中的公式计算:

正常工作时,微功耗仪表放大器的输出应是VREF;如果导 联脱落,比较器的输出将变为0 V。当比较器的输出上升到 3.3 V时,微功耗仪表放大器的输出也是0 V。根据微控制器 的中断模式不同,上升沿或高电平可以触发微控制器的中 断。当导联再次接上时,比较器的输出降至0 V,下降沿或 低电平可以触发中断。
微型转换器中的信号处理
图5显示了HRM的模拟输出。我们可以看到从220 V电力线 耦合而来的50 Hz噪声。采集到的信号可以通过微型转换器 中的数字陷波滤波器处理。为此,我们根据200 Hz的采样 频率,设计了一个二阶FIR滤波器。陷波滤波器采用极点 零点放置方法,用于抑制50 Hz干扰。

图5. 监护仪模拟输出端显示出从电力线耦合而来的噪声
MATLAB提供的FDATool工具(如图6所示)用于设计陷波滤 波器。在极点零点图中,将两个零点处于±/2相位。对于 200 Hz采样速率,50 Hz成分将被消除。

图6. 数字陷波滤波器旨在消除噪声 (运用来自MATLAB的FDATool工具)
零点处于单位圆中—FIR的系数为整数—因此微型转换器的 计算负担大为减轻。传递函数为:

可以将该传递函数转换为可编程递归算法,

其中:
n, 表示当前值
n-1表示前一时刻的值,依此类推。
根据系数,C代码如图7所示。
图8所示为数字陷波滤波器之后的ECG波形。50 Hz噪声已被 消除。

图7. 陷波滤波器的C代码

图8. PC上显示的ECG波形(减去噪声)
MPS450心率(bpm) | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
计算值(bpm) | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 198 |
读取误差(bpm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
读取误差(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% |
心率计算的精度
根据“心脏监护仪、心率仪和警报系统”标准ANSI/AAMI EC13:2002,容许的心率仪最小范围应为30 bpm至200 bpm, 容许的读数误差“不得大于输入速率的±10%或±5 bpm,以 较大者为准。”
该HRM设计利用Fluke MPS450多参数ECG仿真器以不同心 率在HRM板的输入端产生ECG信号。微型转换器对电路板 的输出进行采样并计算心率值,然后传输至PC显示出来。
功耗
HRM设计采用锂电池或纽扣电池供电,以便可以长时间用 在便携应用中,例如运动监护。应保证模拟前端能够采用 1.8 V到5 V的电压工作。
采用3.3 V电源时,模拟前端板的功耗为300 μA,微型转换 器的功耗为330 μA(使用1 MHz系统内部时钟)。HRM的总功 耗为660 μA。假设纽扣电池容量为50 mA,则可确保工作约 75小时—对便携式监护仪来说,这一续航时间已经非常了 不起—这在很大程度上要归功于低功耗IC。
参考电路
AD8236. 40 μA微功耗、零交越失真仪表放大器,ADI公 司,2009年。
ANSI/AAMI EC13:2002,“心脏监护仪、心率仪和警报系 统”,(美国)医疗器械促进协会。
Jon Firth和Paul Errico,符合ECG系统要求的低功耗、低电 压IC选择,《模拟对话》,第29卷第3期,1995年。
Reza Moghimi,通过迟滞根除比较器的不稳定性,《模拟 对话》,第34卷第7期,2000年。
Steve Sockolov,超低电压、微功耗放大器(VS < 3 V, ISY < 500 μA)—的选择与使用。《模拟对话》,第29卷第3期, 1995年。