设计基于LED的视频显示板

2009-07-13

Figure 1

   

摘要

目前,所有顶尖视频显示板生产商都在使用不同色彩像素尺寸的LED视频显示模块,结构相似但又各具特色。Maxim将其独特的技术应用于这一领域,推出了MAX6974 LED驱动器,并结合低成本、中等规模的FPGA芯片提供了一个基于LED的视频显示板参考设计。

概述

粗略估计,全球安装的大型LED视频显示板已经达到数万台。随着整体系统价格的下降,显示板操作流程的简化,LED视频显示板必将得到进一步的普及。本应用笔记介绍了一种基本的低成本LED视频显示模块。这一新型设计利用廉价的FPGA芯片完成数字视频比特流的分配,由MAX6974 LED驱动器构成QVGA (320 x 240)分辨率的LED视频显示器。该显示板可通过PC控制,用作辅助监视器显示任意文本、图表或多媒体信息。

目前的LED显示板架构

目前,所有顶尖视频显示板生产商都在使用不同色彩像素尺寸的LED视频显示模块,结构相似但又各具特色。视频显示模块像素尺寸大约在256至15552范围内,由厂商决定。将视频显示模块拼接在一起可以构成边长达到数米的视频墙(图1)。每块视频显示模块带有不同的PCB,PCB上安装了LED及其驱动器。另外,安装LED驱动器的PCB上还安装有FPGA和视频缓存芯片。

对于一个视频墙,视频显示模块之间通常采用同轴电缆连接。视频墙通过光纤连接到控制和视频处理单元。控制单元用于配置这些视频显示模块、正确选择视频源。视频处理器接收所选择的视频信号,进行格式转换后把正确的数据信息发送到相应的像素位置。视频处理器还需要进行数据缓存和比例调节。该应用的控制器和视频处理器单元属于专业设备,价格可能非常高。

图1. 目前LED视频显示板的系统架构
图1. 目前LED视频显示板的系统架构

Maxim方案

利用MAX6974 LED驱动器的独特功能,可以结合一片低成本、中等规模的FPGA构建一块LED视频显示板,通过PC控制整个系统(图2)。利用一块额外的视频接口PC卡可以支持不同的视频信号源,从而组成完整的LED视频显示板,只需要很少的电子元件,无需专业设备。

图2. 基于MAX6974的LED视频显示板系统架构
详细图片
(PDF, 12kB)
图2. 基于MAX6974的LED视频显示板系统架构

MAX6974 LED驱动特性

MAX6974 LED驱动器专为LED视频显示板应用而设计。每个LED驱动器包含24路同等的恒流、PWM LED驱动器端口,可驱动8或16个(双模) RGB像素。为适应视频或静态图片,消除黑屏现象,芯片的PWM速率非常高。当视频刷新速率为60fps (每秒帧)时,PWM速率约为7680Hz。MAX6974的数据输入接口包含一个LVDS时钟和一对LVDS数据,也可以通过数据输出接口串联MAX6974 LED驱动器,以提供更高的数据位,同样包含LVDS时钟和LVDS数据对。根据视频刷新速率和时钟频率,可以将数百片MAX6974器件通过LVDS接口连接在一起。利用这个接口,LED驱动器和视频显示模块PCB之间可以通过几英尺长的双绞线电缆连接在一起。

MAX6974可通过三种方式控制每个LED的亮度。首先,每个独立的LED (红、绿或蓝)都有一个12位的PWM亮度控制器,远远高于DVI™接口规定的每种颜色8位的分辨率,其余位可用于对比度调整,以适应不同的环境光条件;其次,7位PDM亮度控制用于调节所有LED驱动端口,这些PDM位可用于亮度控制。最后,每组LED驱动端口都带有步长为256的恒流控制(6mA至30mA)。这些校准步长用于配置不同温度下所要求的视频颜色。

基于MAX6974的LED视频显示板架构详细设计

该LED视频显示板参考设计采用一片FPGA实现视频数据为的分配,它还可以捕获控制帧,直接将它们转发到每片MAX6974 LED驱动器内部相应的寄存器。图3所示为QVGA分辨率(320 x 240)的参考设计框图,采用了TFP401 DVI接收器、用于存储EDID的AT24C02 EEPROM、EP2C20 FPGA和9600片MAX6974 LED驱动器,用于驱动76,800个OVSRRGBCC3 RGB LED。

图3. 参考设计功能框图
详细图片
(PDF, 68kB)
图3. 参考设计功能框图

框图左侧的DVI信号由TFP401 DVI接收器接收,AT24C02 EEPROM提供EDID给Windows®操作系统。解串后的信号和TMDS解码信号发送到EP2C20。重新编排视频位,通过5个LVDS通道以32Mbps的速度传递到LED视频模块PCB列。每路LVDS包含2个差分对、CLKI(O)±、DIN(OUT)±、一个LOADI(O)引脚和一个GND (地)引脚,共6条线。每个LED显示模块PCB包含64片MAX6974 LED驱动器和512个OVSRRGBCC3 RGB LED。

视频流分配和视频帧控制

DVI最低分辨率是VGA,该QVGA参考设计可用于隔行扫描的奇数或偶数像素。TFP401 DVI接收器的半像素时钟速率为12.5MHz。消隐期占用大约40%。由于MAX6974接口只用于奇数或偶数行,无需考虑消隐期,串行转换(24位RGB) QVGA数据速率为12.5/2/1.4 × 24 = 107.142857Mbps。考虑到DVI每种颜色8位分辨率,相应于MAX6974每种颜色的12位转换器,有效数据速率为107.142857/8 × 12 = 160.714286Mbps。FPGA缓存来自TFP401 DVI接收器的像素数据流,数据流划分成5组,然后将其发送到相应的LVDS通道。每个LVDS通道的数据速率为160.714286/5 = 32.1428571Mbps。

TFP401 DVI接收到的每个像素按照每行从左到右、每帧从上到下依次传递。MAX6974每个PWM帧格式要求相同的颜色信息,以8像素为一组传输(表1)。需要一个至少存储8个像素数据的缓存器支持这一格式转换。考虑到隔行扫描以及消隐,为了保持LVDS通道固定的传输速率,参考设计中用缓存器存储一帧视频数据。缓存器可能够将多片MAX6974器件在PCB的两端连接起来,避免从右到左使用较长的LVDS链路。

表1. MAX6974单个PWM数据帧格式

帧头 数据1 数据2 数据3 ... 数据N
HDR[23:0] B7, B6, ...R0 B7, B6, ...R0 B7, B6, ...R0 ... B7...R0
B_...G_...R_...12位(MAX6974)或14位(MAX6975)数据

除传递每个端口的PWM信息外,帧头CMD位为010101、101010和111111的三个数据帧通过MAX6974 LVDS接口传送CALDAC、全局亮度PDM和配置信息(表2)。每个帧头包含24位,第一字节为同步模板11101000,随后是6位CMD和10位计数器值(CNTR)。每个端口PWM数据帧的CMD位是000000。

表2. MAX6974数据帧头格式

HDR
23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
SYNC
CMD
CNTR
7 6 5 4 3 2 1 0 1 0 1 0 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 1 1 0 1 0 0 0 C1 C0 C1 C0 C1 C0 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

除PWM信息外,数据帧也利用基于PC的GUI通过DVI接口发送。数据帧类型由FPGA内部的相应电路识别。与PWM信息无关的数据帧格式如表3所示,HDR代表帧头。注意,每个端口PWM信息的视频帧不包括帧头。

表3. 视频显示参考设计,数据帧屏幕格式

LVDS 1
像素0至63
LVDS 2
像素64至127
LVDS 3
像素128至191
LVDS 4
像素192至255
LVDS 5
像素256至319
0 HDR...HDR HDR...HDR HDR...HDR HDR...HDR HDR...HDR
1 HDR...HDR HDR...HDR HDR...HDR HDR...HDR HDR...HDR
2 Chip 1 ... ... Chip 1 ... ... Chip 1 ... ... Chip 1 ... ... Chip 1 ... ...
  ... . ... . ... . ... . ... .
  ... . ... . ... . ... . ... .
31 ..Chip 1920 ..Chip 1920 ..Chip 1920 ..Chip 1920 ..Chip 1920
32 HDR...HDR HDR...HDR HDR...HDR HDR...HDR HDR...HDR
33 HDR...HDR HDR...HDR HDR...HDR HDR...HDR HDR...HDR
34 Chip 1 ... ... Chip 1 ... ... Chip 1 ... ... Chip 1 ... ... Chip 1 ... ...
  ... . ... . ... . ... . ... .
  ... . ... . ... . ... . ... .
63 ..Chip 1920 ..Chip 1920 ..Chip 1920 ..Chip 1920 ..Chip 1920
64 HDR...HDR HDR...HDR HDR...HDR HDR...HDR HDR...HDR
65 HDR...HDR HDR...HDR HDR...HDR HDR...HDR HDR...HDR
66 Chip 1 ... ... Chip 1 ... ... Chip 1 ... ... Chip 1 ... ... Chip 1 ... ...
  ... . ... . ... . ... . ... .
  ... . ... . ... . ... . ... .
95 ..Chip 1920 ..Chip 1920 ..Chip 1920 ..Chip 1920 ..Chip 1920

表3介绍了320列像素和96行像素视频帧控制。1至5 LVDS通道分别传输0至63列、64至127列、128至191列、192至255列以及256至319列的视频和控制信息。在一个控制视频帧内,0至1行的每个像素都包含24位帧头配置信息(HDR);第32行和33行包含全局亮度PDM的帧头信息,第64行和65行包含CALDAC的帧头信息。本参考设计中,每组2行帧头之后的30行数据对应于LED显示模块PCB的30行信息。每个特定的LVDS列提供每行64像素的信息,用于传输每块LED显示模块PCB上64片MAX6974 LED驱动器的信息。每片MAX6974器件的每个像素包括24位控制信息,视频帧控制中不使用95行以上的数据。

视频显示板控制GUI

GUI (图4)用于配置参考设计中所有MAX6974的全局亮度PDM和CALDAC寄存器。GUI包括一个全局设置选项,用于调节视频显示板上所有芯片的相关参数,还包含一个器件制表符,用于调节每个芯片的参数。所有寄存器和MAX6974 LED驱动器的设置可以存储到一个文件,当视频显示板运行时下载数据。提供一个初始化设置文件,其中包括典型的寄存器参数的初始设置,大大简化了视频显示板的初始化过程。

图4. MAX6974视频显示板的GUI
详细图片
(PDF, 588kB)
图4. MAX6974视频显示板的GUI

GUI作为一个独立的操作窗口出现在Windows操作系统。一旦使能GUI上的Write按钮,它将创建一个视频控制帧并将其发送到视频显示板。视频控制帧只能按照60Hz的视频刷新率显示。视频控制帧也会占据视频显示板的整个屏幕;而FPGA会检测控制帧头行并将相应的信息发送到MAX6974寄存器。因此,视频控制帧的内容不会显示在视频显示板上。虽然视频帧刷新时也会传递控制信息,但人眼不会注意到这些更新。

方案实施

DVI接收板包括TFP401 DVI接收器和AT24C02 EEPROM,另外还有几个旁路电容(图5)。TFP401 DVI接收器实现串并转换和TMDS解码,并保证在半像素时钟速率下同时得到RGB位的奇、偶像素。因为DVI决定屏幕的最小分辨率是VGA,参考设计消除了每个邻近像素,支持隔行扫描。半像素时钟对于FPGA非常便利,允许其挑选所需要的像素。

在Windows操作系统识别显示器之前,通过DDC按照I²C协议检测显示器。然后,该显示器响应其EDID,包含制造商信息和操作信息。同样,AT24C02 EEPROM用于储存LED视频显示板的EDID信息。制造商ID必须从视频电子标准协会(VESA)获取,本参考设计中,借用DVI LCD显示器的EDID,储存在AT24C02 EEPROM中。当所有的三个地址引脚接地时,AT24C02 EEPROM的I²C地址是0xA0,这是操作系统将要搜索的地址。

图5. DVI接收机PCB (2.25&quote; x 4&quote;)
详细图片
(PDF, 160kB)
图5. DVI接收机PCB (2.25" x 4")

FPGA板(图6)主要包括两个SRAM和一片Altera® FPGA器件。FPGA内部具有LVDS接口和存储器读取功能。该参考设计中,FPGA主要用于DVI数字视频信息的输出分配。FPGA的另一重要作用是识别数据帧配置、全局亮度PDM和CALDAC信息。当识别到视频控制帧时,这些数据帧,除了独立的PWM信息外,都被接收下来并直接发送到相应的MAX6974寄存器。

图6. FPGA PCB (7.5&quote; x 9.5&quote;)
详细图片
(PDF, 304kB)
图6. FPGA PCB (7.5" x 9.5")

图7给出了FPGA的内部功能电路,一帧像素的数据位存储在SRAM缓存内。FPGA内部的行缓存器用于连接TFP401 DVI接收机和LVDS通道。两行缓存器,一行用于接收TFP401接收的数据位,连接SRAM的另一行缓存器用于接收TFP401 DVI接收机的数据。同样,两行缓存器用于每个LVDS通道。FPGA提供完整的逻辑电路使DVI和LVDS数据吞吐率保持一致,并提供所要求的SRAM数据、地址以及控制信号的时序。因为SRAM为单端口,同时进行读、写操作时需要在FPGA内部配置存储器访问。

图7. FPGA内部功能模块
详细图片
(PDF, 56kB)
图7. FPGA内部功能模块

每片MAX6974驱动8个RGB LED,每个显示模块包含64个MAX6974 LED驱动器(图8),按照8行、8列分布,另外还有8行、64列的512个RGB LED。所有LED安装在PCB的一侧,LED中心距离为8mm (上、下、左、右间距),显示模块电路板尺寸为512mm x 64mm。所有MAX6974器件都安装在PCB的另一侧。在安装MAX6974器件侧,铺设电源和地线,包括1 x 6接头,共需2组1 x 6接头:一个用于左上角的LVDS输入接口,另一个用于左下角的LVDS输出接口。显示模块电路板可以嵌在视频显示板框架上,所有互联板都安装在框架内。邻近LED显示模块PCB之间的LVDS接口不需要额外引线。

图8. LED显示模块PCB (64mm x 512mm)和LED一起装配在一侧,MAX6974 LED驱动器装配在另一侧(PCB分为左侧(a)和右侧(b))。
详细图片
(PDF, 1.25MB)
图8. LED显示模块PCB (64mm x 512mm)和LED一起装配在一侧,MAX6974 LED驱动器装配在另一侧(PCB分为左侧(a)和右侧(b))。

图9给出了通用带有DVI接收机、FPGA和150个LED显示模块PCB的QVGA LED视频显示板。这些PCB排成5列、30行。DVI接收机和FPGA PCB如图所示,安装到视频显示板的上方,可以很容易地隐藏到LED显示模块PCB的后面。

图9. 视频显示板装配图
详细图片
(PDF, 60kB)
图9. 视频显示板装配图

功耗

3.3V VCC供电时,每片MAX6974的工作电流为28mA (CALDAC关闭)或54mA (CALDAC使能)。一个LED显示模块PCB上包含64个MAX6974 LED驱动器,工作电流为1.8A或3.5A。采用5V VLED供电时,MAX6974每个端口提供的最大LED电流为30mA。512个RGB LED显示模块的最大电流为46A,需要多个3.3V和5V电源为整个视频显示板供电。

80 x 64 LED视频模块

图10所示9个LED PCB安装在一个框架内(可安装10块PCB),FPGA和DVI接收机的PCB安装在背面(图11)。整个QVGA显示板安装在15个(3 x 5)这样的框架上。

图10. 一块可安装10块LED PCB的框架
图10. 一块可安装10块LED PCB的框架

图11. 框架背面
图11. 框架背面

关于作者

Walter Chen
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品

最新视频 21
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目