高速模数转换器精度透视(第三部分)

在任何设计中,信号链精度分析都可能是一项非常重要的任 务,必须充分了解。在本系列的第二部分中,我们讨论了在整 个信号链累积起来并且最终会影响到转换器的多种误差。请记 住,转换器是信号链的瓶颈,最终决定着信号的表示精度。因 此,转换器的选择是设定系统整体要求的关键。在本文中,我 们将以上述认识为基础,重点分析可能在给定信号链中累积的 直流误差的类型。

在信号链中,可能会累积的误差有两类——即直流和交流误 差。直流或静态误差(如增益和失调误差)有助于了解信号链的精 度或灵敏度。交流类误差也称为噪声和失真,限制着系统的性 能和动态范围。这两类误差都需要了解,因为二者最终决定着 系统的分辨率。

本文将专门分析直流误差,根据其与无源和有源器件的关系, 对每种不精确性进行细分。同时还将制作一份矩阵或电子表 格,用以展示如何用不同的方法在信号中添加或累积误差。

若要了解交流误差,请看参考文献10和11。在此,通过回顾有 关噪声的基本知识(如带宽总和、从交流角度看误差累积等),可 以确定模拟信号链设计的总信噪比。

图1. 此简单数据采集信号链系统的设计精度为0.1%。

信号链知识回顾

在第二部分里,我们的目标是设计出一种可以达到0.1%精度要 求的简单数据采集系统(图1)。即是说,每输入1 V的电压,输出要 么为0.99388 V,要么为1.00612 V。因此,转换器规定的动态范围 为60 dB或9.67 ENOB,假设其满量程电压为10 V。转换器有两个 放大器级、一个多路复用器和一个模数转换器(ADC)。本分析将 忽略传感器、电缆、连接器、印刷电路板(PCB)寄生电容和任何 外部影响/误差,因为这些情况在很大程度上取决于设计人员要 测量的具体应用或信号。

为了给各误差提供参考,应将分析的各级细分成各个部分。数 据采集信号链的第一级是一个简单的差分放大器(图2)。该放大 器的增益为4×,输入阻抗为500 Ω。设置电容是为了进行可选的 滤波处理。

 

图2. 差分放大器为数据采集信号链的第一级。

然后,将放大器的输出信号施加到多路复用器的8个输入端(图3)。每个输入以一个阻尼电阻(RO)进行缓冲,以减少多路复用器通道切换导致的电荷反冲。根据多路复用器数据手册规定的技术规格,每个通道的内部会设有一些寄生电容或额定RO。

 

图3. 此8:1多路复用器有8个缓冲输入。

然后,将结果形成的通道信号施加到单位增益缓冲级放大器(图4)。使用电阻是为了减少输入偏置电流不平衡。

 

图4. 将一个通道信号施加到这类缓冲放大器。

将经过缓冲的信号施加到12位、1 MSPS ADC,在此,信号最终进 入数字域(图5)。使用串行电阻是为了缓冲或抑制放大器与转换器之间的信号,加大这两个器件之间的电阻。结果会减少从转换器反冲到放大器的电荷,非常像多路复用器。这也有助于放大器输出建立,并防止其发生振荡。

 

图5. 信号缓冲后将被施加到12位、1 MSPS ADC。

电容提供了一个简单的低通抗混叠滤波器(AAF),用以衰减目标频带之外的信号和噪声。AAF的设计在很大程度上取决于系统的设计和应用。最后,上拉和下拉二极管可增添输入保护功能,可防止有可能被施加到转换器输入端的极端过载信号导致的任何故障状况。

前面定义了信号链组件,接下来,我们来看看与各级关联的误差。在下面各节里,我们将基于这里讨论的各个信号链级,考察无源误差和有源误差。

直流无源误差

无源组件都有误差与其相关,尤其是电阻。表面上看,电阻似乎是比较简单的器件,但实际上,如果其规格不符合设计要求,则在整个信号链中都有可能导致误差。这里不会讨论如何选择正确的电阻类型及其构成。但要记住,根据具体的应用,有些电阻类型可能比其他更合适。

阻性直流误差源于不理想的电阻容差。简单地指定容差值是不够的。然而,对电阻误差容差过分挑剔也可能产生不利影响,使得分析过于复杂。在为给定的信号链指定电阻类型时,至少要注意四个至关重要的技术规格:

  1. 值容差,单位通常为%。
  2. 温度系数或漂移,单位通常为ppm/°C。
  3. 寿命漂移或合格性,通常以指定小时数内的%为单位(通常为1000)。
  4. 值容差比,当网络中或同一封装中有两个或以上的电阻且值匹配时,值容差以%为单位。

为了说明电阻误差是如何累积起来的(图6),我们来看看下面这个例子:假设有一个100 Ω的电阻,其值容差为1%,温度漂移为100 ppm/°C,寿命容差为5%,则在5000小时的寿命周期内,在85°C的温度范围内,其电阻为93.15 Ω至106.85 Ω:

图6. 此图所示为一个电阻误差模型。

总容差(RVALUE + RTOL + RCOEFF + RLIFE) = (RVALUE + ((RTOL/100) × RVALUE)+ (((RCOEFF × 0.000001) ×温度范围) ×RVALUE) + ((RLIFE/100) × RVALUE))= 94 Ω 至106 Ω.

来之不易的信息边注:有些组件的寿命周期只有1000小时,但设计的要求可能要长得多,比如,10,000小时。为了解决这个问题,不要将1000小时乘以8.77 (8766小时/年);这样做太过悲 观了。任何精密模拟电路中的长期漂移都会有一定的“随机 游动”量。正确的做法是用此数值的平方根,即 √8.766 = ~3再乘以1000小时。因此,10,000小时的寿命周期为:  √10.000 = 3.16 × 1000小时,如此等等。

需要注意的是,电容和电感也有误差。但这些误差通常可以忽略不计,在这类直流分析里并无多大的价值。另外,这些器件实际上是无功器件,对滤波和带宽容差的影响较大,本文的直流分析里同样没有考虑这一点。

直流有源误差

图1所描述的信号链采用了普通的构建模块,这是数据采集系统的一种实现方法。该信号链由两个放大器、一个多路复用器和一个ADC构成。但要记住的是,有许多类型的有源器件都描述了各类信号链和不同的系统拓扑结构。在实施这类分析时,有源器件都会有某些类型的直流误差。为了了解要设计的系统的精度,必须决定要考虑哪些误差,这一点十分重要。

基本而言,直流精度中涉及两类/组误差。对这些有源器件来说,这些误差既有个别性,也有普遍性。单个有源器件误差只会显示相对于该器件的已知直流误差。这类误差可以在相应的数据手册里找到。例如,放大器的输入失调电压会被认为属于个别误差,因为此误差只是该有源器件特有的误差。

全局误差是信号链或系统中各个有源器件均存在的等量误差,但根据有源器件各自性能的不同,会表现出不同的误差(图7)。全局误差的一个例子是总线电源和温度的电压调整率误差。接下来,我们逐一分解信号链中所示三个有源器件的这些误差。

众所周知,放大器还远远没有达到理想水平。它们有许多误差,一般都列示于数据手册当中。失调电压和偏置电流是两种常见的误差,但同时也要考虑任何漂移误差、长期误差和隔离误差(如电源抑制比(PSRR))。表1列出了在使用放大器时应考虑的下列误差。

表1. 放大器的各种误差
技术规格 误差
输入失调电压漂移(V/C)
3.50 × 10–6
输入偏置电流漂移(A/C) 200 × 10–15
输入偏置电流(A) 150 × 10–9
长期漂移(1000小时) (V) 3.75 × 10–3
输入失调电流(A) 10 × 10–9
电源抑制比(PSRR) (dB) –120
输入失调电压(V) 200 × 10–6
共模抑制比(CMRR) (dB) –80

多路复用器的误差一般少于放大器。在各种多路复用器直流误差中,导通电阻和通道隔离是影响较大的误差。表2列出了在使用多路复用器时应考虑的误差。

 

图7. 有源器件受两类直流精度误差的影响—个别误差和全局误差。

表2. 多路复用器的各种误差
技术规格 误差
导通电阻(RON)(Ω) 400.00
电阻系数(ppm/°C) 200.00
电阻容差(%) 20.00
通道隔离(dB) –70.0

转换器误差详见本系列的第一部分(如下所示)。失调、增益和DNL都是众所周知且较好理解的误差。同时还要包括PSRR。在使用第一部分提到的ADC时,应该考虑下列转换器误差:

  • 相对精度DNL,定义为±0.5 LSBs。
  • 相对精度温度系数DNL温度系数,通常包含在数据手册的相对精度规格中。
  • 增益温度系数误差,为±2.5 LSB (数据来源于上文示例)。
  • 失调温度系数误差,为±1.3 LSB (数据来源于上文示例)。
  • 电源灵敏度,通常以第一奈奎斯特区内的低频PSRR表示;对于12位ADC而言,一般可表示为60 dB或±2 LSB。

为节省篇幅,我们在这里不会详细讨论这些误差是如何在有源器件内部产生的。这些误差均在大量论文和文章中有明确的定义和详细的描述。在此需要注意的是,必须考虑这些基本误差,确保分析确实可靠,能达到系统精度目标规格的要求。

上面就个别有源器件的误差提出了建议并给出了其定义,接下来,应该考虑全局误差,这类误差会对整个信号链产生影响(表3)。在这个简单的示例中,只会将温度和电压调整率作为全局误差进行分析。然而,同时还有必要考虑特定应用或设计内在的任何其他外部影响因素。

表3. 全局信号链
技术规格 误差
温度 (°C) –45 to +85
电源电压调整率((%/V) 50 × 10–3

将器件连接起来

前面定义了全部有源和无源误差,接下来,我们要把这些误差输入电子表格里,以便计算信号链的直流精度。表4展示了完成这一任务的一种方法。

虽然分析信号链精度的方法有许多种,但电子表格法却较为灵活。这种方法还有助于了解如何把这些误差数据在信号链设计中进行细分。借助这种方法,设计人员可以快速而有效地在可以为设计考虑的合适器件之间做出权衡。

花些时间编制一份电子表格,使其布局合理、有序。在表格顶部,定义全局误差和信号链规格,因为这些数据会影响整个信号链的性能。放大器规格/误差也放在顶部,因为整个信号链中有多种误差和两个放大器级。

往下,在表格左侧,把误差细分到各电阻级。电阻误差也细分到了各个级,以便于了解相应的权衡情况。右侧所示为在信号流进流出各级时连读计算和累计计算的误差。

在计算结果,误差均已转换成电压格式。这样是为了方便起见,因为转换器处于信号链末端,其输入满量程是以电压进行描述的。RTO (参考输出)用于描述从一级到下一级连续累计的 误差。各级同时还产生一个独立的合计数和RSS (和方根)合计数,以展示根据所用方法的不同,误差是如何累积起来的。

因此,根据表4里的最终结果,累计的合计误差为±2.6%,RSS误差为±1.6%。这是本文讨论的整个信号链的误差,其前提是针对各个部分的数据手册规格以及前面提到的在26°C下的全局条件。

累积总量

精度可以通过多种方式计算,并且可能表现为多种形式。根据设计人员的想法,可以深入了解并记录所用方法,以避免形成错误结果。请记住,在第一部分,我们提到,如果只是用这些误差源的和方根(RSS)值,结果可能会过于悲观。然而,统计容差结果可能过于乐观了(总误差之和除以误差数)。整个信号链的实际容差应当介于这两种思路或方法之间。

因此,当在整个信号链中加入(累积)精度误差的时候,或者进行任何系统精度分析的时候,设计人员应当使用加权误差源法(如第一部分ADC示例所示),然后对这些误差源进行RSS计算。这是确定整个信号链总误差的较佳方法。

结论

无源和有源器件都会出现多种误差。并非所有误差都很重要,但要记住对信号链应用重要的那些误差。并非所有误差对每种应用都有效。在进行任何直流精度误差分析时,决定重要或者影响较大或权重较大的误差有哪些,这是必不可少的步骤。我们编制了一张电子表格,以展示本文里的信号链示例是如何达到<±2.0%的精度要求的。若要索取该电子表格,请联系Rob Reeder (邮件地址: Rob.Reeder@analog.com )或ADIEngineeringZone®

选择合适的无源器件对于信号链中的累积误差就如有源器件一样有用。编制电子表格并对数据进行分类,有助于快速考虑多种不同的器件和折衷情况。最后,误差的累积可能表现为多种不同形式,常用的方法是RSS精度法。

然而,有人可能认为,加权总和误差法是确定“最差条件直流误差”的正确方式。否则,这可能轻易导致信号链的设计超过规格要求,用更多器件来补偿原来的误差集。更不用说成本及设计大小、重量和功率(SWaP)等因素的增量。

表4. 全信号链分析示例
信号链规格 数值 技术规格 最小值 单位 最大值
输入信号(V) 1 × 101 放大器规格
ADC位数 1.2 × 101 输入失调电压漂移(V/C) 3.5 × 10–6 V 3.50 × 10–6
ADC输入满量程(Diff V p-p) (含裕量) 9.97 × 100 输入偏置电流漂移((A/C) 2 × 10–13 A 2 × 10–13
ADC输入满量程(Diff VP-P) 1 × 100 输入偏置电流 1.5 × 10–7 A
ADC LSB大小(VP-P) 2.44 × 10–3

长期漂移(V) (5000小时)

3.75 × 10–3 V
温度范围(–50°C至+80°C) 1 = 26°C 1 × 100 输入失调电流(A) 1 × 10–8 A
开尔文(K) 2.9915 × 102 PSRR (dB) –1.2 × 102 V 3.50 × 10–9
玻尔兹曼常数(W-s/K) 1.38 × 10–23 输入失调电压 (V) 2 × 10–4 V
LDO电压调整率(%/V) 5 × 10–2 第一级CMRR (dB) –8 × 101 V 5 × 10–4
第一级放大器CMR (V) 5 × 100 ADC缓冲器CMRR (dB) –8 × 101 V 5 × 10–4
放大器缓冲器CMR (V) 5 × 100 En_op(V/√Hz) 6 × 10–9 V 3.36 × 10–6
电源电压 7 × 100 In_op(nA/√Hz) 8 × 10–13 A 4.4829 × 10–10
BW (Hz) 2 × 105 噪声电压(V p-p) 1.5 × 10–7 V 5.303 × 10–8
噪声BW (Hz)—一阶系统 3.14 × 105
噪声BW (Hz)—二阶系统 2.444 × 105
输入 最小值 单位 最大值
第一级放大器电路—差分放大器 总容差(RF1+ RTOL+ RCOEFF+ RLIFE) 2.48122 × 104 Ω 2.49878 × 104
放大器增益(Av) 1 × 100 总容差(RF1+ RTOL + RCOEFF+ RLIFE) 2.48745 × 104 Ω 2.49878 × 104
RI1(Ω) 2.49 × 104 总容差(RP1+ RTOL+ RCOEFF+ RLIFE) 1.24217 × 104 Ω 1.24939 × 104
RF1(Ω) 2.49 × 104 总容差(RO1+ RTOL + RCOEFF + RLIFE
 
9.96475 × 101 Ω 1.003525 × 102
RP1(Ω)= RI1|| RF1 1.245 × 104 总容差(增益 = RF1/RI1) 9.954660 × 10–1 增益 1.0071 × 100
RO1(Ω) 1 × 102 信号电平 9.9547 × 10 V 1.00707 × 101
电阻系数(ppm/°C)
2.5 × 102 输入电流失调× RP1—RTO 8.748575 × 10–7 V 8.839525 × 10–7
电阻容差(%) 1 × 10–1 输入失调电压—RTO 4.060773 × 10–4 V 4.084398 × 10–4
电阻寿命容差(%),5000小时 2.5 × 10–1 输入偏置误差—RTO –2.16197 × 10–5 V 2.17455 × 10–5
第一级总精度误差(和) 1.3831 × 10–3 V 1.4346 × 10–3
第一级总精度误差(RSS) 1.0774 × 10–3 V 1.0837 × 10–3
信号电平(和) 9.9560 × 100 V 1.00722 × 101
信号多路复用 信号电平(RSS) 9.9557 × 100 V 1.00718 × 101
RON(Ω) 4 × 102 总容差(RON+ RTOL+ RCOEFF) 3.199200 × 102 Ω 4.8008 × 102
电阻系数(ppm/C) 2 × 102 通道间隔离误差 1.5811 × 10–3 V 1.5811 × 10–3
电阻容差(%) 2 × 101
通道隔离(dB) –7 × 101
放大器缓冲电路
电阻系数(ppm/C) 2.5 × 101 总容差(RI2+ RTOL+ RCOEFF+ RLIFE)
55.9426 × 104 Ω 5.60574 × 104
电阻容差(%) 1 × 10–1 总容差(RF2+ RTOL+ RCOEFF+ RLIFE) 5.61424 × 103 Ω 5.62576 × 104
电阻寿命容差(%),5000小时 2.5 × 10–1 总容差(增益 = RF2/RI2) 1.0015 × 100 Gain 1.0056 + × 100
单位增益缓冲器(Av) 1 × 100 信号电平(和) 9.9727 × 100

V 1.01305 × 101
RI2(Ω) 5.6 × 104 信号电平(RSS) 9.9724 × 100 V 1.01301 × 101
RF2(Ω) 5.62 × 104 输入电流失调× RI2—RTO 2.805049 × 10–4 V 2.805039 × 10–4
RADC(Ω) 3.32 × 101 输入失调电压—RTO 3.9595 × 10–3 V 3.9758 × 10–3
RE1(Ω), (二极管电阻) 1 × 10–1 输入偏置误差—RTO 1.56844 × 10–5 V 7.43156 × 10–5
RE2(Ω),(二极管电阻) 1 × 10–1 ADC缓冲器总精度误差(和) 4.7564 × 10–3 V 4.8334 × 10–3
ADC缓冲器总精度误差(RSS) 4.0009 × 10–3 V 4.0179 × 10–3
信号电平(和) 9.9775 × 100 V 1.01353 × 101
信号电平(RSS) 9.9764 × 100 V 1.01342 × 101
ADC 电路
线性度, INL(LSB)– 1.5 = DS 1.5 × 100 V 3.6621 × 10–3
失调误差(LSB)– 10 = DS 1 × 101 V 2.44141 × 10–2
增益误差(%FSR)– 0.1 = DS 1 × 10–1 V 1 × 10–2
失调漂移(ppm/C)– 30 = DSFT 3 × 101 V 3 × 10–4
增益漂移(ppm/C)– 40 = DSFT 4 × 101 V 4 × 10–4
PSRR(dB)– 5 LSB = DSFT –6 × 101 V 3.5 × 10–6
时钟速率, Fs(Hz) 4 × 105 ADC总精度误差 V 2.66403 × 10–2
理想的12位SNR(dB) 7.4 × 101 总精度误差(和) 3.43610 × 10–2 V 3.44895 × 10–2
数据手册最小 SINAD FS(dB) 6.5 × 101 总精度误差(RSS) 2.7007 × 10–2 V 2.70097 × 10–2
数据手册ENOB(位) 1.05 × 101 信号电平(和) 1.00041 × 101 V 1.01620 × 101
信号电平(RSS) 1.00031 × 101 V 1.01608 × 101
直流精度(± – %) 1.5774 × 100 %

参考电路

1Cletus J. Kaiser。(电阻手册)。第二版,1-11。

2MIL-PRF-55342H.

3Walt Kester。( 数据转换手册)。ADI 公司。

4Walter G. Jung。(IC运算放大器实用手册)。第三 版。

5AN102: “Errors, What Are They and How Bad Can They Be?”(误差, 其本质及其不利影响)Dataforth Corp。

6AN504: “SCM5B, Interpreting Drift Specifications.”(SCM5B,解读漂 移规格)Dataforth Corp。

7Eamon Nash. Errors and Error Budget Analysis in Instrumentation   Amplifier Applications。(仪表放大器应用中的误差与误差预算分析)。ADI公司。

8Eamon Nash. A Practical Review of Common Mode and Instrumentation  Amplifiers.(共模和仪表放大器实用综述)。ADI公司。

9Robert G. Irvine. “Operational Amplifier Characteristics and  Applications.” (运算放大器的特点和应用)第三版。

10MT-230, Noise Considerations in High Speed Converter Signal Chains. (高速转换器信号链中的噪声考虑因素)。ADI公司。

11“Noise Considerations in High Speed Converter Signal Chains.(高速转换器信号链中的噪声考虑因素)DSP—FPGA,2013年8月。

12Rob Reeder. “An Inside Look at High Speed ADC Accuracy,(高速ADC精度透视), Electronic Design, 2015年6月。

13Rob Reeder. “An Inside Look at High Speed ADC Accuracy, Part 2.(高速模数转换器精度透视(第二部分))Electronic Design, 2015年11月

14CN-0350: “12-Bit, 1 MSPS, Single-Supply, Two-Chip Data Acquisition System for Piezoelectric Sensors.(面向压电传感器的12位、 1 MSPS、单电源、双芯片数据采集系统)ADI公司。

作者

Rob Reeder

Rob Reeder

Rob Reeder是ADI公司高速转换器和RF应用部(美国北卡罗来纳州格林斯博罗)的高级系统应用工程师。他发表了大量有关各种应用的转换器接口、转换器测试和模拟信号链设计的文章。Rob曾在航空航天和防务部担任应用工程师5年之久,专注于雷达、EW和仪器仪表等各种应用领域。他曾在高速转换器产品线上任职9年。在此之前,Rob还从事过测试开发和模拟设计工作(效力于ADI多芯片产品集团),拥有5年的太空、防务和高度可靠的应用模拟信号链模块设计经验。Rob于1996年和1998年分别获得北伊利诺斯州大学(伊利诺斯迪卡尔布市)的电子工程学士(BSEE)学位和电子工程硕士(MSEE)学位。Rob晚上不写论文或在实验室研究电路时,他喜欢在健身房活动、听电子音乐、用旧木板制作家具;最重要的是和他的两个孩子一起放松自己。