signals header
Teal electric car charging under a bright blue sky.
Teal electric car charging under a bright blue sky.

SIGNALS+ 在线快讯订阅

持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。

点击“订阅”,即表示您同意接收来自Analog Devices, Inc.及其子公司的邮件,并同意我们的隐私政策。设置您的隐私.

谢谢您的订阅,请查看您的邮箱确认邮件并完成注册.

您将实时接收突破性技术如何在全球范围内产生深远影响!

关闭

小鹏汽车:率先落地EIS电池智能管理,以创新领跑未来出行

June 16, 2026


关键要点:

  • ADI是车载单芯片电化学阻抗谱(EIS)技术解决方案的开创者。
  • 小鹏是全球首家将ADI EIS技术投入大规模量产的车企。
  • EIS能够准确预测荷电状态(SOC)、健康状态(SOH)、核心温度等电池参数,有效提升安全性。
  • EIS有助于及早发现电池异常和热失控风险,帮助提高充电速度与续航能力,并且支持电动汽车平台拓展升级。

 

电动汽车行业正站在十字路口。车企与消费者都追求更快的充电速度,但代价是电池会加速衰减。因此,电池管理系统(BMS)的重要性愈发凸显。但遗憾的是,传统BMS AFE芯片仅能监测电压、电流和温度,导致车企处理潜在故障时只能被动应对,难以做到主动预防。

为了攻克难题,小鹏汽车与ADI公司合作,将ADI开创性的电化学阻抗谱(EIS)技术直接嵌入小鹏的车辆架构中。此举使得系统能够实时洞察电池化学状态,从而提前发现衰减迹象,而BMS也得以化身为预测性诊断引擎,不仅能够延长电池寿命,也让出行更加安全。

Black Xpeng logo with stylized X symbol and text.

信息速览

公司

小鹏汽车是中国领先的智能电动汽车制造商,生产的智能电动汽车具备先进的智能驾驶能力、智能座舱系统和前沿电池管理技术。

目标

将电池管理从被动响应升级为主动预测,从而实现更快速、更安全的充电,同时延长电池寿命。

挑战

在多样化出行平台中,如何在高压快充性能与电池寿命和安全性之间取得平衡,同时有效实施热管理和应对成本压力。

ADI解决方案

ADI将领先的EIS技术集成于汽车技术产品组合中,打造电池健康实时监测体系。核心BMS产品包括:ADBMS6842、ADBMS2970、ADBMS6822。

什么是EIS?ADI的EIS有何不同?

电化学阻抗谱(EIS)是一种安全无损的检测技术,通过测量电池在不同频率下的内阻,能够在电池出现性能异常之前,预测电池的性能退化、热稳定性恶化及潜在失效风险。ADI是这项技术的开创者,将完整测量链集成于单颗芯片上,以独特方式将精密硬件与先进算法相结合,从而提供可操作的洞察分析。由此保障汽车快充更安全,减少冗余设计裕量,续航里程更长,并且能够及早发现微观缺陷。

Chirag Patel headshot.
“在探索下一代出行解决方案的过程中,小鹏汽车需要实现电池智能管理的跨越式升级。EIS脱颖而出,成为推动升级的关键技术。双方密切合作,共同推进了EIS的落地与应用,我们得以更深入地掌握电池工作特性,而且加快了创新步伐,实现了单靠任何一方都难以达成的突破。”

Chirag K. Patel

汽车电气化部常务董事兼总经理 | ADI公司

ADI的EIS解决方案助力小鹏攻克难题

小鹏汽车深耕智能电动汽车领域,同时积极拓展业务版图,延伸至更多将电池可靠性视为核心刚需的应用领域。为了支撑小鹏的业务扩张,电池管理架构除了必须支持高压快充外,还需要适应各种热特性和性能需求截然不同的平台,保障电池安全与使用寿命。传统的监测方法无法提供小鹏所需的预测性洞察。

Silver Xpeng P7+ EV charging at a station with palm trees.

小鹏与ADI的持续合作,恰好在此发挥了重要作用。小鹏此前已部署了DSP、ADI A2B™、GMSL™等ADI技术,为后续引入ADI EIS技术奠定了良好基础。 ADI的EIS方案已历经量产验证,既加深了合作底气,也体现出ADI推动此项技术规模化落地的优势。

ADI最新的BMS器件(ADBMS6842、ADBMS2970、ADBMS6822)采用多频阻抗分析揭示电池内部的电化学状态,从而实现对衰减和失效风险的早期检测。在硬件之外,ADI还贡献了系统级设计专长,提供了ADI BLISS™系统软件,并与小鹏在算法开发上直接协作,打造出统一的BMS架构。此架构现已覆盖小鹏电动汽车产品体系,并可进一步扩展至未来出行平台。

矢志合作,共赴目标

Group of 8 people in front of a large Xpeng logo on a white wall.
ADI与小鹏高层团队齐聚广州,左三为小鹏汽车CTO俞总。双方深化合作共识,携手推进下一代电池管理技术的创新突破。

ADI对小鹏的合作支持直达高管层面,高层领导的亲自参与彰显了此次合作的战略分量。此次战略合作超越了常规的供应商与客户关系,双方以依托EIS技术升级电池管理系统为共同目标,深度携手。

在整个合作过程中,ADI提供了从架构设计到落地的完整系统方案支持,全程协助解决各种问题。

此次合作的一大亮点是ADI将支持办公室设在小鹏运营基地附近,使双方工程团队能够高频次面对面协作,依托实时技术支持,确保项目集成更顺畅,问题攻关效率也大幅提升。

ADI EIS的优势

ADI公司的EIS技术覆盖了业内最宽的频率范围之一,能够提取高质量、实用的电池健康数据。市面上的其他技术仅提供基本阻抗监测功能,唯有ADI BLISS产品系列将全面的电芯与电池包监测能力 与先进的算法融为一体,将原始阻抗测量数据转化为具备预测能力的智能系统。

ADI EIS集成方案的价值

无损安全监测:

在多个频率下持续测量电池内部化学状态,而不对电池施加额外应力,确保电动汽车、数据中心、工业机器人等关键应用的安全运行,同时保持电芯完整性。

精准跟踪健康状态:

借助多频阻抗分析,系统能够检测电池内部的化学变化和随时间发生的衰减情况,进而判断健康状态(SOH)和荷电状态(SOC),效果远超标准电压测量方法。

量产就绪的集成方案:

EIS直接嵌入电池管理IC (BMIC)和模拟前端(AFE),将实验室技术转化为革命性解决方案,赋能电动汽车、飞行器、电网储能、人形机器人等前沿产品。

凭借预测能力,有效节省成本:

提前识别内部性能衰减,防止电池发生严重故障,借此实现预测性维护,大幅降低更换成本,防止意外停机,并准确提示电池何时需要保养。

增强系统智能:

提供强大的电池性能洞察能力,支持构建先进且具韧性的电池管理系统,实现充电优化、电池延寿和更智能的运行决策。

ADI EIS技术赋能,助力小鹏汽车驶向新未来

Silver EV minivan charging by a lake with snowy mountains.

ADI与小鹏的合作不止于产品层面,更是为双方今后的技术合作奠定了基础,有望携手重塑出行领域的新格局。小鹏与ADI成功将EIS测量技术应用于量产电动汽车的电池之中,实现了对电池内部众多数据的连续采集,推动电池管理从被动监测转向智能预判。

通过联合开发完整的EIS解决方案架构,ADI与小鹏建立起了跨平台扩展能力,全面适配下一代电动汽车。