signals header
A pair of robotic arms in the process of cutting out the pit of a head of lettuce
A pair of robotic arms in the process of cutting out the pit of a head of lettuce

 

SIGNALS+ 在线快讯订阅

持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。

点击“订阅”,即表示您同意接收来自Analog Devices, Inc.及其子公司的邮件,并同意我们的隐私政策。设置您的隐私.

谢谢您的订阅,请查看您的邮箱确认邮件并完成注册.

您将实时接收突破性技术如何在全球范围内产生深远影响!

关闭

ROBIT AI食品自动化帮助缩短食品生产时间,减少浪费

May 31, 2024

劳动力供应短缺是一个全球性问题,但或许没有哪个地方比日本的问题更为严峻。由于出生率下降和人口老龄化,到2040年日本的劳动力预计将减少12%1。从食品加工到餐厅服务,日本食品行业整个供应链也感受到了巨大的压力。食品行业的智能自动化,为日渐凸显的劳动力短缺挑战提供了一种潜在的解决方案。食品生产的自动化可以取代重复性强或有危险性的工作,从而减少人工,并让从业人员能够将其技能应用于更有意义、风险更低的工作领域。

ADI公司与日本制造业创新公司ROBIT合作,助力其率先开发出人工智能(AI)食品切割机器人CUTR。CUTR利用ADI Trinamic™技术,为具有挑战性的食品加工自动化领域实现了精密运动控制。类似CUTR这样的创新可以帮助食品生产商和餐厅提高生产力和质量,同时降低与人工和浪费相关的成本。

1000万日元
对于一家加工生菜的工厂,哪怕每个生菜只是多切掉了一克,一年下来损失的金额都可能高达数千万日元2。

概览

公司简介

ROBIT是一家成立于2014年的日本制造业创新公司,致力于通过软硬件结合,利用人工智能和机器人技术实现价值,打造更加自动化的高效未来。

目标

在食品加工过程中,通过自动化技术处理简单的重复性任务,例如切割果蔬和去除不可食用部分,从而大幅提高效率并减少浪费。

挑战

一套成功的食品自动化解决方案,必须能够处理各种形状不规则的果蔬,并确保不会产生损耗;必须能够在低温环境下运行,以保持果蔬的新鲜度;并且其速度和精准度要达到甚至超过熟练工人的水平。

解决方案

CUTR融合了ROBIT专有的图像处理算法、装有摄像头的切割机器人以及ADI Trinamic运动控制技术,从而实现平稳、精准的运动。

CUTR:食品自动化中缺失的一环

The CUTR machine holding a head of lettuce with white target digital overlay
CUTR能够快速、精准地处理生菜等不规则形状的果蔬,并有效减少浪费。

ROBIT设计了CUTR来处理形状不规则且易损坏的果蔬,例如蘑菇和生菜。它能够去除果蔬中不可食用的部分,并将剩余部分切割成适当大小。CUTR利用ADI Trinamic运动控制技术来尽可能提高作业精度,减少食物浪费。

在食品生产和加工领域,工业机器人早已司空见惯。自动化技术已被用于物料装载、加工和运输等各种相关工作,例如计量、混合和烹饪食材、制作三明治,以及操作油炸机。

然而,这仅让食品生产领域实现了部分自动化,因为食材仍然需要事先进行切割、剁碎或其他处理——而这些预处理工作是食品行业中最单调、乏味且危险的任务。同时,为了保持果蔬的新鲜度,这些工作最好在低温环境下进行,但这种环境并不适合员工长时间工作。鉴于以上种种因素,随着机器人越来越多地用来填补劳动力缺口,果蔬切割就成为一项非常适合采用自动化技术的任务。

CUTR利用边缘智能高效运行

灵活的AI决策使CUTR能够胜任复杂的切割任务。在一项案例研究中 3 ,CUTR顺利完成了优质舞茸的自动切割任务。舞茸形状极其不规则,质地脆弱,非常容易受损,因此一直是农产品中出了名的难切割、难称重的品类。新手与熟练工人在处理这种蘑菇时的效率差异显著,这也充分说明了这一点。

CUTR成功地根据舞茸蘑菇的重量和质地完成了切片,甚至考虑到了舞茸蘑菇不同部位的口感差异,力求每份包装内的菇块配比均衡,并且外观赏心悦目,以吸引消费者。这表明,CUTR非常适合应用于食品包装自动化生产线,以及其他需要精准操控不规则和/或易损坏物品的领域。


运动控制的前沿:观看CUTR的实际运行,了解ADI Trinamic精密技术如何融入定制型智能系统,从而实现这款AI食品切割机器人。

CUTR的功能和优势

ROBIT自行研发的食品生产自动化机器人TESRAY,融合了AI优化的硬件和该公司的核心技术,即其专有的AI图像处理算法。这些要素共同赋予了TESRAY高速、高精度的大规模检查和分拣能力。

但是,CUTR还不止于此。通过舞茸蘑菇案例研究可以看出,要让机器人像熟练工人那样切割农产品,它必须具备非常高的智能、灵活性和精度。它需要能够处理各种不规则形状的农产品,并且避免造成损伤;同时还必须能够根据个体各异进行调整,避免“一刀切”。最后,为了尽可能减少食物浪费和相关成本,机器人必须以超高精度完成所有这些操作。

以下是使CUTR得以实现的三项关键能力。

Side view of the CUTR machine holding a head of lettuce with white target digital overlay

智能

CUTR的AI算法利用成像模块的输入,通过分析农产品的外观来估计要切割部分的大小、形状和角度,例如切割生菜头内部菜心的位置和姿态。基于这些分析结果,CUTR会决定如何抓取农产品并进行切割。

A basket filled with tomatoes and lettuce

灵活性

CUTR的性能已在叶类蔬菜和蘑菇上得到验证,同时它还适用于其他食品,如西红柿等。用户可以根据重量和其他参数灵活调整切割方式,改变不可食用部分的去除率,并且支持设置去除前后的处理流程,包括抓取、搬运和废料清理等环节。此外,对于人工和机器人协同工作的食品加工环境,CUTR还有助于节省空间和提高互操作性。

A close side view of CUTR

精密

CUTR无需使用传感器即可保持高精度,这在食品加工等容易污染传感器的环境中非常重要。为此,CUTR采用了ADI Trinamic旗下的StallGuard™技术,该技术通过内置的算法确保平稳精准的运动控制,从而帮助CUTR实现理想的无传感器切割。

ADI TRINAMIC:精密缔造完美

StallGuard技术提供无传感器负载测量数据,非常适合自动归位、自我校准、距离测量和连续系统监控等应用。在需要精确基准点的场合,无传感器负载检测可以帮助降低成本和复杂性。此外,StallGuard的灵敏度支持调节,因此能够灵活地运用于各种场景,包括蔬菜相关的应用。

ADI Trinamic帮助ROBIT改进了CUTR中的抓握机构,将其从空气压缩机驱动变成了步进电机驱动。这一变化使CUTR即使在极端的高温或低温环境下也能稳定可靠地工作,并且无论周围温度如何,都能始终准确地控制其扭矩和速度。

StallGuard帮助ROBIT简化了CUTR设计,减少了12个传感器和40多根电缆。这不仅节省了空间、重量和功耗(SWaP),更使得机械臂能够更自由地运动,旋转动作也更加灵活。得益于这些改进,软件编程的复杂性也大大降低。

Wider view of the CUTR machine about to remove a pit in the ROBIT lab

ROBIT希望通过整合AI硬件和软件等前沿科技,将自动化水平提升到新的高度。我们将与ADI公司合作,持续改进和升级日本乃至全世界的机器人技术。

Masahiro Arai
ROBIT, Inc.首席执行官/首席技术官

ROBIT与ADI:合作推动制造业发展

ROBIT坚信,将劳动力和相关资源从简单重复的劳动中解放出来,能够让员工专注于更复杂、更具创造性、更能实现个人价值的工作。这正是CUTR努力达成的目标。ROBIT利用久经验证的ADI Trinamic运动控制解决方案,率先开发出了AI食品切割机器人,进而展示了食品生产自动化如何帮助分担此类任务的压力,并且有望缓解未来可能出现的劳动力短缺问题。

ROBIT致力于与时俱进地发展制造业技术——这不仅是为了应对未来可能出现的挑战,更是为了积极构建全世界人民共同期待的未来。借助自动化技术在智能和精度方面的进步,我们能够减少浪费、提高效率并弥补劳动力缺口,为千变万化的全球社会带来切实的裨益。

Scientist picking out lettuce from a greenhouse
参考资料:

1“Future Predictions 2040 in Japan: The Dawn of the Limited-Labor Supply Society”。Recruit Works Institute,2023年。
2 “Robots are not limited to transporting food/FOOMA JAPAN 2022”。Robot Digest,2022年。
3 “Yukiguni Maitake, a comprehensive premium mushroom manufacturer, successfully developed automation technology for the Maitake cutting process and agreed to develop a next-generation packaging line”。PR Times,2021年。