signals header
Rimac Energy battery storage with solar panels and wind turbine.
Rimac Energy battery storage with solar panels and wind turbine.

SIGNALS+ 在线快讯订阅

持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。

点击“订阅”,即表示您同意接收来自Analog Devices, Inc.及其子公司的邮件,并同意我们的隐私政策。设置您的隐私.

谢谢您的订阅,请查看您的邮箱确认邮件并完成注册.

您将实时接收突破性技术如何在全球范围内产生深远影响!

关闭

Rimac Energy与ADI携手重塑电池储能技术

June 02, 2026


关键要点

  • Rimac Energy正在推出一个电源转换与电池管理平台,致力于打造行业领先的往返效率,提升电能可用容量
  • ADI公司在电池管理、传感、电源及软件领域的系统级技术,让Rimac Energy平台的测量精度与系统性能得以全面提升
  • ADI Catalyst™汇聚各行业的专业人才,打造各式各样的解决方案,提升闲置能源利用率、改善系统经济效益,并增强现代电网的扩容能力

 

向清洁可再生能源的转型进程正遭遇难题。日照与风力均无法保持恒定供能,但人类的用能需求常年刚性存在,而且受消费需求、工业发展、AI依赖超大规模数据中心等因素的影响,用能需求正在逐年攀升。

电池储能系统(BESS)可在供能与用能之间架起桥梁,让可再生能源更具实用价值:发电富余时储存电能,用电高峰时释放电力。尽管行业已取得长足进步,但随着可再生能源应用占比持续提升,传统电池架构在扩容、能效和可控性方面遭遇诸多阻碍。

电网运营商与公用事业机构正加速并网光伏、风电项目,BESS的性能也越来越受到系统架构的影响。传统设计与组串式设计虽为成熟方案,但大多缺少精细化控制。在规模化运行下,各类问题会持续累积,进而影响系统能效、可用电量、设备寿命,最终拖累全生命周期经济效益。

创新往往需要跳出渐进改良的模式

对于Rimac Energy而言,以上技术短板构成了亟待攻克的工程难题,必须另辟蹊径:打造新一代电池储能架构,从底层重新定义电网级储能系统的搭建、扩容与运行模式。

为落地这一构想,Rimac Energy选定ADI公司作为技术与系统级合作伙伴。ADI在电池管理、精密传感、电源、信号链及软件领域实力深厚,且具备高效协同解决问题的能力。

Rimac Energy logo, dark green stylized text.

信息速览

公司

Rimac Energy依托突破性的电源转换与电池管理解决方案,率先推进高效率、高可靠性电池储能系统的应用落地。

目标

重塑全球能源供给模式,同时减少碳排放。借助创新电池架构,加快可再生能源普及,提升电网运行稳定性。

挑战

挖掘现有储能设施中未能充分利用的潜能,弥补储能装机容量与实际可用电能之间的缺口。

ADI解决方案

涵盖电池管理、精密传感、电源与信号链、软件及功能安全。

立足性能,携手共进

Blue Rimac Nevera charging at Rimac Energy EV station.
Rimac Technology旗下的纯电动量产车型Nevera。

Rimac Energy源自Rimac Technology公司。早年,Rimac Technology公司的工程师曾与ADI携手合作,不断突破电动汽车性能上限,打造出全球速度最快的量产纯电动车之一。依托这份合作成果,Rimac团队立志革新固定式电池储能领域,Rimac Energy由此应运而生。


“我们希望找到一家技术创新企业,双方优势互补,助力我们拓展电网级储能业务。我们期待合作伙伴既能配合完成产品大规模上市,又能联合研发多款前沿新品。”

Wasim Sarvar Dilov Rimac Energy首席执行官

“Rimac Energy需要的不只是元器件供应商,更是能够优化系统整体性能的技术伙伴。立足架构层面共同思考,合力打造新一代储能方案。”

Vitaly Goltsberg ADI能源事业部总经理

依托协作加速创新

最终,ADI与Rimac团队在爱尔兰利默里克的ADI Catalyst中心携手开展实操合作,协同完成软硬件整合。ADI Catalyst中心面积约10万平方英尺,汇聚各行业专业人才,旨在加速技术创新、深化战略合作。

ADI现场展示了依托新一代电池管理技术打造的先进系统演示方案,让Rimac Energy提前掌握前沿技术,双方共同对整体方案进行优化。

Rimac Energy软件与控制负责人Saud Khan表示:“通常,合作各方采用分工交接、各自为战的模式。 而本次合作中,双方团队并肩作战、携手攻坚,以创纪录的速度让软件成功搭载并运行于Rimac硬件之上。我们所追求的,正是这样的合作表现与实际成效。”

 

Analog Devices Catalyst Europe building with signal pattern.
ADI Catalyst中心让客户、合作伙伴与供应商齐聚一堂,共同交流创意、搭建实景实验室,快速研发新一代解决方案。

ADI高级客户经理Pavan Buddha指出:“这种协作模式有助于我们迭代推进工作。不必等待数月才进行一次成果评审,而是实时沟通技术难点、联合验证设计构想,并同步完成方案优化。ADI Catalyst中心是一个核心协作平台,既能加快研发进度、降低双方风险,也让合作关系愈发稳固。”

挑战:从零开始,重塑架构

要想理解Rimac Energy的技术突破,可对比三种不同电池架构在电源转换与控制方式上的差异。

现有主流解决方案
(1) 传统集中式逆变器系统
“直流单元”电池系统 独立逆变器
(PCS)
Conventional system with separate DC block
(2) 组串式逆变器系统
当前主流方案为每个电池包配置一个组串式逆变器
String inverter system
(3) SineTech电源转换系统
将PCS集成至模组BMS,控制能力优异,结构更加紧凑
Rimac SineTech integrated system

主要优势

  • 效率出众
  • 响应迅速
  • 精细化控制提升16倍
  • 自适应状态控制
  • 无需独立逆变器

 

1:传统集中式逆变器系统将多个电池舱/电池组连接至同一个逆变器。系统对所有电池统一处理,无法单独管控,精细化程度不足,能源管理精度随之下降。

2:组串式逆变器系统为每个电池包配备一个逆变器,控制精细度得到改善,是当下主流的先进技术方案。

3:分布式嵌入式逆变器与传统设计有着本质区别。电源转换功能直接集成在每一个电池模组中,在不额外占用空间的前提下,提升系统效率、可用电量与扩容能力,同时延长设备使用寿命。 这套架构具备传统集中式、组串式系统无法实现的功能与精细控制能力。

用数据说话

rimac product
Rimac的SineTech电源转换系统采用分布式嵌入式逆变器架构。

Rimac的SineTech电源转换系统拥有行业领先的运行效率,有效提升电能可用量:


15%
同等电池容量下,可用电能提升15%:充分挖掘每一节电芯的利用价值。
94%
交流侧往返效率达94%;相较现有解决方案,损耗降低25-50%。

增强的交流往返效率能够减少热量损耗,降低散热需求,延长元器件使用寿命。分布式架构还可实现系统冗余,减少设备停机与维护工作;同时整机尺寸更为紧凑,可适配各类空间受限场景。

先进的健康状态监测、预测算法与分布式逆变器架构相辅相成,搭配先进的荷电状态(SoC)均衡策略及创新的健康状态(SoH)管理方案,让Rimac Energy的系统在采用同款电芯的条件下,提升单次循环发电量,有效增加循环使用次数。

未来展望

Solar farm at sunset with sun reflecting off panels.

Rimac Energy与ADI的合作直击BESS的核心短板,有效加快可再生能源普及,提升电网运行稳定性。系统损耗减少、效率与可靠性提升,让设备服役周期更长,全生命周期资源消耗更少,为BESS运营方带来丰厚投资回报。无论是需要平衡新能源发电与供电稳定性的电网运营商、暂缓基础设施升级的公用事业机构,还是希冀改善空气质量的社区,这项技术都带来了实质性进展与突破。

储能对电网建设与气候目标至关重要。Rimac Energy与ADI公司的合作表明,依托战略协作并结合ADI技术,能够打造更高能效、更强韧性、更易扩展的电网级储能系统,长久赋能清洁能源转型。