signals header
Engineer monitoring smart grid data.
Engineer monitoring smart grid data.
 

SIGNALS+ 在线快讯订阅

持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。

点击“订阅”,即表示您同意接收来自Analog Devices, Inc.及其子公司的邮件,并同意我们的隐私政策。设置您的隐私.

谢谢您的订阅,请查看您的邮箱确认邮件并完成注册.

您将实时接收突破性技术如何在全球范围内产生深远影响!

关闭

EcoPhi利用AI驱动的变电站自动化方案纾解电网运行压力

November 25, 2025

关键要点

EcoPhi依托ADI的高精度技术,采用AI驱动的先进方案,将电网变电站升级为智能化、自动化、主动响应型节点,核心优势包括:

  • 更全面的运行可见性
  • 故障早期检测
  • 提升效率和可靠性
  • 降低维护成本,减少误检率
  • 电网更智能、更经济高效且更易管理

 

全球电网系统日趋老旧,电力传输拥堵问题日益加剧。能源需求持续增长,加上双向电动汽车充电、热泵、分布式能源(DER)、家庭能源管理系统(HEMS)、AI和数据中心计算等应用场景的运行模式愈发复杂,给电网稳定性带来了前所未有的挑战。据预测,从现在到2030年,全球电网投资规模将超过2万亿美元。在电网持续升级的过程中,提高现有电网的可见性至关重要,这是确保电网更智能运行、避免停电的必要前提。

传统变电站的问题

变电站是电网的“中间枢纽”,核心功能是维持电网平衡:接收超高电压电能,经调理、切换和分配后,实现电力的安全高效输送。

变电站现代化改造迫在眉睫,核心原因在于一个严峻现实:作为电网“神经中枢”的变电站,最初设计主要针对单向电网的保护、自动化和控制需求,但如今我们面对的是更复杂的双向电网,需要对故障做出实时响应。每一分钟的停电都可能让运营商面临巨额罚款。理想的变电站系统应具备电网全状态可见性,能在故障发生前进行预警或预测。为此,就需要快速采集高质量数据,并通过实时AI计算识别数据模式,挖掘隐藏在数据中的深层有用信息。

Smart grid substation network.

传统方案中,要实现局部放电(PD)和电能质量(PQ)的监测、保护、控制与自动化,继电保护需要搭配大量独立硬件设备、繁杂的布线和复杂的投产流程。

EcoPhi logo.
正是在这一背景下,EcoPhi应运而生,其首席执行官兼创始人为Ebrahim Balouji博士。该公司的使命是提升电网可见性,将变电站升级为能早期检测和预测故障的智能化、自动化资产,从而为运营商节省成本、加快投产速度并减少线缆使用。为实现这一愿景,Balouji博士寻求了ADI公司的技术专长支持和高精度解决方案。

信息速览

公司简介

EcoPhi提供工业级电网数字化工具、硬件和AI软件,致力于将变电站升级为智能、高效、自动化、主动响应型节点。

应用

EcoPhi将虚拟化电能质量(vPQ)监测、虚拟化局部放电(vPD)监测和虚拟化相量测量(vPMU)三大功能集成于一体,推出了QMU 800一体化设备。ADI为其提供了 高速24位ADC、 精密放大器和高性能电源。

挑战

开发高精度解决方案,助力AI驱动的智能电网可视化呈现运行状态,并在故障发生前进行预测。

目标

通过实时数据和AI驱动的有用信息,实现电网数字化转型,提升可靠性和效率,赋能更智能的决策。

EcoPhi的Balouji博士融合了监测控制与AI和机器学习两大领域的专业知识,致力于开发一款一体化数字平台:集虚拟电能质量(PQ)监测、相量测量单元(PMU)、保护、数字故障报告(DFR)和局部放电(PD)监测解决方案于一体,能够实现智能化、自动化监测,并通过实时预测控制采取主动干预措施。

EcoPhi founder at work on laptop.
EcoPhi首席执行官兼创始人Ebrahim Balouji博士

ADI泛欧能源领域技术主管Christopher Murphy表示:“ADI和EcoPhi拥有共同的愿景,我们深知必须尽快行动,精简电网架构,改进和提升变电站运营水平,使其成为更智能电力系统的核心支柱,让行业各方更易参与其中。”

借助EcoPhi软件驱动的高精度QMU 800设备,上述功能得以整合,使智能电网在保护、控制和PD/PQ监测方面所需的现场硬件减少了80%。这正是Balouji博士需要攻克的核心难题。

通过精密测量,捕捉噪声中的潜在有用信息

就像人群中每个人都有独特的声音特征一样,电缆中传输的行波也具备专属特征。这些特征能揭示电缆、变压器和所连设备的重要信息,但检测难度极大——因为这些信号非常微弱,被背景噪声掩盖且深藏其中。

这种高频信息无法通过标准的低采样速率、高精度模数转换器(ADC)测量。因此,EcoPhi选用了ADI先进的ADC和高速信号处理方案,该方案能以高达2 MHz的采样速率和24位全精度检测信号。ADI与EcoPhi迅速展开合作,完成了信号链搭建,并协助其优化成本效益、提升性能和缩短产品上市时间。

Christopher Murphy表示:“经过分析和咨询,我们的本地客户团队推荐了ADI的最优解决方案,包括ADI的高速24位ADC AD4030、精密放大器ADA4945-1和高性能电源管理产品LTC7819。这本质上是一套完整的信号链解决方案。”

预判需求,防范供电中断

借助AI,EcoPhi系统能够学习电网的常规负荷曲线模式,例如社区早晨用电量上升、中午回落、下午回升、夜间下降的规律。通过将实时数据与基线模式进行比较,系统可快速识别异常情况。当预测或检测到故障,或用电需求突然激增时,系统会向其他区域的变电站或发电机发出警报,实现预警并采取主动措施:“异常态势正在形成,预计将出现用电高峰,请立即调配额外电力!”

此外,若城市规划部门计划在某区域新增5,000套住房,该系统可为电网运营商提供有用负荷分析,明确哪些变压器将面临过载风险,以及需要新增多少供电容量。

预测故障

局部放电(PD)是由绝缘损伤或电压异常引发的微小电火花。传统检测方法需要在数千英里的电缆沿线部署传感器,但派遣人员定位故障点(部分故障点可能埋在混凝土中或深水下)不仅成本高昂,效率也极低。EcoPhi采用ADI的高速精密技术检测谐波成分,并通过AI识别模式,从而以高置信度预测局部放电(PD)的发生概率。

故障检测由EcoPhi的QMU 800 完成,这是一款安装在变电站机架上的一体化设备。EcoPhi首席技术官Jakob Lindqvist博士表示:“这是一款虚拟电能质量监测应用,能够实时采集数据,并在毫秒级时间内检测异常。如今无需安装和维护数十台物理仪表,就能全面掌握电网状态,而且它还能与IEC 61850等网络安全和电网基础设施协议无缝集成。”

EcoPhi价值主张1

EcoPhi smart grid benefits infographic.
虚拟化监测保护不仅是便利之举,更是一项战略优势。

未来趋势:虚拟化

要提升电网可见性并应对能源挑战,关健在于通过数字化推进变电站自动化——将模拟电信号转换为微秒级数字数据,供AI分析使用。Lindqvist博士表示:“我们正在重新思考能源系统的监测和维护方式,为运营商提供必要工具,帮助他们在问题演变成停电前采取行动。通过将ADI的先进精密硬件与我们的软件和直观AI技术相结合,我们助力公用事业公司优化性能、降低成本,朝着更可持续的地球和智能化能源未来迈进。”

Engineer at smart substation.