虚地究竟是什么?

2026-06-05

Figure 1

   

摘要

本文探讨了虚地的构成及其应用场景,并对虚电位与虚短概念进行介绍。

引言

运算放大器(运放)电路通常借助虚地进行分析,而虚地在其他拓扑结构中同样存在典型应用场景,差分滤波器分析便是其中一例。本文将对此展开论证,并阐明虚地并非仅仅适用于运放电路。

图1所示的共模/差模(CM-DM)电磁干扰(EMI)滤波器电路展示了虚地模型的应用。该模型可用于简化《与EMI滤波器“ 和谐共舞“》 一文中的差分带宽分析。该电路采用单个差模电容实现,现将其拆分为两个串联电容,并在中间设置一个虚地点,从而对更精简的单端电路进行分析。

图1. 平衡式CM-DM EMI滤波器(着重显示虚地点)

对虚地的误读

虚地概念通常在介绍运放电路时讲授。事实上,这一概念在实践中被反复使用和探讨,其本质含义反而常常被模糊或遗忘。

倘若不了解虚电位模型(包括虚地)的更多应用,工程师可能会认为:虚电位点仅存在于采用负反馈的运放电路的其中一个输入节点。然而,事实并非如此,本文后续将通过对CM-DM EMI滤波器进行半电路分析来加以详述。

图2所示电路是介绍虚地概念时常用的典型示例。遗憾的是,理想负反馈运放电路的反相节点常被直接标注为虚地。而事实是:理想负反馈运放电路的反相节点具有虚拟的固定电位,在本例中为地电位。这个点并非虚地本身,而是一个具有虚地电位的节点。

图2. 理想运放电路(着重显示虚地点)

根据理想运放模型,由于引入负反馈且开环增益无穷大,运放输入端满足V+ = V–。当同相输入端接地时,通过虚短特性,运放反相输入端的电位等于0V(地电位)。

图3展示了一个理想电平偏移运放电路示例。在该电路中,理想负反馈运放的反相节点具有VDC的虚电位。与前一示例类似,此时反相节点同样存在一个虚电位。这种设计方法常用于需要双极性信号范围(如±2.5V)的单电源系统,或用作缓冲电压源。

图3. 理想电平偏移反相运放电路

虚电位与虚短模型

图4给出了一种虚电位模型。由于阻抗接近无穷大,仅有极小电流能够流过模型电阻(R1)。因此,R1两端基本不存在压降。于是,R1两端形成虚短,且虚电位输出端电位等于 VVP。

图4. 理想虚电位模型

无穷大是否过于理想化?

工程师与设计人员面对的往往是实际工况:阻抗无穷大,本质上就是开路。这看似与本文提出的虚电位模型相矛盾,但可以用一个阻值极大的电阻来说明其中的原理。

事实上,电路理论研究者和教师悄悄简化了概念,而我们当时并未察觉。作为学生,我们或许太过单纯,未能意识到理想运放输入端具有无穷大阻抗究竟意味着什么:“放大器的输入端是开路?”我们就这样接受了这一设定,并满足于在负反馈结构中,运放输入端存在虚短这一结论。或许换个更直观、更好理解的角度来看:在负反馈电路中,运放的一个输入端会镜像另一个输入端的电位(实际电路中会存在一定失调)。

本文给出的理想虚电位模型有助于理解虚短与虚电位的本质,而这个模型也可经过修改用于电路仿真。使用高阻值电阻即可近似实现虚电位。通常,瓶颈在于仿真器的收敛性,这可通过选择电阻阻值和/或调整仿真节点容差(例如RELTOL等)来解决。图5给出了一个包含虚电位的电路在LTspice®直流仿真中的示例。

图5. 虚电位模型的LTspice仿真

注:设计人员在电路仿真中,每当使用兆欧级大电阻将节点接地(或接至其他电位)以避免浮空节点收敛问题时,实际上都是在应用虚电位模型。

图6凸显了一个有趣的现象:无论是否理想,虚电位模型本身就内嵌在运放模型之中。虽然通常不这样表述,但在运放的(+)节点施加一个电压电位后,会连接至理想运放的无穷大输入阻抗。无穷大输入阻抗与负反馈结构共同建立起虚短,进而将(-)节点钳位在 VDC这一虚电位上。

图6. 虚电位模型与理想运放模型

对于非理想运放模型,其开路输入阻抗通常极大。通过引入负反馈,这些阻抗会进一步增大,增大幅度近似等于运放开环增益(Rin ≈ AOL × R12)。尽管并非无穷大,但其极高的输入阻抗与模拟的虚电位模型是一致的。

半电路分析、虚地和CM-DM EMI滤波器

在本文的引言部分中,图1展示了图7所示EMI滤波器半电路分析的中间步骤,目的是说明在进行此类分析时,虚地应施加于何处。本节将完整演示半电路分析过程,阐明这种方法如何简化数学推导,从而更快地确定电路的交流特性。

从本质上讲,半电路分析是将电路拆分为两个镜像对称电路。这两个镜像电路代表两个相同的单端电路,对差分信号具有相同的传递函数。对半电路进行分析后,只需保留其中一个(更简单的)单端电路进行分析即可。与两条差分线均并联的元件需做修改,并以虚地为参考点。

半电路分析利用了对称平衡电路结构、反对称输入信号与叠加定理。简化后的半电路可分别用于分析共模或差模工作状态。

图7. 带有共模与差模输入信号的CM-DM EMI滤波器

请注意,这种输入信号配置常用于仪表仪器放大器与差分放大 器的分析中,以分别求取共模和差模信号传递函数。更详细的 内容可参考ADI的 MT-076教程。1

图8重新绘制了滤波器,并标出对称轴线。随后,将差分电容拆分为两个镜像器件。请注意,这两个串联电容的总容量与原来的差分电容 CDiff等效。

图8. (a)重新绘制的CM-DM EMI滤波器,并标出对称轴线;(b)将CDiff替换为两个串联电容后的EMI滤波器

接下来,图9给出了等效的共模和差模半电路。需要注意,共模半电路通过断开(开路)所有半电路互连得到。差模半电路则通过将所有半电路互连点连接至虚地得到。

图9. 共模和差模半电路

最后一步是将虚地替换为信号地。尽管虚地具有无穷大阻抗,但差分电路的另一半电路能够有效吸入或流出电流,如图10a所示。这与信号地等效:即一个能够吸入或流出电流的地电位节点。

在电路传递函数推导或仿真中,可将虚地替换为信号地。于是,两个并联的电容可以直接合并,得到图10b所示的简单RC电路。

图10. (a)带虚地的DM电路;(b)将虚地替换为信号地后的电路

利用这些简化后的共模和差模半电路,可以推导出CM与DM传递函数及其对应的带宽表达式。作为参考,图11给出了等效的CM电路、DM电路及其平衡带宽。

图11. (a)平衡共模电路;(b)平衡差模电路

注:如需关于元件容差推导过程的更多详情,可参考ADI MT-070教程。2

轨分压电路和虚地

轨分压电路常用于从电池等单电源生成双极性电源。典型电路会采用电阻分压器等轨分压结构,在电源轨之间产生一个中点基准电压。在图12中,电路提供输出电流,同时通过负反馈缓冲器将输出电平稳定在BATT/2这一虚地电位上。

图12. 轨分压电路

注:相对于地电位VGND,V+电位为BATT/2,V-电位为-BATT/2。

遗憾的是,不少场合中轨分压电路被误称为虚地电路。由于 轨分压电路设计为能够输出和吸入电流,其输出地节点并非虚地,而是一个具备电流回流路径的真实地节点。这种不当命 名容易造成对虚电位(包括虚地)的理解混淆。如需进一步解 释,《真实地与虚地的区别3一文极具参考价值。

文章摘录:

“……虚地是电路中的一个概念节点,无需直接连接即可维持在地电位。”

虚电位概念确实适用于该电路,体现在缓冲放大器的虚短上,它从电池中获取分压后的电位。但是,整个电路并未提供真正的虚地。

结语

虚电位与虚短概念的应用,并不局限于运放负反馈电路,还能为更多电路分析带来简化。事实上,在许多场景中都可以运用这些模型,既能加深对电路工作原理的理解,又能大幅简化数学推导。

致谢

作者特别感谢Daniel Burton、Tim Green和Blaise Parker对本文的审阅与 建设性意见。

参考文献

1 “MT-076教程:差分驱动器分析”,ADI公司,2009年。

2 “ADI公司MT-070:仪表放大器输入RFI保护”,ADI公司,2009年。

3 “真实地与虚地的区别”,Electrical Technology,2019年10月。

关于作者

Marc Smith
Marc Smith是ADI公司健康和医疗生物传感应用技术人员。他是MEMS和传感器技术领域的行业专家,在针对多个市场的传感器产品和电子开发方面拥有超过30年的经验。Marc拥有12项专利,并撰写了十多份出版物。他获得了加利福尼亚大学伯克利分校的电气工程学士学位(BSEE)和加利福尼亚圣玛丽学院的工商管理硕士学位(MBA)。
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

资源


技术文章
教程
设计工具