面向高密度应用的多相、超薄、低噪声电源解决方案

Figure 1

   

关键要点

  • 多相交错技术在4A负载下将效率从75.5%提升至83%。输出电流随相数线性增加,使工程师能够扩展容量,而无需从头设计。
  • SS3技术将输出噪声降低至仅4µV rms,大幅减少了传导和辐射电磁干扰(EMI)。 各相均匀散热消除了热点,确保了高密度电路板的可靠运行。

摘要

超薄、低噪声、多相电源解决方案,正不断突破高密度电子系统的传统限制。此类解决方案兼具小尺寸与大电流能力,使设计人员能够满足严苛的瞬态和效率要求,而不必牺牲宝贵的电路板空间。先进的多相架构支持快速瞬态响应,输出纹波更低,散热性能更佳,对于散热受限且重视信号完整性的应用非常 有帮助。

本文介绍了一个使用超薄、低噪声µModule®稳压器实现的实际方案。通过利用多相交错和并联操作,该方案以紧凑的尺寸实现了极低的输出噪声和电磁干扰(EMI),同时将输出电流提升至16A。这种方法特别适用于数据中心、5G电信和工业自动化应用中的敏感模拟电路、高速数据接口和密集排布的PCB。

引言

现代电子系统,如云服务器、电信基础设施和先进的工业自动化设备,通常要求在日益受限的空间内实现更高性能。面对负载电流需求不断上升,同时电路板面积不断缩小,设计人员必须在不牺牲效率、噪声性能和信号完整性的前提下,交付稳健的大电流解决方案。与此同时,敏感模拟电路和高速数据接口的广泛使用,使得低噪声和电磁干扰(EMI)最小化变得日益关键。

LTM4732采用超薄、大电流多相架构及ADI公司突破性的Silent Switcher® 3 (SS3)技术来应对上述挑战。这款μModule®稳压器尺寸仅为6.25mm × 4mm × 1.92mm,非常适合空间有限、对高度有严格限制、每一毫米都弥足珍贵的应用。整体高度近乎等同于贴片焊接的1206封装电容,支持安装在PCB的背面,从而腾出电路板正面的空间。这款器件通过集成SS3技术,实现了优异的噪声性能,低频输出噪声低至4µV rms,传导和辐射EMI显著降低。传统低压差(LDO)稳压器常常以效率为代价换取低噪声性能,而且可能需要在开关转换器之后再加一级稳压电路。相比之下,LTM4732在单个紧凑的模块中同时实现了高效率和超低噪声特性。如此一来,电源系统无需额外的LDO级,设计得以简化,同时仍能满足敏感模拟系统和高速数字系统的严格噪声要求。高转换效率使功率损耗和发热量进一步减少,因此该解决方案非常适合重视散热性能和能效的应用。

功率模块中的多相操作和交错

现代大电流功率模块(如LTM4732)利用多相操作,实现出色的效率、噪声和瞬态响应性能。在多相拓扑中,数个转换器相位并联操作,每相以相同频率开关,但与其他相位保持固定的相移。开关事件的交错是此种架构的核心优势所在。

相位交错与纹波降低

当N个相位交错时,每个相位的时间偏移为:

Equation 1

例如,在一个四相系统中,每相偏移90°。这种交错使开关事件在开关周期中均匀分布,从而有效提高了输出纹波频率:

Equation 2

其中,N为相数,fsw为每相的开关频率。

更高的有效纹波频率,外加输出节点上相电流的部分抵消,使得输出电压纹波大幅降低。对于理想的多相系统,峰峰值纹波电压大致与相数成反比。因此,设计人员得以利用更小的输出电容达到严格的纹波目标,从而减少电路板面积和元器件数量。

输出电容和瞬态响应

在快速负载瞬变期间,初始输出电压偏差主要取决于在控制环路响应之前,电路能以多快的速度将电流输送至输出电容。在交错多相转换器中,相位交错可提高输出端的有效纹波频率,将纹波能量推至更高频率,同时缩短负载获得电流供给的间隔。

因此,瞬态负载需求分布在多个相位上,每安培负载阶跃的瞬时电压偏差得以降低。测量结果显示,在大负载转换期间,即使输出电流水平较高,电路也能稳定恢复,并将电压偏移控制在合理范围内。

电流升降与热管理

多相操作的另一个优势是电流升降非常简单。总输出电流能力随相数线性增长:

Equation 3

多模块并联可提高总电流输出,同时热和电应力分散至各相,因而可靠性更高,热管理更简单。

多转换器相位交错可降低输出纹波,并使热量在各相之间均匀分布,从而提升电流能力和效率。因此,在重视噪声和散热管理的高性能应用中,多相架构极具价值。

LTM4732应用于多相架构的设计考量和指南

概述

在多相应用中使用LTM4732时,必须重点关注配置、同步和布局,以确保实现最优性能和可靠的均流。本部分总结了大电流应用的实用指南和最佳实践,包括如何并联多个模块、有效降低噪声、管理热性能等。

并联配置

为了通过单路输出支持更高的负载电流,可将两个或更多模块并联配置,也就是将所有器件的VIN、VOUT、VOSNS和COMP引脚连在一起。这种配置可确保所有相位共享电压检测和补偿,对于准确均流和稳定运行至关重要。图1展示了一个四相配置,所有模块并联连接。

Figure 1. Four-phase LTM4732 buck converter configuration using interleaved, paralleled modules.
图1. 四相LTM4732降压转换器配置,模块交错并联

时钟同步和相位锁定

多个LTM4732转换器经过配置,可支持多相操作,具体可通过从相与主相时钟同步来实现。为确保可靠同步,主相的自由运行振荡器频率在同步之前应设置为至少比从相高20%,并且主相的CLKOUT施加于从相的SYNC。

PHMODE引脚设置转换器之间的相对相移。PHMODE接地时,相移为180°;PHMODE浮空时,相移为120°;PHMODE连接到INTVCC 或大于3V的外部电源时,相移为90°。对于三相操作,PHMODE浮空以实现120°的相移,而对于四相操作,PHMODE连接到INTVCC 以实现90°的相移,分别如图2a和2b所示。

Figure 2. Waveforms depicting 120° and 90° phase shifts between each
phase of (a) three-phase configuration and (b) four-phase configuration.
图2. 反映各相之间120°和90°相移的波形:(a)三相配置;(b)四相配置

这种配置可确保相位交错具有确定性,从而降低输出纹波并改 EMI性能。

测量结果与性能验证

效率、功率损耗和热性能

图3比较了单相和四相配置在不同负载电流下的效率。在4A负载下,四相配置的效率为83%,优于单相配置的75.5%。效率之所以提升,原因是多相分担负载时,每相的RMS电流会减少,且导通损耗会降低。

Figure 3. Efficiency of single-phase vs. four-phase LTM4732 configurations.
图3. 单相与四相LTM4732配置的效率比较

我们在稳态负载条件下评估了四相配置的效率、功率损耗及热行为,以表征其在高输出电流下的系统级性能。

在整个工作负载范围内,实测效率保持较高水平,同时总功率损耗随输出电流提升逐渐增加,符合预期。四个交错相位分担负载电流,每相的电流应力得以降低,有助于抑制每个模块内的导通损耗,并使系统能在更高负载水平下稳定运行

Figure 4. Efficiency and power loss of a four-phase interleaving the
LTM4732 at 1MHz fSW, 12VIN, and 1VOUT.
图4. 四相交错LTM4732在1MHz fSW 、12VIN和1VOUT下的效率和功率损耗

热像图表明,四个模块的温度分布均匀,运行期间未观察到局部热点。器件峰值温度受到良好控制,证明多相配置中均流和热扩散十分有效。这种均衡的热特性有助于提升电流输出能力,并增强热受限应用中的系统可靠性。

Figure 5. Thermal image of a four-phase interleaving the LTM4732 demo boards at 1MHz fSW, 12VIN, and 1VOUT.
图5. 四相交错LTM4732演示板在1MHz fSW 、12VIN和1VOUT下的热像图

总之,实测得到的效率、功耗和热结果证实:四相LTM4732方案具备稳健的大电流性能,损耗可控,热应力分布均匀。

瞬态响应

图6显示了四相配置对8A至16A负载阶跃的输出电压响应。在大负载转换期间,转换器保持了受控的电压偏差和稳定的恢复性能。输出快速建立,没有持续振荡,表明环路具有足够的稳定性,且各相的电流分配有效。按所应用负载阶跃归一化后的电压偏差测量结果表明,多相架构不仅具备高效的电流传输能力,而且呈现出较低的有效输出阻抗。由于电流由各相分担,瞬时电压跌落得到有效抑制,系统在高动态负载情况下也能实现快速瞬态恢复。

Figure 6. Load step transient waveforms for four-phase operation.
图6. 四相操作的负载阶跃瞬态波形

波特图(频率响应)

图7展示了四相配置在标称工作条件下测得的控制环路增益和相位响应。环路表现出明确的单一交越频率和足够的相位裕度,表明系统在整个频率范围内能够稳定运行。测得的交越频率约为66kHz,相位裕度为53°,瞬态响应与稳定性实现了平衡。没有观察到低频不稳定性或过大峰化现象,且交越点后的环路增益平稳下降,符合预期的电流模式控制行为。

Figure 7. Bode plot of four-phase LTM4732.
图7. 四相LTM4732的波特图
 

故障排查和建议

  • 验证各模块的所有共享引脚(VIN、VOUT、VOSNS、COMP)是否连接正确。
  • 在示波器上观察CLKOUT/SYNC波形,确认相位是否正确锁定。
  • 如果相位锁定失败,请检查RT电阻值,并确保从属模块的频率设置低于主模块。
  • 监测操作期间的输出电压和电流共享状况,检测是否有任何不平衡。
  • 利用热成像技术识别热点,并验证热分布均匀。

结论

LTM4732为空间受限应用中的大电流、低噪声电源传输树立了新的性能标杆。凭借超薄外形、先进的多相交错设计和SS3技术,LTM4732实现了出色的效率、极低的输出噪声和稳健的EMI性能。实测结果证实,多模块并联可提升输出电流、降低纹波并优化散热管理,让许多设计不再需要后置稳压LDO。

只要遵循本文概述的设计考量和最佳实践,工程师就能在要求严苛的系统中自信地采用LTM4732,实现性能与可靠性的双重优化。随着功率密度和噪声要求的不断提高,诸如此类的多相解决方案为下一代电子设计提供了一种灵活且面向未来的方法。

参考文献

1Erik Lamp、Xinyu Liang,“面向大电流、快速瞬态响应、噪声敏感型应用的多相解决方案——第1部分”,ADI公司,2023年3月。

关于作者

Jennifer Florence Joseph Benedicto
Jennifer Joseph是ADI工业和多市场业务部的高级设计评估工程师,主要负责电源模块业务。她于2015年获得印度Jeppiaar工程技术大学电气与电子工程学士学位,并于2018年获得美国亚利桑那州立大学电气工程硕士学位。毕业后,Jennifer曾担任产品工程师三年,后于2021年加入了ADI公司。
Zhijun (George) Qian
Zhijun (George) Qian是ADI公司uModule设计工程师。他设计了许多LTM46xx/LTM47xx uModule产品,这些产品具有较宽的电流和功率范围。他拥有浙江大学电力电子学士学位和硕士学位以及中佛罗里达大学电力电子博士学位。他于2010年加入凌力尔特(现在已成为ADI的一部分)。
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品

行业解决方案
技术解决方案