抑制高密度电源转换器邻近金属的涡流效应

Figure 1

   

摘要

在开关电源中,磁元件发挥着不可或缺的作用,能够让电源在保持高效率和紧凑尺寸的同时,实现储能、电压转换、滤波及隔离等功能。在实际应用中,由于磁芯气隙和边缘效应,漏磁通可能会到达邻近金属,如散热器、衬底中的铜层和其他导体。这些邻近金属会因此产生涡流,从而造成额外的损耗和电感变化。本文使用有限元分析(FEA)研究邻近金属对涡流损耗和电感变化的影响。文章还介绍了多种降低此类影响的方法。

引言

电感是开关电源的关键元件,包括耦合电感和跨电感电压调节器(TLVR)。通常使用带有气隙的磁芯来防止磁芯饱和并增强储能能力。磁芯材料的磁导率远高于空气,因此大部分磁通会留在磁芯内,但气隙附近的边缘磁通会导致一些漏磁通进入周围空间。如果附近有金属,这种漏磁通会在其中感应出涡流,从而造成额外损耗并降低效率。效率降低源于额外的涡流损耗和电流纹波的增加。涡流会产生方向相反的磁场,导致电感实质性减小。

为了研究这一问题并探索潜在的解决方案,我们进行了有限元分析(FEA)仿真。图1a展示了一个带有气隙的磁元件,本文将以它为例来阐述相关理论。它包括一个单气隙铁氧体磁芯(灰色)和两个绕组(橙色)。相比之下,图1b在磁芯的上下方添加了两片200 µm厚的铜板(绿色),代表通常位于衬底中的铜层。

图1. 仿真模型:(a)无铜层;(b)有铜层

涡流的产生及其导致的电感减小

在FEA仿真中,对其中一个绕组施加高频交流激励,而另一个绕组保持开路(无电流),以便分别观测涡流对自感、互感和漏感的影响。图2显示了磁芯上方空气区域的磁通密度(B场) 分布。图2a展示的是邻近无铜层的情形,而图2b展示的是有铜层的情形。由于铜的高导电性,漏磁通被有效阻隔,难以向上方空气扩散,因此周围空气中的漏磁通显著降低。

图2. 磁芯上方的磁通密度(B场)分布:(a)无铜层;(b)有铜层

对图2a中的磁通分布应用右手法则,可以确定上铜层中感应出了逆时针涡流,如图3所示。最强涡流出现在磁芯气隙上方(这里有更多磁通泄漏到周围空气中)和更靠近电流源的绕组上方。

图3. 上铜层的涡流方向和密度

图4a显示了B场的观测截面(粉色)。图4b是B场绘图,表明漏磁通被铜板抑制。

图4. B场绘图:(a)观测截面;(b)结果

图5显示了磁芯中心的白色虚线(如图4b所示)沿线的磁通密度(B场)。由于只有一个绕组被激励,因此与受激绕组联结的磁芯部分(0 < 距离 < 3 mm)的B场代表与自感相关的总磁通量,而与未受激绕组联结的磁芯部分(3 mm < 距离 < 6 mm)的B场代表与互感相关的互磁通量。橙色曲线代表有铜板的情形,而蓝色曲线代表无铜板的情形。在有铜层的情况下,互磁通量几乎保持不变,但由于漏磁通量的减少,总磁通量显著下降。

图5. 磁芯中的B场分布

为了研究铜层与磁芯之间的距离如何影响电感,将上铜层放置在绕组上方100 µm处,而下铜层位于绕组下方900 µm处。表1汇总了 基于一个示例的仿真电感值,包括自感(L11)、互感(L12)、漏感(Lk1)和耦合系数(k)。

表1. 仿真电感值
参数 L11 (nH) L12 (nH) Lk1 (nH) k
无铜层 45.10 35.09 10.01 0.778
有上铜层 40.13 34.00 6.12 0.847
有下铜层 43.02 35.36 7.66 0.822
上下铜层均有 37.11 34.41 2.70 0.922

如表1所示,上铜层对漏感和自感的影响更大,原因是上铜层比下铜层更靠近磁芯和绕组。当上下铜层均存在时,自感降低了17.7%,漏感降低了73.0%。如果将这些减小的电感值用于占空比为0.15的四相TLVR降压转换器中,电流纹波可能会增加高达50%。

如图3所示,最强涡流出现在磁芯气隙和受激绕组上方。为了评估各因素对电感变化的影响,在铜板的特定位置开设凹槽,如图6所示。

图6. 凹槽铜板:(a)靠近磁芯气隙;(b)靠近绕组

图7展示了两种不同凹槽铜板配置的B场分布。在图7a中,两个磁芯部分之间的磁通联结显著改善,互磁通量得到增强,如表2 所示。在图7b中,泄漏到绕组上方空气中的磁通明显增加,导致漏磁通量更高,如表3所示。由于整片铜板都有助于降低漏磁通,因此仅在绕组上方添加凹槽,改进效果较为有限。

图7. 使用带凹槽铜板情况下磁芯上方的磁通密度(B场)分布:(a)靠近磁 芯气隙;(b)靠近绕组
表2. 磁芯气隙上方使用带凹槽铜板情况下的仿真电感值
参数 使用完整铜板 凹槽铜板 =
27%磁芯宽度
凹槽铜板 =
67%磁芯宽度
L11 (nH) 37.11 38.57 40.27
L12 (nH) 34.41(基准值) 35.84 (1.46 ↑) 37.52 (3.16 ↑)
Lk1 (nH) 2.70 2.73 2.75
k 0.922 0.929 0.932
表3. 绕组上方使用带凹槽铜板情况下的仿真电感值
参数 使用完整铜板 凹槽铜板 =
127%绕组宽度
凹槽铜板 =
193%绕组宽度
L11 (nH) 37.11 38.51 39.54
L12 (nH) 34.41 34.42 34.51
Lk1 (nH) 2.70 (基准值) 4.09 (1.39 ↑) 5.03 (2.33 ↑)
k 0.922 0.909 0.897

抑制邻近金属中涡流效应的策略

缩短气隙长度

如前文所述,邻近金属中的涡流导致效率降低的主要原因有 两个:其一是因电感降低而引起的较大电流纹波,其二是周围金属部件中的涡流造成的额外损耗。提升电感的第一种方法是减小磁芯气隙。减小磁芯气隙会降低磁阻,促使更多磁通量积聚,从而提高电感。此外,这种方法还会增强磁通在磁芯材料内部的集中程度,并减少进入周围空气的漏磁通,从而抑制邻近导电结构的涡流效应及相关损耗,如图8所示。表4以示例形式比较了两种不同磁芯气隙长度 lg对应的电感值。当气隙从 0.15 mm增加到0.25 mm时,总电感上升37.2%,互感增加40.1%。通过这种方法实现的涡流损耗降低情况总结在表5中。其不利之处在于电感饱和电流会降低。

图8. 上铜层中的涡流密度:(a) lg = 0.25 mm;(b) lg = 0.15 mm。
表4. 不同气隙长度下的仿真电感值
Ig (mm) L11 (nH) L12 (nH) Lk1 (nH) k
0.15 50.92 48.21 2.71 0.947
0.25 37.11 34.41 2.70 0.927
表5. 使用不同方法时金属中涡流损耗的比较
情形 铜中的Peddy (mW)
基准情形 467
方法1:磁芯气隙缩短40% 373.5 (20% ↓)
方法2:去除上衬底中的底部 子层 417 (11% ↓)
方法3:开关频率提高1.5倍 248 (47% ↓)
方法1 + 方法2 197 (58% ↓)
方法1 + 方法2 + 方法3 176 (58% ↓)

去除主导铜层

如果邻近导体由衬底中的多个铜层组成,则降低涡流损耗的 一种方法是减少最靠近绕组和磁芯的子层的覆铜面积。铜子层离绕组越近,其承受的磁通量就越强,由此产生的感应涡流也就越高。例如,可去除上衬底的底部铜层,如图9所示。

图9. 衬底中的多个铜层:(a)8层;(b)7层

图10显示了8个铜子层中的涡流密度。如图所示,子层8(底层)的 涡流最强,而子层1(顶层)的涡流最弱。涡流方向同时受到绕组原始磁通和相邻铜子层中存在的涡流的影响。如果铜层较薄,它将无法完全屏蔽来自绕组的磁通,有一些磁通会穿过并在上方铜层中感应出涡流。然而,如果铜层离绕组足够远,或者如果相邻子层的厚度足以阻挡磁通,那么绕组磁通的影响将变得微不足道。在这种情况下,铜层中的涡流主要由相邻层中的电流驱动。例如,位于绕组正上方的子层8的覆铜区域中的涡流方向与绕组电流相反,而子层4中的涡流方向与绕组电流相同,如图11所示。

图10. 铜子层中的涡流密度
图11. 涡流方向:(a)子层8;(b)子层4

图12比较了有8个铜子层(橙色)与有7个铜子层(蓝色)的上衬底电流密度,测量沿图10所示黑色箭头进行。在去除子层8之后,由于无铜,该层中的涡流降至零,从而有助于降低涡流损耗,如表5所示。然而,子层7、6、5中的电流密度与有8个铜子层的情况相比明显提高。这是因为,在没有子层8阻挡绕组磁通的情况下,其余子层中仍然会感应出强涡流。因此,这种方法无助于提升电感。

图12. 涡流密度:8个铜子层与7个铜子层的比较

提高开关频率

降低涡流影响的另一种方法是提高开关频率。这会降低电流纹波,并有助于减少涡流损耗(Peddy),如表5所示。同时应用方法1、方法2和方法3时,转换器的峰值效率从87.4%提高到89%,满载效率从86.7%提高到87.2%。

顶部电感气隙对µModule®控制器性能的影响

LTM4680是一款16 VIN、双通道30 A或单通道60 A降压型μModule稳压器,具有数字PMBus®接口,采用紧凑型16 mm × 16 mm × 7.82 mm BGA封装。LTM4700具备更高的电流能力,能够提供双路50 A或单路100 A输出,采用15 mm × 22 mm × 7.87 mm BGA封装。这两款器件在多种应用中表现出色。为了在紧凑的尺寸内实现高效率,封装顶部集成了带气隙的铁氧体电感。

图13显示了LTM4700封装的3D模型。当散热器或额外的PCB紧贴模块上方布置时,由于之前所述的涡流效应,电感和整体效率可能会降低。为了减轻这些影响,可在散热器的金属平面上开设凹槽,如图14所示。如果多层PCB靠近LTM4700或LTM4680的顶部表面,去除主导铜层可以进一步降低涡流损耗。另外,也可考虑提高开关频率,不过这种方法可能导致开关损耗更高。

图13. LTM4700封装的3D模型
Figure 14. Suggested heatsink with grooves for mitigating eddy current effects.
图14. 建议的散热器,带有凹槽以抑制涡流效应

结语

本文研究了电源系统中磁元件因靠近导电材料引发涡流效应,进而导致系统效率下降的原因。这些感应电流不仅会造成额外损耗,还会降低有效电感,导致电流纹波和交流损耗增加。 我们开展了FEA仿真来评估这种现象。本文提出了三种抑制策略以提高效率:缩短磁芯气隙、去除主导覆铜区域和提高开关频率。缩短磁芯气隙能够同时解决电感下降和涡流损耗的问题,不过其缺点是饱和电流会降低。另外两种方法主要聚焦于降低涡流相关的损耗。

本文适用于LTM4700和LTM4680的实施方案。在有涡流产生的实际应用中,可采用多种策略来减轻其影响。

关于作者

Min Gao
Min Gao是产品应用部高级工程师。她于2025年获得佛罗里达州立大学塔拉哈西分校电气工程博士学位,随后加入ADI公司担任应用工程师,工作地点位于加利福尼亚州。
Ling Jiang
Ling Jiang于2018年毕业于田纳西州诺克斯维尔大学,获电气工程博士学位。毕业后,她加入ADI公司电源产品部,工作地点位于美国加利福尼亚州圣克拉拉。Ling是一名应用工程师,负责为汽车、数据中心、工业和其他应用的控制器和µModule器件提供支持。
YT Tang
YT (Ye) Tang是产品应用部资深工程师,于2021年2月加入ADI公司。她现任µModule®团队的设计工程师和应用工程师,从事面向数据中心、光学及其他众多市场应用的高输出电流负载点转换器的研发工作。她致力于利用先进的FET和耦合电感来缩小POL开关电源的尺寸并提高密度。
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品

技术解决方案