适用于先进SoC、FPGA 和微处理器的低电压、 大电流设计解决方案

2025-11-23

Figure 1

   

摘要

本文讨论了各种高科技应用对先进电源解决方案的需求,比如需要多个低压电源来为DDR、内核、I/O设备等组件供电,而半导体集成度日益提高使得微处理器的耗电量越来越大。为此,业界迫切需要提升遥测能力,以便对电压、电流和温度等参数进行监测。本文介绍了一种双相降压型稳压器设计,其中集成了数字电源系统管理功能,致力于达成尺寸、效率、环路稳定性和瞬态响应等方面的关键目标。

引言

如今,工业、汽车、服务器、电信和数据通信应用都需要先进的片上系统(SoC)、FPGA和微处理器解决方案。这些解决方案需要多个低压电源,包括1.1 V(用于DDR)、0.8 V(用于内核)和 3.3 V/1.8 V(用于I/O设备)。随着半导体集成度不断提高,微处理器的耗电量越来越大,因此需要更大的供电电流。

同时,市场对采用FPGA或微处理器的遥测技术表现出强劲需求。这类技术能够监测电压、电流、温度和其他设备参数。为了简化设计方案,集成 I2C/PMBus®的模拟电源IC可以监测这些关键参数并控制遥测。

因此,电源解决方案必须与I2C/PMBus集成,以支持遥测回读和稳压器编程,同时实现更大电流能力、更高效率和出色的抗电磁干扰(EMI)性能。拥有高性能且满足这些要求的多相器件正变得越来越受青睐。本文将介绍一款双相降压型稳压器的一些设计思路。这款稳压器的两个通道可以提供总计高达40 A的连续电流,每个通道支持高达30 A的负载。它还集成了数字电源系统管理功能,支持通过符合PMBus/I2C标准的串行接口进行编程和遥测。设计时务必审慎考量并达成尺寸、效率、环路稳定性和瞬态响应等方面的目标。

为什么效率很重要

假设一个应用需要从12 V电源获得1 V、30 A的低电压、大电流输出,且效率为80%,则总损耗将达到7.5 W。这些损耗会变成热量,导致IC和电感的温度上升。数据中心的环境温度通常高于室温,额外的损耗会使IC的温度进一步升高,从而更接近IC的热关断限值(通常为150°C)。对于负载点(POL)应用,这类问题尤为关键,因为DC-DC转换器往往非常靠近高发热量的微处理器。

接下来,我们将说明几种提高低电压、大电流器件效率的方法。

SW节点处的PCB走线

在之前版本的双相器件演示板设计中,第1相和第2相中的电感相对而置,如图1所示。如果电感以此特定方向放置,EMI性能会更好。这种方式的缺点是开关(SW)节点会有相对较长的走线,导致PCB走线损耗更大,尤其是在重负载条件下,因为导通损耗与电流值的平方成正比(P = I2R)。

图1. 第一版电路板布局:通道1和通道2电感相对而置。EMI更好,但损耗 更大。

图2所示为20 A负载条件下的热图像。开关节点温度非常高,其温升几乎与IC相同。适当的设计可以改善PCB走线所引起的损耗。

图2. 室温下12 VIN, 0.6 VOUT, 20 A负载的热图像。

在图3所示的测试设置中,我们对PCB进行了切割处理,并移动通道1电感,使之更靠近IC,从而缩短SW节点走线。

图3. 移动电感以更靠近IC。

根据PCB走线的铜厚度和长度,SW节点的直流电阻为:

Equation 1

其中:

Equation 02

总损耗为:

Equation 03

其中:

Equation 04

在20 A负载条件下,SW节点产生的预期损耗为:

Equation 05

缩短SW走线L = 0.3 cm后,改进的损耗为:

Equation 06

计算得出的预期损耗改善幅度为:

Equation 07

图4显示了基于测试结果的效率改进情况。在20 A和30 A负载条件下,损耗改善幅度分别为0.22 W和0.53 W。

图4. 12 VIN、0.6 VOUT、1 MHz Ch1 FCM VBIAS= 5 V下的效率改进情况。

当负载提高时,效率差异会更大,意味着此PCB走线的导通损耗(P = I2R)将占主导地位。在满负载条件下,效率可提升1.5%。电感 无法如此靠近IC,因此在第二版的电路板布局中,电感旋转90°以面向IC,从而缩短SW走线长度,如图5所示。

图5. 第二版电路板布局:通道1和通道2电感面向IC,效率更高,EMI相对 较差。

增加 CIN以抑制 VIN振铃

在我们的研究中,输入电容对低电压和大电流应用的效率与稳定性也有很大影响。工程师常常忽视输入电容设计的重要性,凭以往经验来布置输入电容。有时候,受PCB方案总尺寸限制,工程师布置的输入电容可能不足,导致电路不稳定和更多损耗。

图6. 输入电容框图。

图6(从左到右)显示了用于热插拔和抑制浪涌电流的电解电容,大陶瓷电容(通常为1210或1206尺寸)用于减少输入电流纹波,而小陶瓷电容(0402或0201尺寸)用于减少高频纹波。除此之外,Silent Switcher® 2技术会将一对电容嵌入封装中,以进一步减少SW高频噪声和过冲。图6右侧图片显示了两个1206陶瓷电容(黄色)、四个0402封装外陶瓷电容(蓝色),外加四个采用去封装技术的0402封装内电容(红色)。封装中裸片上方刻蚀一个孔,以暴露衬底上的封装内电容。

使用探头对这些输入电容和开关节点进行探测,观察不同输入电容组合的行为。

表1. CIN组合
  封装外电容 封装内电容
小 CIN组合  1× 22 μF (1206), 2× 0.22 μF (0402)  2× 0.1 μF (0402, X8L)
大 CIN组合  2× 22 μF (1210), 2× 1 μF (0402)  2× 0.22 μF (0402, X7R)

如果总输入电容较小(图7上方波形),在重负载条件下,SW节点波形会出现较大的振铃。这是因为当顶部开关导通时,大部分电流将是从输入电容中拉出。总电荷 = 电容 x 电压(Q = CV)。因此,如果电容较小,CIN将会有较大的压降。CIN与输入走线和IC封装的寄生电感将形成LC谐振电路,导致开关节点处出现振铃。大电压降也会导致SW失真和不稳定,在小脉冲后面跟随一个大脉冲。

图7. 输入纹波和SW波形:小 CIN组合(上);大CIN组合(下)。

如果增加输入电容以抑制振铃,可以改善开关的不稳定性。相较于小CIN组合,大CIN组合的总电容值翻倍。CIN越接近开关的顶部,改善幅度就越大。因此,最好增加封装内电容的值。在我们的案例中,两个0.1 µF(0402、X8L)电容增加到0.22 µF(0402、X7R)(见表1)后,开关变得稳定(见图7的下方波形)。

然而,其代价是IC的最大工作温度范围从150°C (X8L)降低到125°C (X7R)。有时候,IC的最大温度是一个重要考虑因素,因为许多应用(如数据中心)的环境温度超过70°C。工程师需要注意这些情况,因为如果选择X7R封装内电容,最大温度可能会超过工作范围。

更大的 CIN 不仅会改善开关的稳定性,还有助于提升效率。图8显示,如果添加足够的输入电容,效率将提高约1.4%,损耗降低0.3 W。输入端的振铃和压降会导致开关损耗增加。8个1206尺寸的电容与2个1210尺寸的电容具有相似的效率,因此在这种情况下,理想的 CIN选择将是2个22 µF的1210尺寸电容。

对于输入电容的选择,由于陶瓷电容具有较大的直流额定范围,因此工程师还应注意直流降额。例如,比较12 V下1206和1210电容的直流降额,1206尺寸电容的降额更严重。表2列出了两个Murata电容作为示例。因此,建议使用1210尺寸电容作为低电压、大电流电源的输入。

图8. 不同CIN下效率和损耗与负载电流的关系。
表2. Murata电容比较
产品型号 电容特性 12 VIN下的降额
 GCM32EC71E226KE36L  22 μF, 25 V, 1210 16.6 μF
GRM31CR61E226KE15L  22 μF, 25 V, 1206 5.1 μF

SIMPLIS仿真是一个有用的工具,可帮助工程师更好地确定 CIN 的最优值。图9显示了一个降压型稳压器,标出了沿电源走线的寄生电感估计值。输入电容已根据12 V输入电压下陶瓷电容的直流降额进行了调整。如果输入电容翻倍,从2x70 nF增加到2x140 nF,振铃会得到改善(见图10)。

图9. SIMPLIS仿真原理图。
图10. 仿真结果(上:CIN= 2× 70 nF;下:CIN= 2× 140 nF)。

结语

本文重点讨论低电压、大电流电源设计,介绍了两种方法来提高重负载条件下的效率。根据PCB上开关节点的热点(其温升几乎与IC相同),我们建议改变电感的方向,缩短开关节点的走线长度,从而降低损耗。输入电容的设计非常重要,但也容易被忽视。输入电容不足将导致电源不稳定且效率低下。在低电压、大电流电源的设计中,应用工程师需要特别注意输入电容的平衡。

关于作者

Haisong Deng
Haisong Deng是ADI公司加州办事处的高级应用工程师,主要负责电源产品。他于2019年和2021年分别获得弗吉尼亚理工学院电气工程学士学位和硕士学位,研究方向是电力电子。2021年毕业后,他开始在ADI公司工作。
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

行业解决方案
技术解决方案
产品分类