片上系统专用大功率单芯片集成电路

2026-10-12

Figure 1

   

摘要

在片上系统(SoC)应用中,集成电源管理芯片(PMIC)供电的电源方案需满足多项严苛的性能指标:不仅要大输出电流,还需实现负载瞬态响应速度快、波动小,同时兼具低电磁兼容(EMC)干扰特性、低温升、休眠模式下低功耗等特性。

ADI公司推出的单芯片开关稳压器集成了场效应管(FET),可支持大输出电流,同时实现低功耗与低散热。此外,它们还能满足SoC应用所需的其他关键性能要求。

作为全集成式单芯片IC解决方案,它们可显著缩减PCB占用面积,为设备小型化设计添砖加瓦。

引言

现如今,汽车电子系统普遍采用电子控制单元(ECU)对机械子系统进行电气化控制和管理。每个ECU各司其职,用于执行特定功能;而现代汽车搭载了大量ECU,以覆盖多样化的控制需求。随着功能整合不断深入,多个ECU功能逐步合而为一,对承担集中控制任务的片上系统(SoC)器件提出了更高的处理性能要求。由此,系统所需的供电电流也急剧攀升。

如图1所示,SoC由集成电源管理芯片(PMIC)生成多路不同电压,为CPU和存储器等内部功能模块供电。PMIC本身通常采用3.3V电源供电。在汽车电子系统中,主电源一般为铅酸蓄电池,标称供电电压约12V~14V。为PMIC提供3.3V电源的通路由一级电源IC产生,需要输出10A以上负载电流。由于PMIC的允许输入电压范围较窄,一级电源IC的输出电压必须保持高精度,同时对纹波与负载扰动引起的电压波动进行严格控制。

Figure 1. Diagram of an SoC.
图1. SoC结构示意图

SoC电源关键要求

当负载电流需求超过10A时,通常采用控制器IC驱动外置场效应管(FET)的方案。为承载大电流并应对随之而来的散热问题,控制器IC搭配外置开关FET的分立架构更具优势。一般而言,集成FET的单芯片IC难以胜任此类大电流、高热应力应用场景。而 LT8648S作为一款单芯片IC,可满足SoC应用的大电流需求,目前已应用于汽车电子ECU,用作SoC内部PMIC的供电电源。

图2显示了控制器IC与单芯片IC评估板的PCB布局。相较于需要外接FET的控制器IC,内置FET的单芯片IC可大幅缩减PCB占用面积。

Figure 2. PCB layout of a controller IC and a monolithic IC.
图2. 控制器IC和单芯片IC的PCB布局

随着SoC性能日新月异,供电电流需求也水涨船高。LT8648S已成功实现量产,并作为PMIC供电电源广泛应用于汽车电子系统;但负载电流进一步提升后,对散热能力提出了更高要求。为此,ADI推出了LT8648SP器件以满足这一需求。如图3a所示,传统IC封装采用树脂封装硅芯片,热量主要通过底部裸露焊盘传导至PCB进行散热。相比之下,LT8648SP在封装顶部处露出了硅芯片,如图3b所示。可直接在裸露芯片上加装散热片,实现高效散热。如图4所示,无散热片时,LT8648SP与LT8648S散热性能旗鼓相当;加装散热片后,LT8648SP的温升不足LT8648S的一半。凭借这方面的性能提升,LT8648SP可承载高得多的负载电流。

Figure 3. (a) LT8648S surface and (b) LT8648SP surface.
图3. (a) LT8648S表面;(b) LT8648SP表面

Figure 4. Temperature rise of the LT8648S and LT8648SP.
图4. LT8648S和LT8648SP的温升对比

如前所述,SoC对负载电流的需求极高。随着负载电流不断增大,电磁兼容性(EMC)设计难度也随之加大,需额外增加滤波电路与外围器件,导致系统复杂度节节攀升。直接与蓄电池相连的主电源IC,在ECU内部对电磁兼容的影响尤为突出,必须具备优异的辐射发射(RE)与传导发射(CE)性能。LT8648S/LT8648SP搭载ADI的专利Silent Switcher® 2架构。如图5所示,Silent Switcher技术通过对称布置输入电容来降低电磁辐射,将电磁场约束在IC周边区域,大幅提升了EMC性能。Silent Switcher 2技术进一步优化EMC表现,将输入电容集成至封装内部、紧邻硅裸片布局,如图6所示。因此,LT8648S/LT8648SP可完全满足汽车电子EMC标准CISPR 25 5级要求,实测结果如图7所示。

Figure 5. Silent Switcher structure.
图5. Silent Switcher结构

Figure 6. Inside the Silent Switcher 2 LT8609S.
图6. Silent Switcher 2 LT8609S内部

Figure 7. Radiated EMC performance of the LT8648S.
图7. LT8648S辐射电磁兼容性能曲线

车辆行驶过程中,SoC的处理负载会瞬息万变、大幅波动。由于SoC的输入电流需求也会随之变化,电源IC必须具备优异的负载瞬态响应性能。如图8所示,即便遭遇大幅度负载电流跳变,LT8648S/LT8648SP也能快速恢复至设定输出电压,电压过冲与下冲幅度极小。这种特性对于为SoC供电的PMIC至关重要,因为后者允许的输入电压范围很窄。

Figure 8. Load transient between a light load and a heavy load.
图8. 轻载和重载之间的负载瞬态响应

车辆熄火待机时,低静态电流就成为关键指标。待机休眠模式下,SoC会周期性唤醒以执行检测任务,随后再次进入休眠,这种工作模式称为周期性唤醒。在此模式下,LT8648S/LT8648SP必须以极低功耗供电。ADI专利的Burst Mode®(突发模式)工作模式,可大幅降低轻载工况下的功耗。图9为突发模式与强制连续模式的开关波形及电感电流对比。突发模式不采用固定频率开关,仅在输出电压低于设定阈值时才开启开关,以此减少开关动作,在轻载条件下保持高效率。系统休眠时,可将同步引脚(SYNC)拉低,开启突发模式;正常工作时则将同步引脚拉高,启用强制连续模式。工作模式可在设备运行中无缝切换,且不会对输出电压造成扰动。

Figure 9. Switching waveform of forced continuous mode and Burst Mode.
图9. 强制连续模式和突发模式的开关波形

随着SoC性能持续迭代,负载电流需求预计还会进一步增大。如图10所示,两个LT8648S/LT8648SP器件可通过连接输入和输出来实现并联,从而提升可承载的负载电流。如图11所示,即便负载电流超过30A,输出电压偏差仍维持在极小水平。器件工作时可自动实现开关相位交错运行,避免并联工作状态下EMC性能出现劣化。

Figure 10. Paralleling two LT8648Ss.
图10. 两片LT8648S并联

Figure 11. LT8648S load regulation in dual operation.
图11. 双芯片并联工作时的LT8648S负载调整

结语

LT8648S/LT8648SP属于内置FET的单芯片电源芯片,不仅可支持大输出电流,还能在宽输入电压范围与宽温度范围内,提供高精度、高稳定性的输出电压。同时,它们具备低EMC与低静态电流特性,两项性能均为汽车电子应用的必备要求。因此,它们非常适用于追求小体积且需要大电流承载能力的ECU。

关于作者

Kazutaka Saito
Kazutaka Saito是ADI公司的现场应用工程师。他在凌力尔特及ADI公司任职期间,深耕电源管理IC领域,积累了丰富扎实的汽车电子客户技术支持经验。凭借多年半导体行业从业履历,他此前还曾主导产品研发相关工作。
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品

行业解决方案
产品分类