适用于体外诊断分析仪的先进电磁铁和阀门控制技术

Figure 1

   

关键要点

  • 静音电磁铁故障现可在无需外部传感器的情况下被检测到。MAX22216的柱塞运动检测功能利用BEMF监测来实时验证机械驱动情况,避免IVD分析仪因故障停机而造成高昂损失。
  • 基于状态的IVD电磁铁维护现已成为现实。实时电感监测可追踪柱塞位置和磨损趋势,使工程师能够在故障发生前更换组件,从而最大限度提高系统正常运行时间。

摘要

本文揭示了传统电磁铁与阀门控制方法的局限性,并介绍了一种集成解决方案,利用先进的电流检测、柱塞运动检测和预测性健康状况监测技术,实现智能驱动控制。

引言

体外诊断(IVD)系统依赖电磁铁和阀门实现精确的液体控制,其性能直接影响诊断准确性。然而,传统驱动方法缺乏反馈机制和高级诊断功能,导致故障难以检测。本文将介绍电磁铁和阀门的常见故障点,并探讨MAX22216如何提供一种高性能的集成解决方案,以满足现代IVD设备对电磁铁和阀门控制的严苛要求。

IVD系统中的电磁铁和阀门

电磁铁是一种将电能转换为直线运动的机电装置。电磁铁线圈通电时会产生磁场,驱动线圈内部的柱塞运动,从而实现简单可靠的动作。在诊断仪器中,电磁铁通常驱动阀门,通过开启或关闭液体通路来调节液体或气体的流动。比例阀在此基础上进一步扩展,根据供电电流调整开度,实现对流速的精确控制。比例阀适用于试剂混合或样本制备等应用。

这些组件对于IVD系统实现自动化和高精度至关重要(图1)。它们支持多种功能,例如:在样本处理中驱动锁扣和盖板,在光子测量期间控制光学快门的位置,以及在高速运行期间确保安全联锁。电磁阀负责管理复杂检测工作流程中的流体路径、试剂输送、废物处理以及空气或气体调节,而比例阀则为高灵敏度测试提供精细控制,实现准确的分配和混合。此外,电磁夹爪能够搬运试管、卡匣和耗材,实现机器人自动化,确保样本的无缝转移和分拣。这些技术共同为现代诊断化验室提供了所需的高通量、高精度和安全性,同时与先进的机器人系统实现无缝集成。

图1. IVD系统中的电磁铁示例

电磁铁和电磁阀控制相关挑战

大型IVD系统通常包含数十个电磁铁和阀门,这些组件随着时间推移可能出现多种故障状况(图2),包括:

  • 柱塞粘滞或阻塞:杂物、磨损或污染可能导致柱塞粘滞或无法移动,造成动作不到位。
  • 线圈性能下降:持续运行和热循环会削弱线圈,降低磁力并导致运动不可靠。
  • 电气开路或短路:接线故障或连接器问题可能导致负载开路或短路状况,阻碍正常通电。
  • 阀门磨损和泄漏:机械磨损或密封退化可能导致阀门泄漏或无法完全关闭,从而妨碍流体控制。
  • 无声故障:在没有反馈机制的情况下,电磁铁可能看似正常运行,但实际上柱塞并未移动,导致流体处理中出现未被检测到的错误。
图2. 电磁铁控制相关挑战

这些问题除了造成技术上的不便之外,还会产生严重后果。阀门或电磁铁故障可能会中断关键的流体处理过程,导致患者样本无法按时处理。这种延迟会减缓有意义诊断结果的交付速度,而临床医生正是依赖这些结果来制定治疗方案。在高通量化验室中,即使单个故障也可能扰乱工作流程,造成数百项测试积压。

当此类故障发生时,维护技术人员通常需要紧急进行故障排查,有时甚至需要在夜间工作,以恢复系统功能。在许多情况下,准确识别故障组件非常困难,维修人员不得不预防性更换多个阀门或电磁铁,代价高昂。这不仅会增加维护费用,还会导致试剂浪费和样本丢失,进而提高运营成本,并影响对患者的护理。

因此,整合了故障检测和预测性维护功能的先进电磁铁控制技术,对于确保系统可靠性、减少停机时间以及维护现代诊断工作流程的完整性而言,已不再是可有可无,而是必不可少的要求。

典型电磁铁驱动方法

电磁铁传统上采用固定的电流曲线(图3)进行驱动。该曲线 包括三个不同阶段:励磁、保持和断电(去激励)。在励磁阶 段,系统在短时间内施加大电流,以产生足够的磁力来推动柱 塞运动,确保柱塞迅速到位。一旦柱塞到达其终点位置,系统 就转入保持阶段,将电流降至较低水平,以最小能耗维持柱塞 位置。这种电流降低有助于限制热量产生,并延长电磁铁的使 用寿命。最后,当电磁铁断电(去激励)时,磁场消失,柱塞 通常在弹簧或重力作用下返回默认位置。

图3. 传统电磁铁驱动过程中的电流曲线

这种方法虽被广泛使用,但有几个局限性。首先,从吸合电流到保持电流的转换通常是基于时间的,并且假定机械运动能够成功完成。其次,没有反馈机制来确认柱塞是否实际移动,这可能导致无声故障。最后,不必要地长时间施加激励电流可能会造成能源浪费,并且系统缺乏检测机械故障或磨损的诊断能力。

柱塞运动检测

MAX22216通过集成的柱塞运动检测(DPM)特性,克服了电磁铁监测的局限性,无需外部传感器即可验证机械驱动是否完成。该器件能够监测通电期间的线圈电流,捕捉柱塞移动时反电动势(BEMF)引起的特征性下降(图4中标记为BEMF Dip),从而区分阀门是正常工作,还是存在卡滞或堵塞问题。

图4. DPM特性概览

DPM特性仅在线圈电流上升沿工作,使用预定义的电流阈值DPM_START和DPM_THLD来有效降低噪声影响并避免误检测。当电流的下降幅度超过DPM_THLD阈值时,IC便将其识别为有效柱塞运动,并置位DPM_STATUS标志。下降事件完成时,驱动器会计算两个关键时间指标:REACTION_TIME,衡量激活命令与柱塞响应之间的延迟;TRAVEL_TIME,表示柱塞移动所经历的时间。如果未检测到有效下降,IC会设置一个标志提醒用户。

检测到有效柱塞运动后,IC可自动从吸合电流状态转入保持电流状态(图4中的绿线),从而优化能源使用并减少热应力。这种动态调整能够提高系统效率和可靠性,对于电磁铁持续运行且具有高通道数的诊断仪器特别有利。

图5展示了DPM特性如何用于验证电磁阀的机械操作。在正常工作的电磁阀中,给线圈供电会产生磁场,将内部柱塞从关闭位置拉到开启位置,从而允许液体流过阀门。当线圈通电时,电流最初会上升,但当柱塞发生物理移动时,线圈的电感会发生变化。这种变化会在电流波形中产生一个短暂、可检测的下降,随后电流稳定到一个稳态水平。这款IC会监测这一特征性下降,将其作为柱塞已按预期移动的依据,从而判断阀门正常运行,而不发出故障信号。

图5. 利用DPM特性验证电磁阀的机械操作

作为对比,图5还展示了一个存在故障的电磁阀,其中线圈已通电,但柱塞因粘滞、堵塞或机械磨损而未能移动。尽管施加电源时电流仍然变大,但由于柱塞没有物理运动,线圈的电感不会改变。因此,电流波形平滑地上升到其稳态值,没有任何瞬态下降。由于IC未检测到与柱塞运动相关的预期电流下降,因此判定阀门未正确完成动作,并标记为故障状态。

电感测量

除了基本故障检测功能,MAX22216还具备电感测量功能。通过实时测量电磁铁线圈的电感,该器件可推断柱塞位置变化引起的磁路变化。当柱塞在线圈内移动时,有效电感会随之变化:当柱塞完全插入时电感较高,部分拔出时电感较低(图6)。基于这一关系,可实现无传感器的相对位置估计,而不必增加外部传感器或引入复杂的反馈机制。

图6. 通过电感测量估算柱塞位置

对于比例阀,流量的精确控制依赖于柱塞的准确定位,因此这项能力尤为可贵。系统不再单纯依赖开环电流控制,而是可以利用电感数据来确认阀门开度是否与指令位置一致。由此可提高加液精度,降低校准复杂性,并支持先进流体系统中的闭环控制策略。

阀门健康状况预测性监测

在电磁阀的整个使用寿命期间,内部组件会受到磨损、污染和材料疲劳的影响。摩擦力逐渐增大,弹簧可能变弱,沉积物会在柱塞或阀座上积聚。虽然阀门可能继续动作,但这些变化会导致柱塞响应变慢。这种逐渐退化在电气上表现为反应时间和行程时间的漂移,如图7中的趋势曲线所示。反应时间增加表明磁力需要更多时间来克服摩擦力和弹簧反作用力,而行程时间延长则反映了因阻力增大或磁效率降低而导致的机械运动变慢。

图7. 在电磁铁的整个使用寿命期间监测反应时间和行程时间,实现预测 性维护

跟踪这些参数的关键优势在于,系统能够在完全失效之前检测到性能退化迹象。系统不再依赖简单的开/关状态反馈或等待阀门卡滞,而是通过监测与老化相关的时间参数细微变化来进行判断。通过为健康阀门建立基准时间值,并监测其随时间的漂移,系统设计人员可以定义维护阈值或基于趋势的警报。当反应时间或行程时间超过可接受限值时,便可在计划停机期间主动安排检修。

这种方法将每次电磁铁激活都转化为一次自动健康检查。通过监测反应时间和行程时间的长期表现,系统能够实现真正的基于状态的维护,减少意外故障,提高系统可用性,并延长高负载或关键任务应用中阀门的使用寿命。

其他诊断功能

MAX22216集成了一套全面的保护和诊断功能(可通过状态寄存器访问),确保其在大型诊断仪器等苛刻环境中稳健运行。这些功能分为两大类:常规保护和通道专用警报。

常规保护

  • 欠压保护(UVLO):当电源电压降至安全阈值以下时阻止操作,保护器件和系统免受不稳定情况影响。
  • 过温保护(OVT):监测内部温度,并在超过热限值时关闭驱动器,避免因过热造成损坏。
  • 通信错误(COMER):检测SPI通信链路中的故障,确保驱动器与主机控制器之间可靠地交换数据。

通道故障和警报

  • 负载开路检测(OL):识别电磁铁线圈断开或接线故障的情况,防止无效的驱动尝试。
  • 过流保护(OCP):当电流超过安全限值时触发跳闸,保护电磁铁和驱动器电路。
  • 吸合电流未达到警报(HHF/CDR):当吸合电流未达到指令设定值时触发,表明可能存在线圈退化或机械阻塞情况。
  • 电阻/电感警报(RES/IND):监测线圈特性以检测异常,例如匝间短路或接线故障,从而支持预测性维护。

这些保护功能不仅保护硬件,还为系统级健康状况监测提供可操作的诊断数据。借助这些警报,设计人员可以实现容错架构,有效减少停机时间,并提升高通量医疗设备的可靠性。

IVD应用优势总结

如本文开头所述,大型诊断仪器在控制阀门和电磁铁时面临若干挑战。要实现小型化,解决方案必须尽量紧凑,同时能够管理多个通道而不增加复杂性。长占空比引起的热量积累会加速线圈退化,而柱塞粘滞或变形可能导致无声故障。声学噪声和较长的开关周期会进一步影响系统性能,而若没有预测性维护,磨损相关问题往往难以在故障发生前及时被发现。在高密度设计中,能效和电磁干扰(EMI)也是重要关注点。

MAX22216通过超越传统驱动器的集成特性来解决这些问题(图8)。它支持多达四个通道,内置电流检测功能和分流器以节省空间。电阻和阻抗测量有助于监测线圈健康状况,而DPM特性支持实时验证驱动动作并标记错误。电流和电压斜坡控制能够减少机械应力和噪声,快速消磁能够缩短开关周期。在预测性维护方面,该器件将阻抗监测与运动检测相结合,以识别早期磨损迹象。两级电流控制以及从吸合电流到保持电流的自动转换提高了能源效率,而可配置的斜率控制有助于减轻EMI。这些功能使这款IC成为现代阀门歧管和诊断平台的强大智能解决方案。

图8. MAX22216如何应对传统电磁铁挑战

产品总结

MAX22216是一款高集成度驱动器,专为电磁阀、比例阀、直流电机和继电器等感性负载设计。它具有四个可编程的36V半桥,每个通道可输出高达3.2A的电流,适用于要求严苛的IVD系统应用场景。该器件支持灵活配置,包括单端和桥接负载,并提供电压或电流调节及混合控制方案选项。

高级控制功能包括:用于节能的两级电流时序控制;用于降低噪声的斜坡控制;用于抵消静摩擦的抖动功能;以及用于缩短开关周期的快速消磁(表1)。这些功能可提高应用在高通量环境中的效率和响应速度。

凭借紧凑的封装设计与集成的智能特性,这款IC为现代电磁铁及阀门控制提供了一种优雅的解决方案,在单一芯片中实现性能、可靠性与先进监测能力的有机融合。

表1. 产品概述
特性 MAX22216
工作电压 36
通道数量 4
每通道最大电流(A RMS) 1.7A
接口 SPI, I/O
电压模式 占空比 + VM补偿
电流驱动调节 PI控制
斜坡发生器 是
高级诊断功能
  • 柱塞运动检测
  • 开/关状态检测(电感测量)
  • 行程时间测量
  • 数字电流检测监控器
  • 负载开路检测
封装尺寸 5mm × 5mm

结论

MAX22216通过将高性能驱动与智能诊断和节能操作相结合,重新定义了现代IVD系统中的电磁铁和阀门控制。它集成的多项特性,如柱塞运动检测、电感监测和预测性维护,有助于预防无声故障并减少停机时间。得益于灵活的配置、先进的保护功能和紧凑的尺寸,这款IC不仅可以简化设计,还能提高可靠性和吞吐量。对于开发下一代诊断平台的工程师而言,这款解决方案集精度、效率与可靠性于一体,让工程师能够胸有成竹地推进开发工作。

关于作者

Jackson Coole
Jackson Coole是ADI公司医疗仪器团队的系统应用工程师。他拥有密西西比州立大学生物医学工程学士学位和莱斯大学生物医学工程博士学位。他具备体外诊断和体内临床成像系统的光学与硬件设计经验,并通过临床图形用户界面的开发积累了软件设计经验。
Lars Jaskulski
Lars Jaskulski是ADI公司工业自动化部门ADI Trinamic产品线的高级经理。他负责支持新机遇和推动全球新业务的业务渠道。他最初在ADI Trinamic担任现场应用工程师,并为北美市场服务了5年,之后担任北美FAE团队负责人2年。Lars拥有汉堡应用科技大学机电一体化理学学士学位。
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

行业解决方案
产品分类