满足工业需求的高性能、高精度、4–20mA电流环变送器

2023-02-10

Figure 1

   

引言

4–20mA电流环广泛用作工业领域的模拟通信接口,可以方便地通过双绞线将远端传感器数据传送到控制中心的可编程逻辑控制器(PLC)。这种接口简单、可实现数据的长距离可靠传输,具有良好的抗噪性,实施成本较低,非常适合长期的工业过程控制以及远端自动监测。

毫无疑问,工业发展和当今所有的电子应用一样,需求强劲,要求精度更高、功耗更低,并在-40°C至+105°C扩展工业级温度范围内可靠工作,具备更高的安全性和系统保护,还要求支持高速可寻址远端传感器(HART®)协议。总而言之,这些要求使得当今的4–20mA电流环设计颇具挑战性。

本文介绍了如何开发4–20mA电流环变送并进行性能分析,以及如何选择满足严苛工业要求的元器件。提供误差分析测试数据、热特征数据、原理图以及分析软件。

Figure 1

Figure 1

Figure 2

Figure 2

添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

最新视频 25
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目