EM模型
利用基于转换的电磁(EM)模型EM-Plug,革新RF设计
在当今的高频RF IC性能中,芯片到PCB的转换至关重要。焊盘图案、焊盘寄生效应、走线几何形状和组件的选择/变化都会影响最终性能。传统的s参数模型方法将参考平面置于芯片边界或50 Ω走线处,使得转换区域被保留在参考平面之内,阻碍了对其他堆叠与转换方案的仿真分析。倘若因忽视而未能形成正确的转换,会导致回波损耗性能较差,引起信号完整性问题,并且当衬底或布局发生变化时,需要多次重新设计PCB。
ADI公司新推出的EM-Plug方法通过提供封装转换区域的3D模型,克服了上述限制。EM-Plug是轻便的模块化插头,可与任意EM求解器及核心芯片s参数集成,提供统一、完整的仿真。与需要极高算力且运行数小时的全EM模型不同,EM-Plug可在数分钟内完成仿真,同时不影响准确度。
通过基于转换的EM-Plug工具,用户可以修改和捕获每个关键变量,包括焊盘图案形状、衬底厚度和介电常数、RF走线类型(共面线、微带线、带状线)、焊膏和掩模轮廓,以及芯片的配置或焊线的选择。
工程师可以执行快速EM扫描与优化,调整转换并评估制造或装配容差效应,同时达到s参数或全芯片加密模型难以企及的精度。
EM-Plug将实际转换几何结构嵌入仿真流程中,从而消除s参数方法的盲点。通过缩小理论指导与实际挑战之间的差距,用户将对高频RF设计更有信心,同时可以缩短设计周期,减少PCB迭代次数并降低成本。
支持所有常见的RF IC封装(LFCSP、LGA、芯片和接线、倒装芯片SMT),无需工具锁定。
查阅最新资源,了解EM-Plug如何利用改变RF设计流程。欢迎通过以下方式联系我们的团队,以访问模型并获得针对特定应用的指导。