概览
设计资源
设计与集成文件
- Block Diagram of the Transmit-Path Application
- Schematic of the MAX2264 Evaluation Kit
- Measurement Test Setup
描述
MAX2264高功率放大器通路的特性和在窄带CDMA中调谐后满足的性能为:POUT为+28dBm时,增益为26.8dB,效率为28%,ACPR1 = -48.5dBc,ACPR2 = -59.0dBc。这些性能体现出器件工作在深度的线性模式下,正如降低至28%的PAE所反应的。通常,元件应该调谐到具有超过33%的效率和至少-44dBc的ACPR1。使用评估板对上述性能进行测试。
MAX2264线性RF功率放大器是为基于IS-98的美国蜂窝频段CDMA、PDC和基于IS-136的TDMA调制模式设计的。为了得到最佳的低功率PAE,MAX2264使用一个片内转换器提供可切换的双通道放大器电路。根据统计结果,CDMA手机大多数时间下都工作在低功率通道(约+16dBm输出),这正是需要优化PAE的情况。MAX2264在低功率下的PAE一般为12%。
重要通知及免责声明
请阅读关于ADI设计信息和资源的参考设计免责声明。
所用产品
文件和资源
-
REP015 Design Files2021/4/5ZIP64 K
支持与培训
搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。