带您了解ADI 电池管理系统(BMS):赋能高可靠性电池能源存储系统(BESS)设计

本次研讨会旨在介绍ADI 电池管理系统(BMS),以及ADI的BMS如何赋能高可靠性电池能源存储系统(BESS)设计。介绍将分为以下几个主要环节,分别是——BESS概览,介绍几个目前BESS比较热门的应用场景和它优势所在,方便大家熟悉BESS的概念和了解它在我们日常生活生产中能够起到的作用;BMS如何在BESS中发挥着关键作用;ADI BMS的介绍,ADI 的BMS其最大的特色就是测量精度高,通信可靠,出色的电池均衡能力等,非常适用于BESS这类的能源存储类应用场景;ADI BMS 系列产品组合;BMS总结。

观看本在线研讨会
( 需要注册 )

硕士毕业于福州大学,主要负责电池管理系统,能源存储系统等相关产品的客户支持与技术培训。