ADI在可穿戴产品中的生命体征监测解决方案
随着电子技术的不断发展以及云计算,物联网(IoT)和5G等通信技术的新突破,数字医疗得到了迅速扩张和采用。
生命体征监测(VSM)功能已越来越多地内置于手机、手表和其他智能可穿戴设备中,这些设备能够测量各种生命体征和健康指标,例如体温、心率、呼吸、血氧饱和度(SpO2)、血压和身体成分等,同时由于优秀的功耗控制,更便携的使用体验使得对身体的24小时连续监测成为可能,COVID-19大流行也导致对小型且方便的健康跟踪设备(最好是智能可穿戴设备)的需求达到新高。
当然,在小型设备上增加多种检测功能存在巨大的挑战,因为这意味着更小的尺寸、更低的功耗以及更高的集成度。
ADI 针对可穿戴设备具体都有哪些产品?面对这些挑战,ADI有什么更好的解决方案? ADI有哪些资源能够更快地帮助客户推出产品?如果您对这些问题感兴趣,那么希望您不要错过这次分享……
-
lan-wu
ADI亚太区医疗业务系统应用工程师
吴先生现任ADI公司亚太区医疗业务系统应用工程师,主要负责公司在VSM(Vital signs monitor )以及wearable device上的应用与支持 。 他2005年硕士毕业于西安交通大学控制理论与控制工程专业。毕业后先后任职于迈瑞,GE(通用电气)等国内外著名的医疗设备供应商,主要负责麻醉机,监护仪,超声等产品的硬件系统设计,2019年加入ADI公司,加入后主要负责公司在VSM和可穿戴设备领域相关产品的应用和支持。