概览

优势和特点

  • 板支持 ADPD6000 填充
  • 包含 4 个单独驱动的 LED:位于中心的 1 个绿色 LED,1 个红色 LED 和 2 个红外 LED
  • 4 个 PD 输入通道:两个通道(具有单 PD),两个通道(具有双 PD)
  • 与 VSM 客户端评估软件配合使用,从而可以实现
    • 时域绘图和记录
    • 选择支持的功能,包括 PPG、BIA 和 ECG
    • 使用各种功能组合的实时数据显示

产品详情

本用户指南介绍了 EVAL-ADPD6000Z 演示套件的操作,它是 ADPD6000 的评估模块。

ADPD6000 是一款用于可穿戴生命体征检测 (VSM) 设备的完全集成式模拟前端 (AFE)。ADPD6000 的主要功能包括光学体积描记法 (PPG)、心电描记应用 (ECG) 和人体阻抗分析 (BIA)。

该演示套件包括软件和硬件。EVAL-ADPD6000Z 可以评估 AFE 特性,并验证基于 AFE 的系统设计。根据应用的需求,用户可以使用电缆连接或蓝牙连接,在 PC 与 EVAL-ADPD6000Z 之间建立通信。

本用户指南还介绍了 ADPD6000 的不同功能的配置示例。

有关 ADPD6000 的完整详细信息,请参阅 ADPD6000 数据手册,在使用 EVAL-ADPD6000Z 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

使用入门

其余需要的设备

  • USB 转 Type-C 电缆
  • 3.7 V 电池
  • 电极板
  • 连接 EVAL-ADPD6000Z 和 EVAL-VSMUCZ 的软电缆
  • 腕带

软件

评估软件

VSM Client Setup (Rev. 1.3.0)
EXE
VSM Client Setup 1.3.0
A Windows client solution of VSM products from ADI which can adjust PPG, ECG and BIOZ corresponding parameters, plot signals and optimize signals through some simple algorithms.
ADPD6000 SDK Setup (Rev. 1.3.0)
EXE
ADPD6000 SDK Setup 1.3.0
The ADPD6000 SDK library is a collection of APIs that provide a consistent interface to the Multimodal Sensor Front End Devices.