如何在DS26303 LIU启用ITU-T G.703 2048kHz同步接口(T12)
Abstract
保持多台电信设备之间的时钟同步,是任何大型设施的基本功能。ITU-T G.703 2048kHz同步接口(T12)规范进行规定了一种常用的时钟分配方法。尽管DS26303 E1/T1/J1八通道线路接口单元(LIU)完全支持该规范,但还需要进行一些额外配置,以确保正常工作。本应用笔记主要说明了如何启用2048kHz同步接口模式,以及如何配置DS26303,以支持时钟分配应用。
引言
DS26303 E1/T1/J1八通道线路接口单元(LIU)一个鲜为人知的功能是:能够发射、接收符合国际电信联盟ITU-T建议G.703 (2001年11月)第13条规定的2048kHz同步接口(T12)信号。本应用笔记主要介绍如何对DS26303进行正确编程,启用2048kHz同步接口模式,以支持综合定时供给系统(BITS)或定时供给单元(SSU)等时钟分配应用。应该注意的是,目前有两款DS26303产品可供使用:DS26303-120和DS26303-75。二者之间唯一的区别在于默认的E1线路阻抗设置。必须注意这一特点,确保在设计阶段和生产阶段使用相同型号的器件。
DS26303设置工作在2048kHz同步接口模式
对DS26303编程,使其支持2048kHz同步接口,这个过程需要多个操作步骤,用到了一些未在DS26303数据表中列出的寄存器。本文“附录”给出了所有没有列出的寄存器的说明。
在启用2048kHz同步接口模式之前,有必要执行一些配置操作,确保DS26303按照所需要的流程工作。
第一步,更改内部时钟,利用LIU通道对应的发送时钟(通常为TCLK输入),取代主时钟(MCLK输入)。默认情况下,启用2048kHz同步接口模式后,DS26303将通用MCLK输入用作时钟源。这会使TTIP/TRING引脚的输出信号锁频至MCLK输入,而非TCLK输入。可使用以下软件配置对DS26303编程,采用TCLK输入作为时钟源。
- 将地址为0x1F的ADDP寄存器设置为0x03,选择全局测试寄存器组。
- 将地址为0x07的TXDIG寄存器设置为0x10。将TXDIG寄存器的第4位置1,2048kHz同步接口模式将使用TCLK输入,而非MCLK输入。需要注意的是,更改TXDIG寄存器的第4位会影响到将MCLK输入用作时钟源的其它两个功能,即:发射全1 (TAOE)和自动发射全1 (ATAOS)功能。因此,禁用2048kHz同步接口模式后,需要将该位置0。但是,如果启用TAOE或ATAOS后,设计人员希望将TCLK输入用作时钟源,则可将TXDIG寄存器的第4位置1。
第二步,更改短路检测电路(SCDC)的电流门限,防止关闭TTIP/TRING发射器输出。默认情况下,启用2048kHz同步接口模式后,DS26303电流门限不正确。要利用正确的短路电流设置DS26303,须进行下述软件配置。
- 将地址为0x1F的ADDP寄存器设置为0x04至0x0B,将分别选择LIU1测试至LIU8测试寄存器组。
- 将地址为0x05的TXCMDA寄存器设置为下列数值之一(表1),这些数值应与模板选择(TS)寄存器的数值同步。譬如,如果将TS寄存器配置为E1 75Ω模式,则将TXCMDA寄存器设置为0x33。此外,在启用G.703 2048kHz同步接口模式后,不应关闭TS寄存器的发射阻抗端接。注意,TXCMDA寄存器的7:6位应始终保持为0;第5位控制SCDC控制使能;第4:0位包含新的短路电流门限,尽管可对门限进行调整,但不建议这样做,因为选择这些数值的目的是防止器件损坏。
| TS Mode Setting | TXCMDA Value |
| E1 75Ω | 0x33 |
| E1 120Ω | 0x2F |
在完成上述两个配置步骤后,DS26303被正确配置为支持2048kHz同步接口模式。
设置DS26303的一个或更多通道,使其支持2048kHz同步接口模式时,可按照下述软件配置。
- 将地址0x1F的ADDP寄存器设置为0x01,选择独立LIU寄存器组。
- 将地址0x08的G703EN寄存器设置为所要求的数值,以针对适当的LIU通道启用2048kHz同步接口模式。
假定现已按照上面的建议禁用TTIP/TRING发射输出,则通过下述软件配置启用发射器输出。
- 将地址0x1F的ADDP寄存器设置为0x00,选择主寄存器组。
- 将地址0x12的OEB寄存器设置为所要求的数值,以针对G703EN寄存器启用的相同LIU通道使能TTIP/TRING发射器输出。
结论
对DS26303的默认值进行的更改后,器件可完全支持ITU-T G.703 2048kHz同步接口(T12)规范。本应用笔记说明了必要的更改,以及有关的背景信息,并介绍了详细的配置流程。借助这些信息和DS26303数据资料,设计人员可以将2048kHz同步接口功能集成到BITS或SSU设计中。
附录:DS26303寄存器信息
DS26303的寄存器空间地址为0x00至0x1F,采用存储区模式,包含所有LIU通道的配置和状态信息。地址为0x1F的ADDP寄存器为特殊寄存器,存放访问不同寄存器组的指针。对于每个指定的寄存器组,该寄存器的功能和数值不变。不过,对ADDP寄存器的更改将改变当前寄存器组,从而改变地址为0x00至0x1E的寄存器功能和数值。
下述内容为启用ITU-T G.703 2048kHz同步接口(T12)所需的寄存器的详细信息,以及对每一位的描述。
寄存器名称:ADDP
寄存器组:存在于所有寄存器组
寄存器描述:地址指针
寄存器地址:1Fh
| Bit # | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Name | ADDP7 | ADDP6 | ADDP5 | ADDP4 | ADDP3 | ADDP2 | ADDP1 | ADDP0 |
| Default | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第7至0位:地址指针(ADDP)。用于选择、切换主寄存器组、副寄存器组、独立LIU寄存器组、BERT寄存器组和任何测试寄存器组的指针。譬如,软件必须将ADDP寄存器设置为0x00,以访问主寄存器组;设置为0xAA,以访问副寄存器组;设置为0x01,以访问独立的LIU寄存器组;或设置为0x02,以访问BERT寄存器组。请参考表2,了解如何选择适当的寄存器组。
| ADDP Register Value | Register Bank Name |
| 0x00 | Primary |
| 0xAA | Secondary |
| 0x01 | Individual LIU |
| 0x02 | BERT |
| 0x03 | Global Test |
| 0x04 | LIU1 Test |
| 0x05 | LIU2 Test |
| 0x06 | LIU3 Test |
| 0x07 | LIU4 Test |
| 0x08 | LIU5 Test |
| 0x09 | LIU6 Test |
| 0x0A | LIU7 Test |
| 0x0B | LIU8 Test |
寄存器名称:G703EN
寄存器组:独立LIU寄存器组
寄存器描述:ITU-T G.703 2048kHz同步接口启用
寄存器地址:08h
| Bit # | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Name | G703EN7 | G703EN6 | G703EN5 | G703EN4 | G703EN3 | G703EN2 | G703EN1 | G703EN0 |
| Default | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第7至0位:G703启用(G703EN)。当该位清0,关联的LIU通道的发射器和接收器处于正常的T1/E1/J1模式。该位置1时,关联的LIU通道的发射器和接收器处于ITU-T G.703 2048kHz同步接口(T12)模式。
注:该功能仅适用于A2及更高版本器件。
寄存器名称:TXCMDA
寄存器组:LIU测试寄存器组1至8
寄存器描述:发射线路驱动器自定义模式A
寄存器地址:05h
| Bit # | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Name | Reserved | Reserved | SCDCOR | SCC4 | SCC3 | SCC2 | SCC1 | SCC0 |
| Default | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第7至6位:保留,这些位应保持清0。
第5位:短路检测电流控制(SCDCOR)。该位清0,则启用默认的线路驱动器电流门限;置1时,则由默认的线路驱动器电流门限取代,该值由SCC[4:0]设置。
第4至0位:短路电流(SCC[4:0])。如果短路检测电流控制(SCDCOR)位置1,则这五位的二进制加权值设置为短路检测电流门限。如果线路驱动器电流超过该值,则禁用发射器,驱动器故障监控状态置1。
注:该功能仅适用于A2及更高版本器件。
寄存器名称:TXDIG
寄存器组:全局测试寄存器组
寄存器描述:发射数字测试模式
寄存器地址:07h
| Bit # | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Name | Reserved | Reserved | Reserved | CLKS | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| Default | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第7至5位:保留。该位应保持重置为0。
第5位:时钟选择模式(CLKS)。该位清0时,如果LIU通道处于下述模式,则每个LIU通道的发射时钟源为主时钟:发射全1、自动发射全1、ITU-T G.703 2048kHz同步接口(T12)和工厂测试。置1时,如果LIU通道处于上述任何一种模式,则每个LIU通道的发射时钟源为关联的TCLK引脚(或者,如启用远程环回,则为恢复时钟)。
第3至0位:保留。这些位应保持清0。
注:该功能仅适用于A2及更高版本器件。