AN-1559: 从AD7606迁移到AD7606B

简介

AD7606B 是 AD7606模数数据采集系统 (DAS)的增强版本。AD7606B是AD7606的引脚兼容替代产品,并具有以下改进功能:

  • 更高的输入阻抗 (RIN),5 MΩ(典型值),以及更低的 温度漂移。
  • 更高的吞吐速率:高达800 kSPS。
  • 扩展工作温度范围,高达125°C。
  • 更低的数字电源 (VDRIVE)范围,低至1.71 V。
  • 更高的箝位电压,高达±21 V。

本应用笔记说明AD7606和AD7606B的硬件模式差异。

有关AD7606和AD7606B的完整详情,请参阅AD7606数据手册和AD7606B数据手册,这些数据手册应与本应用笔记一同参阅。

硬件兼容性

AD7606B是AD7606的引脚兼容替代产品。有些引脚的功能已更改为使能AD7606B上的软件模式功能。引脚功能差异在表1中详述。

表1. AD7606和AD7606B之间的引脚名称差异
引脚编号 AD7606引脚名称 AD7606B引脚名称
3 OS 0 OS01
4 OS 1 OS11
5 OS 2 OS21
6 PAR/SER/BYTE SEL PAR/SER SEL
10 CONVST B WR2
27 DB9 DB9/DOUTC2
28 DB10 DB10/DOUTD2
29 DB11 DB11/SDI2
32 DB14/HBEN DB14
33 DB15/BYTE SEL DB15
1 将OS0、OS1和OS2引脚电平拉高可将AD7606B设置为软件模式。这种组合在AD7606上无效。
2 仅在使用软件模式时适用。

引脚10和引脚9的差异


AD7606中的引脚10 (CONVST B)是启动通道5至通道8转换的CONVSTB输入,而AD7606中的引脚9 (CONVST A)是启动通道1至通道4转换的CONVST A输入。在AD7606B中,引 脚 9 (CONVST) 是所有八个通道的 CONVST 输入。在AD7606B中,引脚10(WR) 是写入输入,用于将寄存器写入软件并行模式。当不使用AD7606B的软件并行模式时,将WR接高电平、低电平或连接到CONVST引脚。


引脚6、引脚32和引脚33的差异


使用AD7606的引脚6 (PAR/SER/BYTE SEL) 选择串行、并行或并行字节接口。AD7606B不支持并行字节接口。因此,AD7606B的引脚6 (PAR/SER SEL) 仅可在串行或并行接口之间选择。此外,使用并行接口时,AD7606B的引脚33唯一可用的功能是DB15,AD7606B的引脚32唯一可用的功能是DB14。如果使用串行接口,则将AD7606B的引脚32和引脚33连接至AGND。


引脚27、引脚28和引脚29的差异


在AD7606中,引脚27 (DB9)、引脚28 (DB10)和引脚29 (DB11)均为并行数据输出线路。使用AD7606B的硬件模式时,这些引脚也是并行数据输出线路。

使用AD7606B的软件模式时,串行接口可配置为具有四个输出数据线路。因此,两个额外的串行数据输出DOUTC和DOUTD可在AD7606B的引脚27和引脚28上使能。

在软件模式中,AD7606B的引脚29是用于在存储器映射中写入寄存器的串行数据输入(SDI)。有关各器件和工作模式的引脚功能,请参阅表3。


电源


AD7606B中的模拟电源电压范围(AVCC)与AD7606相同 (4.75 V至5.25 V)。AD7606中的逻辑电源电压范围(VDRIVE) 为2.3 V至5.25 V,而AD7606B中的逻辑电源电压范围为1.71 V至3.6 V。

REGCAP引脚(引脚36和引脚39)是模数低压差(LDO)稳压器的输出端,对于AD7606,范围为2.5 V至2.7 V,对于AD7606B,范围为1.875 V至1.93 V。

表2. AD7606和AD7606B的电源
器件 AVCC VDRIVE
AD7606 4.75 V 至 5.25 V 2.3 V 至 5.25 V
AD7606B 4.75 V 至 5.25 V 1.71 V 至 3.6 V
表3. AD7606和AD7606B的引脚27至引脚29的引脚功能
数据接口 器件 模式 引脚27 引脚28 引脚29
并行 AD7606 不适用 DB9 DB10 DB11
AD7606B 硬件或软件 DB9 DB10 DB11
串行 AD7606 不适用 未使用1 未使用1 未使用1
AD7606B 硬件 未使用1 未使用1 未使用1
AD7606B 软件 DOUTC2 DOUTD2 SDI
1将未使用的引脚连接至AGND。
2如果选择串行数据输出,具有四个通过存储器映射的线路。

复位


AD7606具有单复位模式,通过在RESET引脚中施加短脉冲(50 ns最小脉冲宽度),复位整个器件。

AD7606B具有双复位模式(完全复位和部分复位),如表4中所述。在启动第一次转换之前必须经过复位,之后有一个最短延迟时间,在数据手册中称为 tDEVICE_SETUP。

在AD7606B中发出部分复位后,即当 50 ns ≤ tRESET > 2 µs时,在 AD7606 tDEVICE_SETUP (t7) 为25 ns。

发出完全复位后,即当 tRESET > 3 µs时,在AD7606B中 tDEVICE_SETUP为253 µs。在现有设计中,当RESET 超过3 µs时,考虑到软件的向后兼容性,需要更长的tDEVICE_SETUP。


基准电压缓冲器输出端


AD7606B基准电压缓冲器输出通常为4.4 V,并在引脚44 (REFCAPA)和引脚45 (REFCAPB)上可用,而在AD7606中,这些相同引脚上的基准电压缓冲器输出为4.5 V。

表4. AD7606和AD7606B之间的复位线路功能差异
tRESET脉冲宽度 AD7606 AD7606B
>50 ns 没有影响 没有影响
50 ns ≤ tRESET > 2 µs 上电复位,复位整个器件2 复位ADC状态机和数据接口1
≥3 µs 上电复位,复位整个器件2 上电复位,复位整个器件2
1 在启动下一次转换之前必须经过50 ns。
2在启动下一次转换之前必须经过253 µs。

性能改进

直接将AD7606替换为AD7606B会带来多个好处,即更高的输入阻抗、更高的吞吐速率、更宽的温度范围。然而,切换至软件模式可提供最佳系统级优势,请参阅“软件模式”部分。


模拟输入阻抗


系统增益误差

尽管AD7606具有1 MΩ的典型输入阻抗,但AD7606B具有 5 MΩ典型输入阻抗,这使AD7606B对输入串联电阻 (RFILTER)产生的增益误差不太敏感,如图2所示。

图1. 模拟输入电路
 
图2. 输入串联电阻 (RFILTER)产生的增益误差
 

采用 RPD 电阻的双极性零代码误差和未连接传感器

传统上,将下拉电阻(RPD)与传感器(图3中所示的电流互感 器)并联,以便用户检测传感器断开的时间,即低于20 LSB的ADC输出代码是否会对多个样本(N)重复。

图3. 具有 RPD的模拟前端
 

建议采用比传感器的源阻抗大得多的 RPD,将该并联电阻可 能产生的误差减至最小。但是, RPD越大,传感器断开时产 生的ADC输出代码就越大,而ADC输出代码大会导致无法 察觉的传感器断开,这并非期望结果。由于AD7606B的 RIN 比AD7606大,对于给定 RPD,如果传感器断开,ADC输出 代码将降低。例如,给定 RPD = 10 kΩ时,在AD7606上ADC 输出代码约为58 LSB(±10 V范围),在AD7606B上约为 11 LSB。

图4. 传感器断开时的ADC输出代码与 RPD值的关系
 

吞吐速率


AD7606B可在800 kSPS下快速采样,而AD7606的最大吞吐速率为200 kSPS。


温度范围


AD7606的工作温度范围为−40°C至+85°C,而AD7606B的工作温度范围从−40°C扩展至+125°C。所有规格均为整个温度范围内,除非AD7606或AD7606B数据手册中另有说明。


软件模式


使能AD7606B的软件模式(请参阅“使用软件模式迁移至AD7606B”部分)而非传统硬件模式时,以下先进功能可用:

  • 独立、每通道范围选择,包括±2.5 V范围选项。
  • 系统增益、相位和失调片内补偿。
  • 传感器断开检测。
  • 额外过采样率(OSR):128和256。
  • 可选1、2或4串行数据输出配置。
  • 诊断。

这些功能仅在AD7606B的软件模式内可用,可通过写入寄存器映射来配置。

表5. AD7606和AD7606B的差异概览
参数 AD7606 AD7606B
硬件模式 软件模式
典型输入阻抗 1 MΩ 5 MΩ 5 MΩ
最大吞吐速率 200 kSPS 800 kSPS 800 kSPS
温度范围 −40°C 至 +85°C −40°C 至 +125°C −40°C 至 +125°C
VDRIVE E范围 2.3 V 至5.25 V 1.71 V 至 3.6 V 1.71 V 至 3.6 V
绝对最大输入电压 ±16.5 V ±21 V ±21 V
模拟输入范围 ±10 V 或 ±5 V1 ±10 V 或 ±5 V1 ±10 V, ±5 V或±2.5 V2
系统增益、相位和失调片内补偿 不适用 无法访问 可用2
过采样率(OS) 从无OS到 OSR = 64 从无OS到 OSR = 64 从无OS到 OSR = 256
传感器断开检测 不适用 无法访问 可用2
串行数据输出线路 2 2 可选:1、2或4
诊断 不适用 无法访问 提供
1不基于每通道。
2基于每通道。

迁移至新一代AD7606B

从AD7606迁移至AD7606B提供多个优势。AD7606中可用的所有功能也在AD7606B中可用。只要数字电源3.3 V以内,并且不使用并行字节接口,迁移至新一代产品(AD7606B)时就无需更改布局或评估设置。


使用硬件模式迁移至AD7606B


使用并行接口

要使用并行接口在硬件模式中迁移至AD7606B,请确保完成以下操作:

  • 避免将OS2、OS1和OS0引脚接至高电平,否则AD7606B 将进入软件模式(如表6所示)。请注意,这种OS x引 脚组合在AD7606上也无效。
  • 将 PAR/SER SEL 引脚连接至AGND以选择并行接口。
  • 上电之后,必须等待 253 µs (tDEVICE_SETUP),再启动第一次转换。请参阅“复位”部分,了解有关启动后续复位的详细信息。

使用串行接口

要使用串行接口在硬件模式中迁移至AD7606B,请确保完成以下操作:

  • 避免将OS2、OS1和OS0引脚同时接至高电平,否则AD7606B将进入软件模式(如表6所示)。请注意,这种OS x引脚组合在AD7606上也无效。
  • 将 PAR/SER SEL 引脚连接至 VDRIVE以选择串行接口。
  • 将未使用的DBx引脚连接至AGND。
  • 上电之后,必须等待253 µs (tDEVICE_SETUP),再启动第一次转换。请参阅“复位”部分,了解有关启动后续复位的详细信息。

请注意,OS x/OSx引脚在RESET的下降沿锁存。

表6. 过采样位解码
OS 2 (OS2)至OS 0 (OS0) AD7606 AD7606B
000 无 OS x 无 OSx
001 2 2
010 4 4
011 8 8
100 16 16
101 32 32
110 64 64
111 无效 进入软件模式

使用软件模式迁移至AD7606B


要迁移至AD7606B并充分利用仅在软件模式中可用的先进功能,请确保完成以下操作:

  • 将所有OS x引脚接至高电平以访问软件模式。通过相应寄存器而非通过引脚设置过采样率。
  • 要使用串行接口访问AD7606B存储器映射,请将引脚29 (DB11/SDI) 用 作 SPI 接口的串行数据输入。如果按AD7606中的建议将引脚29连接至AGND,则无法执行存储器映射读写操作。
  • 要使用并行接口访问AD7606B存储器映射,请使用引脚 10 (WR)执行写入操作。在AD7606中,引脚10 (CONVST B)启动通道5至通道8的转换。将AD7606的引脚10连接至CONVST A将同时对八个通道进行采样。在AD7606B中,必须有可供访问存储器映射的 WR 引脚。如果将AD7606B的引脚10 (WR)连接到引脚9 (CONVST),则无法执行存储器映射读写操作。

软件兼容性

要充分利用软件模式中的可用功能,可修改代码并添加写入功能,以便通过串行接口或并行接口访问存储器映射(更多信息请参阅“使用硬件模式迁移至AD7606B”部分和“使用软件模式迁移至AD7606B”部分)。

作者

Lluis Beltran Gil

Lluis Beltran Gil

Lluis Beltran Gil毕业于瓦伦西亚理工大学,于2009年获电子工程学士学位,2012年获工业工程学士学位。毕业后,Lluis于2013年加入ADI公司,担任利默里克精密转换器部的应用工程师。目前,Lluis就职于仪器仪表事业部SAR ADC应用团队,工作地点在西班牙瓦伦西亚。他拥有瓦伦西亚大学电气工程硕士学位。