AN-1517: 采用AD5662 DAC、ADuM1401数字隔离器和外部放大器构建16位完全隔离式电压输出模块

电路功能与优势

图1所示电路提供一种完整的工业控制输出模块解决方案。该设计适合需要双极性输出电压范围的过程控制可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)。AD5662nanoDAC®是一款采用SOT-23封装的5 V、16位数模转换器(DAC)。四通道数字隔离器ADuM1401提供微控制器与DAC之间所需的全部信号隔离。

图1. 16位隔离式工业控制电压输出模块(原理示意图)

电路描述

对于工业控制模块,模拟输出电压范围通常为±5 V、±10 V、0 V至5 V或0 V至10V。AD5662提供0 V至5 V的输出,该输出经过两个增益和偏移级,在前述每个范围内实现16位分辨率。跳线(图1中显示为开关)用于切换输出范围。该设计选用 OP2177,主要是因为其具有低噪声和低失调特性及双极性电压能力。

该电路选择ADR02为基准电压源。ADR02具有出色的百万分率漂移特性,其最大值为9 ppm/°C。它的输入范围最高达36 V,因此也经常用于工业应用。

ADuM1401是一款采用ADI公司 iCoupler®技术的四通道数字 隔离器。它可用来在AD5662与系统微控制器之间实现隔离,隔离等级为2.5 kV rms。可以用三条线将标准串行外设接口(SPI)连接到AD5662:SYNC、SCLK和DIN。

图2所示为AD5662采用外部基准电压源ADR02时,电路输出的输出误差曲线(积分非线性)。结果显示为满量程百分比(%FSR)与输入数字码的关系。

图2. INL精度曲线(0 V至+10 V输出范围)

有关外部保护技术的更多讨论,请参考“PLC评估板简化 工业过程控制系统的设计”(Slattery等人,《模拟对话》, 2009年4月)。“

参考文献

Chen Baoxing,2006年。 采用isoPower™技术的iCoupler®产品:利用微变压器跨越隔离栅实现信号和电源传输,ADI公司。

教程MT-014,DAC基本架构I:DAC串和温度计(完全解码)DAC,ADI公司。

教程MT-015,DAC基本架构II:二进制DAC,ADI公司。

教程MT-016,DAC基本架构III:分段DAC,ADI公司。

Colm Slattery、Derrick Hartmann和Li Ke,“ PLC评估板简化工业过程控制系统的设计”,《模拟对话》,2009年4月。

Scott Wayne,“iCoupler®数字隔离器保护工业、仪器仪表和计算机应用中的RS-232、RS-485和CAN总线”,《模拟对话》,2005年10月。