摘要
稳健的系统通常允许使用多个电源。使用多个不同电源为器件供电时,需要部署若干开关以将电源相互分隔开,以防损坏。对此,固然可在电源路径中使用多个二极管来实现,但更灵活、更高效的方法是使用理想二极管。本文将介绍此类理想二极管的优势。文中将展示两个版本的理想二极管:一个是无需根据电压电平选择输入电源轨的理想二极管;另一个版本则更加简单,始终由更高的电压为系统供电。
引言
在许多应用中,可使用多个不同的电压源进行供电。对于电池供电的设备,除了使用主电源外,通常还可使用插入式电源作为备用方案。还有一种常见的做法是,通过一根USB线缆,使用墙插式AC-DC转换器作为除主电源外的另一种供电方式。
器件供电方式的多样化不仅对用户有益,还能通过增加冗余来提高稳健性。
若要使用多个不同的电压源,在设计电路时就需要付出更多的努力。通常,必须确保一个电源不会逆向流入另一个电源,否则可能会造成损坏。图1所示的简易设置可保护未使用的电压源。电源路径中使用了二极管。此设置能够可靠运行,但有一 大限制,即始终使用电压较高的电源为负载供电。二极管在电源路径中也出现了150mV至450mV的压降,因此产生了高功耗,尤其是在低电压时。对于电池供电的设备来说,功耗增加会带来不利影响。
为了规避上述不利因素,可使用理想二极管。理想二极管是指使用开关(通常是MOSFET)而非二极管的元件。在导通状态下,理想二极管的压降要低得多。压降基于流过开关的实际电流,取决于开关的导通电阻(RDS(ON))。
图2所示的电路有两个理想二极管,由两个 LT4422器件来执行理想二极管的功能。在这些集成电路中,由于电源路径中的电阻较低,只有50 mΩ,因此压降也很低。IC自身的功耗仅为10μA,进一步降低了总功耗。图2还显示了一个附加功能。可添加LED作为指示灯,用于在任何给定时间指出哪个电压源正在为负载供电。
因此,图2电路是图1电路的替代方案,具有更低的功耗和更多的特性,比如LED指示灯。
然而,在图2的电路中,有一个特性保持不变,仍然是由电压较高的电压源为器件供电。理想二极管(LT4422)带有使能引脚 (SHDN),但当IN电压高于OUT电压时,内置MOSFET的体二极管会导通。为了防止这种情况,LT4422的衍生产品LT4423应运而生,在电源路径中使用两个背对背连接的MOSFET,采用特定的排列方式,确保如果另一个MOSFET未同时导通,则相应的体二极管将不允许电流流动。
在图3所示的电路设计中,可自由确定电源电压来为负载供电。因此,电源的选择与电源电压的相应电平无关。然而,由于需要两个集成MOSFET,因此在导通时,电源路径中的电阻从50 mΩ (LT4422)增加到了200 mΩ (LT4423)。
此外,带有两个MOSFET (LT4423)的版本还提供集成热关断功能。不同于传统二极管,这个理想二极管在元件温度超过160°C(典型值)时就会关断。此特性有助于创建更加稳健的系统。
理想二极管不仅有助于为器件提供不同的电源选项,还能通过增加冗余来提高稳健性。此外,理想二极管可提供其他特性,比如通过LED检测供电状态、在温度过高时进行关断等。
结论
理想二极管非常适合替代普通二极管,有助于在带有多个电源的系统中提高能效。除了降低功耗,此类理想二极管还兼具灵活性和其他特性,而且易于使用,能够便捷地应用到设计中。尤其是在使用高度集成的器件(如LT4422和LT4423)时,应用起来十分简便。