ADI携智能解决方案亮相embedded world 2023,助力加快实现可持续发展

ADI携智能解决方案亮相embedded world 2023,助力加快实现可持续发展

embedded-world-2023-RGB-250x250-Title-Web_cn

Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)即将亮相于3月14日至16日在德国纽伦堡举行的2023年国际嵌入式展(embedded world),欢迎莅临4A展馆360号展位,参观了解ADI的技术如何让工业自动化、智能楼宇、汽车、可持续能源和数字医疗健康等应用中的系统变得更加智能。

当前,各种关键应用越来越需要更先进的智能技术解决方案,以构建更可持续的工业自动化、更智能的移动出行、更清洁的能源电网以及可挽救生命的医疗健康系统。由此对系统架构师、产品经理及研发负责人提出了更高的要求,进而需要更出色的硬件、软件和工具来提供助力,以将产品加速推向市场。

聚焦工业和楼宇自动化中能效和边缘智能的演示包括:

  • 工业连接 — 从工厂车间到过程智能边缘 — 了解ADI如何结合远距离10BASE-T1L以太网和支持多种功率等级的单对以太网供电(SPoE)电源解决方案,构建互联工厂、捕获智能边缘洞察。  
  • 使用飞行时间(ToF)技术,准确测量移动物体的尺寸 — 将先进的高分辨率3D成像技术用于关键的物流应用,准确测量包装盒的尺寸,帮助用户更好地自动化传输不同尺寸的大型物体。  
  • Trinamic®运动控制和精密电流检测 — 该演示使用精密电流检测和控制技术,在倒立摆应用中展示这款采用了Trinamic技术的高速、高性能运动控制方案。ADI的TMC4671伺服控制器和AD8410A电流检测放大器相结合,在制造过程中实现了更高的性能和效率。

汽车和可持续能源演示包括:

  • 电能质量监测解决方案 — 该演示采用高性能电能质量监测IC ADE9430,来确定基于逆变器的能源(包括太阳能光伏、储能解决方案(ESS)和双向EV充电器)反馈给电网的谐波量。该解决方案通过监测电网扰动,提供更准确的诊断结果,以优化分布式能源,从而实现更可靠的清洁能源电网。
  • 高分辨率GMSLTM环视解决方案 — 该演示展示了使用千兆多媒体串行链路(GMSL)将无误码视频从高分辨率摄像头传输和同步到处理器的环视实现方案。ADI实现GMSL技术突破,助力汽车制造商部署3级+自动驾驶。

ADI专家的技术会议演讲:

国际嵌入式大会:

  • 2023年3月15日下午1:45至2:15:ADI机器学习工程师Nathaniel Alteza将发表题为“采用超低功耗CNN加速器,实现咖啡叶健康诊断”的演讲
  • 2023年3月15日下午4:30至5:00:ADI系统集成工程师Mark Ochoco将发表题为“采用无线状态监控系统,预防工业设备停机”的演讲

电子显示会议:

  • 2023年3月15日下午4:30至4:50:ADI资深工程师Max Huang将发表题为“ASIL B LED驱动器和TFT偏置功率解决方案,适用于局部调光LCD显示器上的信号装置指示器”的演讲

有关会议演讲的更多信息和演示详情,请访问 ADI “2023年国际嵌入式展”页面 。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)是全球领先的半导体公司,致力于在现实世界与数字世界之间架起桥梁,以实现智能边缘领域的突破性创新。ADI提供结合模拟、数字和软件技术的解决方案,推动数字化工厂、汽车和数字医疗等领域的持续发展,应对气候变化挑战,并建立人与世界万物的可靠互联。ADI公司2023财年收入超过120亿美元,全球员工约2.6万人。携手全球12.5万家客户,ADI助力创新者不断超越一切可能。更多信息,请访问 www.analog.com/cn

所有商标和注册商标属各自所有人所有。