ADI Power Studio™ Systemizer
ADI Power Studio™ Systemizer
ADI Power Studio™ Systemizer(原名为ADI Power Studio)是一款功能强大的、基于Windows系统的开发环境,可支持ADI公司的Super Sequencer®系列产品。
ADI Power Studio™ Systemizer支持许多不同的任务,如通过连接至演示板系统来评估ADI IC,并在离线模式(没有硬件)下构建可在日后保存和重新加载的多芯片配置文件。它还提供强大的诊断和调试功能,可在板启动过程中变成有价值的诊断工具,用于编程或调整系统中的电源管理方案,或在启动供电轨时诊断电源问题。内置向导有助于将开发时间从几天大大缩小至几小时。
(适用于旧版装置)
(适用于所有新装置)
主要特性
- 功能强大的系统级软件可从处理单个器件扩展到处理16个器件
- 内置向导和调试特性有助于大幅缩短开发时间,从几天压缩至几小时
- 直观的界面可以将系统要求转换为产品特定配置
功能强大的系统级软件可从处理单个器件扩展到处理16个器件。
内置向导和调试特性有助于大幅缩短开发时间,从几天压缩至几小时。
直观的界面可以将系统要求转换为产品特定配置。
文档
对ADI Power Studio™Systemizer的其他支持:
UG-952:适用于ADM1260超级时序控制器IC的ADI Power Studio软件指南 (PDF)
UG-1110:评估具有片间总线的ADM1266超级时序控制器 (PDF)