ADI推出A²B™ 2.0協助新一代車載音訊體驗全面升級

  • A2B 2.0(ADAA245x系列)現已全面投入量產,以支援OEM廠商和一級供應商推進量產
  • 頻寬提升4倍,同時保留確定性的低延遲(62μs)性能和簡潔架構
  • A2B 2.0專為軟體定義汽車而設計,支援透過 開放聯盟SPI (OASPI)介面進行乙太網路資料隧道傳輸,相容A²B 1.0線纜和連接器,系統成本可降低達30%
  • 台北訊— 2026年4月29日 —全球領先的半導體公司 Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)宣佈 A²B 2.0(汽車音訊匯流排)現已全面投入量產。作為ADI A²B技術的全新升級,A2B2.0在延續A2B多年以來低延遲和簡潔架構優勢的同時,更帶來更高的頻寬和乙太網路整合能力,協助OEM廠商和一級供應商實現更豐富的座艙音訊體驗。

    a2b2 0 announcement en

    久經驗證的成熟技術基礎:A2B十年應用歷程

    過去十年間,A2B在汽車產業獲得廣泛應用,並已有超過35家汽車製造商完成了總計數億個節點實際運行於道路,為此項技術的下一代演進奠定了堅實基礎。

    A2B專為要求確定性低延遲的應用而打造,以一種簡潔、彈性且高性價比的音訊連接方式輕鬆因應路面降噪和車內通訊等嚴苛場景。其採用「單一主節點+多個子節點」的菊鏈架構,使佈線複雜度和相關成本降低達75%。此外,這種簡潔架構無需軟體開銷,因此能進一步協助OEM廠商和一級供應商縮短整體開發時間、降低開發投入。

    得益於涵蓋OEM廠商、晶片合作夥伴和原始設計製造商(ODM)的生態系統,同時憑藉豐富的開發和測試工具,A2B的市場動能不斷增強,並大幅提升產品上市進程。

    轉向現代車載網路和軟體定義汽車(SDV)架構

    隨著汽車向軟體定義架構演進,座艙功能越來越依靠軟體來實現和提升。此一趨勢對車載連接技術帶來了更高要求,不僅需要具備確定性和高頻寬,還必須能與現代車載網路無縫整合。座艙技術正成為汽車製造商差異化競爭的一個關鍵因素,消費者對高階音訊與資訊娛樂體驗的期望不斷上升,最終推動了產業對更高頻寬和先進連接的需求,並且要求與目前的車載網路無縫整合。

    ADI全球副總裁暨汽車事業部負責人Yasmine King表示:「在座艙持續邁向軟體定義的背景下,音訊成為駕駛感知車內優異體驗、安全性和敏捷回應的核心要素。在這個新時代,工程師需要一種能與更廣泛整體車載網路無縫整合的音訊連接方案。而A2B 2.0則能在不增加架構複雜性的前提下提供更高頻寬、低延遲以及乙太網路隧道傳輸能力。

    A2B 2.0:專為新一代座艙和SDV架構而打造

    A²B 2.0在保持上一版本低延遲、簡潔架構優勢的基礎上實現了更高頻寬和乙太網路相容性,進一步擴展了A2B平台能力。主要功能包括:

    • 更高性能及可擴展性
      • 頻寬提升4倍(高達98.3Mbps,全雙工),支援更先進的車載音訊架構
      • 支援多達119個上游和119個下游音訊通道,滿足先進汽車音訊系統組態需求
    • 乙太網路相容性
      • 透過業界標準開放聯盟SPI (OASPI)介面,實現乙太網路資料隧道傳輸,增強連接能力和彈性
    • 降本增效、低延遲、輕鬆升級
      • 憑藉更高的功能整合度、簡化的外部電路和更少的外部元件,系統成本最高可降低30%
      • 延遲低且具確定性(62μs的低延遲尤為亮眼),架構設計便於直接整合
      • 與現有A2B 1.0線纜和連接器基礎設施相容,升級簡便。此外,ADAA245x元件可輕鬆連接A2B 1.0網路,實現對現有模組的最大化重用

    供貨

    A2B 2.0現已全面投入量產,歡迎瀏覽 analog.com瞭解更多資訊。

    其他資源

    ADI Signals+:A2B2.0:音訊系統升級,汽車變身為「第三空間」

    關於ADI

    Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)為全球領先的半導體公司,致力於在現實世界與數位世界之間搭起橋樑,以實現智慧邊緣領域的突破性創新。ADI提供結合類比、數位、AI和軟體技術的解決方案,以積極因應氣候變遷挑戰,建立人與世界萬物的可靠互聯,並推動自動化與機器人、汽車、醫療保健、能源與資料中心等領域的持續發展。ADI 2025會計年度營收超過110億美元,並協助創新者不斷超越一切可能。更多資訊請瀏覽www.analog.com 。

    所有商標和註冊商標均屬各自所有人所有。

    歡迎前往瀏覽、交流並關注ADI 台灣LinkedIn、Facebook及Youtube頻道 訂閱 ADI 的每月類比對話雜誌 (Analog Dialogue)請參閱:www.analog.com/library/AnalogDialogue


    媒體聯繫: