為智慧工廠鋪路:ADI獲得CC-Link IE TSN認證

2025年12月23日——未來的製造業將更智慧、高效,並實現全面互聯。伴隨工廠的規模擴張和數位化,打造能夠有效管理營運並支援精準控制的整合網路已成當務之急。如今,隨著工廠規模不斷擴大並採用更智慧化的技術,對於建構能保障順暢營運,並實現精準控制的整合網路其重要性更甚以往。有鑒於此,便需要每台設備採集即時數據,即時進行分析,並迅速回傳控制訊號以優化性能。

整合網路以實現更智慧化的營運

Analog Devices,Inc.(ADI)的工業乙太網路時間敏感網路(TSN)交換IC ADIN6310和ADIN3310成為首批通過CC-Link IE TSN推薦網路配線零件測試的ADI產品,獲得CC-Link合作夥伴協會(CLPA)頒發的B類和A類交換器認證(CC-Link IE TSN Recommended Network Wiring Parts Test: Switch Certification Class B and Class A),達成重要的里程碑。

CC-Link IE TSN的重要性

CC-Link是一項開放網路規範,自2000年起便支援不同製造商的裝置間實現數據通訊。 CC-Link IE TSN標準是將時間敏感網路導入生產廠房的工業乙太網路規範,ADI的交換IC現已通過此項標準認證。TSN提供標準乙太網路所不具備的高精度時間同步能力,透過使IT網路與OT網路合而為一,以在同一網路上傳輸關鍵的即時和非即時數據。此類整合可實現生產線遠端監控,多台裝置間也能即時協調運作,進而提升生產效率、營運效能和作業安全性。製造商可收集每台裝置的即時數據,即時進行分析,並以極低延遲回傳控制訊號。結果不言而喻:生產力、效率和安全性達到全面提升,而這正是智慧工廠變革的標誌性特徵。

ADIN6310和ADIN3310核心解析:性能認證

ADI的工業乙太網路TSN相容網路交換IC ADIN6310 (6埠)和ADIN3310 (3埠)憑藉彈性的乙太網路埠數量和穩健的多速度運作能力脫穎而出。兩者均已獲得CC-Link IE TSN認證,可支援100 Mbps和1 Gbps連接,並具備時間同步、流量調度和搶佔等核心TSN功能。

針對系統製造商,ADI並提供整合交換IC、PHY、主機處理器和電源單元的評估板,使製造商能更容易地設計出完全符合CC-Link IE TSN標準的系統。這些產品和評估板已正式量產,並已開始對全球客戶發貨。

加速智慧工廠標準的全球採用

CLPA預計,這項重要的產品認證將加速CC-Link IE TSN的全球普及,推動世界各地智慧工廠的發展。

關於CC-Link合作夥伴協會(CLPA)

CLPA總部位於日本,目前於全球11個地區設有分支營運機構。作為開放式網路推廣組織,CLPA在推動CC-Link系列的全球採用方面發揮著引領作用,尤其是對於CC-Link IE TSN的致力推廣,這是一種基於1Gbps乙太網路的工業網路,也是業界率先採用時間敏感網路技術的解決方案之一。

瞭解更多資訊

歡迎查看CC-Link的新聞稿瞭解有關ADI首次獲得CC-Link IE TSN認證的更多詳情,以及關於ADI工業乙太網路時間敏感網路(TSN)交換IC ADIN6310 和 ADIN3310之資訊。

關於ADI

Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)為領導全球的半導體公司,致力於在現實世界與數位世界之間搭起橋樑,以實現智慧邊緣領域的突破性創新。ADI提供結合類比、數位和軟體技術的解決方案來推動數位化工廠、汽車和數位醫療等領域的持續發展,因應氣候變遷挑戰,並建立人與世界萬物的可靠互聯。ADI 2024會計年度收入超過90億美元,透過全球約2.4萬名員工,ADI協助創新者不斷超越一切可能。更多資訊請瀏覽 www.analog.com 。

所有商標和註冊商標均屬各自所有人所有。

歡迎前往瀏覽、交流並關注ADI 台灣LinkedIn、Facebook及Youtube頻道 訂閱 ADI 的每月類比對話雜誌 (Analog Dialogue)請參閱:www.analog.com/library/AnalogDialogue


媒體聯繫: