用於系統單晶片的高功率單晶片積體電路

作者:ADI 現場應用工程師Kazutaka Saito


摘要

在系統單晶片(SoC)應用中,整合電源管理晶片(PMIC)供電的電源配置需滿足多項嚴苛的性能指標:不僅要滿足大輸出電流,還需要實現負載瞬態響應速度快、波動小,同時兼具低電磁相容(EMC)干擾特性、低溫升、休眠模式下低功耗等特性。

ADI推出採用整合式FET的單晶片開關穩壓器,可支援大輸出電流,同時實現低功耗與低散熱。此外,其並能滿足SoC應用所需的其他關鍵性能要求。

作為全整合式單晶片IC解決方案,其可顯著縮減PCB佔用面積,為設備小型化設計提供助力。

引言

如今,汽車電子系統普遍採用電子控制單元(ECU)對機械子系統進行電氣化控制和管理。每個ECU各司其職,用於執行特定功能;而現代汽車搭載了大量ECU,以覆蓋多樣化的控制需求。隨著功能整合不斷深入,多個ECU功能逐步合而為一,對承擔集中控制任務的系統單晶片(SoC)元件提出了更高的處理性能要求。由此,系統所需的供電電流也急劇攀升。

如圖1所示,SoC由整合電源管理晶片(PMIC)生成多路不同電壓,為CPU和記憶體等內部功能模組供電。PMIC本身通常採用3.3V電源供電。在汽車電子系統中,主電源一般為鉛酸蓄電池,標稱供電電壓約12V~14V。為PMIC提供3.3V電源的通路由一級電源IC產生,需要輸出10A以上負載電流。由於PMIC的允許輸入電壓範圍較窄,一級電源IC的輸出電壓必須保持高精度,同時對漣波與負載擾動引起的電壓波動進行嚴格控制。/p>

Figure 1. Diagram of an SoC.
圖1:SoC結構示意圖

SoC電源關鍵要求

負載電流需求超過10A時,通常採用控制器IC驅動外部FET的方案。為承載大電流並因應隨之而來的散熱問題,控制器IC搭配外部開關FET的分立架構更具優勢。一般而言,整合FET的單晶片IC難以勝任此類大電流、高熱應力應用場景。而LT8648S作為一款單晶片IC,可滿足SoC應用的大電流需求,目前也已應用於汽車電子ECU,用於SoC內部PMIC的供電電源。

圖2顯示了控制器IC與單晶片IC評估板的PCB佈局。相較於需要外接FET的控制器IC,內建FET的單晶片IC可大幅縮減PCB佔用面積。

Figure 2. PCB layout of a controller IC and a monolithic IC.
圖2:控制器IC和單晶片IC的PCB佈局

隨著SoC性能日新月異,供電電流需求也水漲船高。LT8648S已成功實現量產,並作為PMIC供電電源廣泛應用於汽車電子系統;但負載電流進一步提升後,對散熱能力提出了更高要求。為此,ADI推出了LT8648SP元件以滿足此一需求。如圖3a所示,傳統IC封裝採用樹脂封裝矽晶片,熱量主要透過底部裸露焊墊傳導至PCB進行散熱。相較之下,LT8648SP在封裝頂部處露出了矽晶片,如圖3b所示。可直接在裸露晶片上加裝散熱片,實現高效散熱。如圖4所示,無散熱片時,LT8648SP與LT8648S散熱性能旗鼓相當;加裝散熱片後,LT8648SP的溫升不足LT8648S的一半。憑藉此方面的性能提升,LT8648SP可承載高得多的負載電流。

Figure 3. (a) LT8648S surface and (b) LT8648SP surface.
圖3:(a) LT8648S表面;(b) LT8648SP表面

Figure 4. Temperature rise of the LT8648S and LT8648SP.
圖4:LT8648S和LT8648SP的溫升對比。

如前所述,SoC對負載電流的需求極高。隨著負載電流不斷增大,電磁相容性(EMC)設計難度也隨之加大,需額外增加濾波電路與週邊元件,導致系統複雜度節節攀升。直接與蓄電池相連的主電源IC,在ECU內部對電磁相容的影響尤為突出,必須具備優異的輻射發射(RE)與傳導發射(CE)性能。LT8648S/LT8648SP搭載ADI的專利Silent Switcher® 2架構。如圖5所示,Silent Switcher技術透過對稱佈置輸入電容來降低電磁輻射,將電磁場約束在IC周邊區域,大幅提升了EMC性能。Silent Switcher 2技術進一步優化EMC表現,將輸入電容整合至封裝內部、緊鄰矽裸片佈局,如圖6所示。因此,LT8648S/LT8648SP可完全滿足汽車電子EMC標準CISPR 25 5級要求,實測結果如圖7所示。

Figure 5. Silent Switcher structure.
圖5:Silent Switcher結構

Figure 6. Inside the Silent Switcher 2 LT8609S.
圖6:Silent Switcher 2 LT8609S內部

Figure 7. Radiated EMC performance of the LT8648S.
圖7:LT8648S輻射電磁相容性能曲線

車輛行駛過程中,SoC的處理負載會瞬息萬變、大幅波動。由於SoC的輸入電流需求也會隨之變化,電源IC必須具備優異的負載瞬態響應性能。如圖8所示,即便遭遇大幅度負載電流跳變,LT8648S/LT8648SP也能快速恢復至設定輸出電壓,電壓過沖與下沖幅度極小。這種特性對於為SoC供電的PMIC非常重要,因為後者允許的輸入電壓範圍很窄。

Figure 8. Load transient between a light load and a heavy load.
圖8:輕載和重載之間的負載瞬態響應

車輛熄火待機時,低靜態電流就成為關鍵指標。待機休眠模式下,SoC會週期性喚醒以執行檢測任務,隨後再次進入休眠,這種工作模式稱為週期性喚醒。在此模式下,LT8648S/LT8648SP必須以極低功耗供電。ADI專利的Burst Mode®工作模式,可大幅降低輕載工況下的功耗。圖9為Burst Mode與強制連續模式的開關波形及電感電流對比。Burst Mode不採用固定頻率開關,僅在輸出電壓低於設定閾值時才開啟開關,以此減少開關動作,在輕載條件下保持高效率。系統休眠時,可將同步接腳(SYNC)拉低,開啟Burst Mode;正常工作時則將同步接腳拉高,啟用強制連續模式。工作模式可在設備運行中無縫切換,且不會對輸出電壓造成擾動。

Figure 9. Switching waveform of forced continuous mode and Burst Mode.
圖9:強制連續模式和 Burst Mode的開關波形

隨著SoC性能持續反覆運算,負載電流需求預計還會進一步增大。如圖10所示,兩個LT8648S/LT8648SP元件可透過連接輸入和輸出來實現並聯,進而提升可承載的負載電流。如圖11所示,即便負載電流超過30A,輸出電壓偏差仍維持在極小水準。元件工作時可自動實現開關相位交錯運作,避免並聯工作狀態下EMC性能出現劣化。

Figure 10. Paralleling two LT8648Ss.
圖10:兩片LT8648S並聯

Figure 11. LT8648S load regulation in dual operation.
圖11:雙晶片並聯工作時的LT8648S負載調整

結論

LT8648S/LT8648SP屬於內建FET的單晶片電源晶片,不僅可支援大輸出電流,還能在寬廣輸入電壓範圍與寬廣溫度範圍內,提供高精度、高穩定性的輸出電壓。同時,它們具備低EMC與低靜態電流特性,兩項性能均為汽車電子應用的必備要求。因此,它們非常適用於追求小體積且需要大電流承載能力的ECU。