아나로그디바이스, 제품 개발을 가속화하고 데이터 보안을 보장하는 CodeFusion Studio™ 솔루션 확장 버전 발표

CodeFusion Studio

  • CodeFusion Studio™ 시스템 플래너, 이기종 아키텍처에서 리소스 할당을 용이하게 하고 코드 생성을 최적화하여 효율성 향상
  • 데이터 이력 소프트웨어 개발 솔루션으로 스택 전반에 걸쳐 고객에게 데이터 신뢰성과 추적 가능성 보장

  • 2025년 3월 11일 – 세계적인 반도체 선도기업인 아나로그디바이스(나스닥: ADI )는 개발자에게 더 높은 효율성과 보안성을 보장하고 고객 가치를 향상시키는 새로운 솔루션을 포함한 자사의 개발자 중심적인 솔루션의 확장 버젼을 발표했다. ADI의 새로운 코드퓨전 스튜디오 시스템 플래너(CodeFusion Studio™ System Planner)는 보다 향상된 기능을 통해 사용자가 인텔리전트 엣지에 혁신을 제공하고 출시 기간을 단축할 수 있도록 지원한다. 새로운 데이터 이력 소프트웨어 개발(Data Provenance Software Development) 솔루션은 인텔리전트 엣지에서 생성된 데이터에 대한 신뢰할 수 있는 프레임워크를 구축하여, 데이터가 생성될 때부터 소비 또는 저장될 때까지 신뢰성을 유지하고 충실도를 보존할 수 있게 한다. 이 솔루션의 얼리 액세스(early access) 키트와 소프트웨어는 4월 25일부터 ADI 웹사이트(https://developer.analog.com/)를 통해 다운로드 할 수 있다.

    ADI의 소프트웨어 및 디지털 플랫폼 그룹을 총괄하는 로버트 오샤나(Rob Oshana) 선임 부사장은 “임베디드 개발자는 점점 더 복잡해지는 프로세서부터 여러 개발 팀이 직면한 새로운 도전 과제들, 그리고 더욱 까다로워진 보안 환경에 이르기까지 그 어느 때보다 더 복잡한 작업들을 수행해야 한다"며, “우리는 고객들로부터 시스템 설계를 더 빠르고 쉽게 관리하고, 리소스를 할당하며, 개념 증명(proof-of concept)을 신속하게 보여줄 수 있을 뿐 아니라, 엣지에서 데이터 무결성을 유지할 수 있기를 원한다는 의견을 수 차례 들었다. 이 모든 의견들은 이번에 확장된 코드퓨전 스튜디오 시스템 플래너와 데이터 이력 소프트웨어 개발 솔루션을 제공하는 데 영감을 주었다”고 밝혔다.

    최근 몇 년 동안 임베디드 기기들은 처리 속도, 코어 수, 기능 및 복잡성이 기하급수적으로 증가하여 비용과 차지 공간은 줄어들었지만 소프트웨어 개발 파이프라인의 복잡성은 전보다 더 높아졌다. 기존의 개발자 도구들은 이러한 파이프라인과의 통합이나, 효과적인 최신 시스템 설계의 핵심인 기존 코드 기반에 통합하는 데 필요한 유연성과 맞춤화 기능이 부족한 경우가 많았다. ADI의 코드퓨전 스튜디오 시스템 플래너는 복잡한, 이기종 장치들과 관련한 이러한 프로젝트 생성 및 리소스 분할 문제를 해결한다.

    system planner screenshot light mode

    사용이 허가된 오픈 소스 아키텍처를 사용하는 ADI의 코드퓨전 스튜디오 시스템 플래너는 개발자가 멀티 코어 상에서 유연하게 프로젝트를 생성하고 메모리 및 주변 장치의 그래픽 리소스를 할당할 수 있게 해준다. 이 제품은 특정 코어에서 사용 중인 실시간 운영 체제(RTOS) 또는 펌웨어 플랫폼을 인식하는 설정 도구들도 포함하고 있어, 특정 코어에 할당된 주변 장치나 메모리 블록을 설정할 때 해당 코어에서 실행되는 운영체제나 펌웨어를 고려하여 적절한 설정 옵션을 개발자에게 자동으로 제공한다. 이처럼 시스템 성능에 대한 추가적인 정보와 리소스 할당을 개선하기 위해 활용할 수 있는 오픈 소스 도구를 통해, 개발자는 설계를 효율적으로 최적화할 수 있는 역량을 더욱 강화할 수 있다.

    또한 시스템 플래너를 활용하여, 개발자는 플러그인 기반 프로젝트 생성 시스템을 통해 필요한 코드를 생성할 수 있다. 이 시스템은 개발자에게 최대한의 유연성을 보장할 뿐만 아니라 공통 설정 도구 세트의 이점을 제공한다. 일반적인 펌웨어 플랫폼(Zephyr RTOS, ADI의 SDK 등)을 위한 플러그인 세트가 기본으로 제공되지만, 사용자는 이러한 프로젝트 생성 및 설정 플러그인을 필요에 따라 자유롭게 복제하고 수정할 수 있다. 이 플러그인 시스템은 내부적으로 템플릿 엔진을 사용한다. 정적 파일은 특정 위치의 문자열을 교체하여 수정하고, 코드 생성 로직은 JavaScript 또는 TypeScript 함수로 보강할 수 있다.

    마지막으로, 시스템 플래너는 메모리 리소스를 분할하여 하나 이상의 코어에 파티션을 할당하는 그래픽 유틸리티를 제공한다. 이 유틸리티는 사용자가 링커 스크립트 또는 디바이스 트리(Device Tree) 메모리 오버레이 파일을 생성하는 데 도움을 준다. RTOS 인식 설정 기능을 활용하면, 사용자가 주변 장치 블록을 코어에 그래픽적으로 할당할 수도 있다.

    코드퓨전 스튜디오 시스템 플래너 외에도, ADI는 제품 수명 주기 동안 데이터 신뢰성과 추적성을 보장하는 ADI 최초의 데이터 이력 소프트웨어 개발 솔루션에 대한 얼리 액세스 키트와 함께, 업그레이드된 ADI 어슈어 트러스티드 엣지(Assure™ Trusted Edge) 보안 아키텍처를 발표했다.

    Software development solution

    현재 얼리 액세스로 제공되는 ADI의 새로운 데이터 이력 솔루션은 신호 체인 데이터에 대한 신뢰할 수 있는 프레임워크를 구축하여, 인텔리전트 엣지에서 생성된 데이터가 시스템을 거치는 동안 무결성과 신뢰성을 유지하고 충실도를 유지하도록 보장한다. 이 데이터 이력 솔루션은 보안 메타데이터를 추가하여, 생성된 데이터의 신뢰성과 충실도를 향상할 수 있으며, 데이터 흐름 과정 전반에 걸쳐 데이터의 이력에 대한 정보를 추가함으로써 충실도를 높인다. 데이터 신뢰성은 강력한 암호화 증명을 통해 뒷받침되므로, 데이터가 단순한 대시보드 디스플레이에 사용되든 정교한 머신러닝 모델에 사용되든 관계없이, 사용자는 복잡한 네트워크에서 해당 데이터의 진위 여부와 무결성을 보다 쉽게 평가할 수 있다.

    이렇게 종단간 신뢰성을 구축하고 데이터 충실도를 향상함으로써, 데이터 이력은 보다 정확하고 안전한 모델 결과물을 도출하고 의사 결정의 정확성을 높인다. 데이터 이력 솔루션이 즉각적으로 활용될 수 있는 애플리케이션으로는 신뢰할 수 있는 고품질 데이터로 작동하는 보다 안정적인 알고리즘 또는 AI 모델 구축, 검증된 센서 인사이트를 추출하여 신호 체인 출력 및 운영 신뢰성에 대한 이해도 향상, 데이터 낭비 감소, 무결성 및 진위성 증명 용이성 등을 들 수 있다.

    ADI의 로버트 오샤나 선임 부사장은 “현재 우리는 개발 도구를 간소화하고 데이터 신뢰성을 지원하고자 하는 고객의 요구를 충족하고 있을 뿐만 아니라, 임베디드 시스템에 인공지능과 머신러닝 모델을 통합할 수 있는 솔루션을 추가로 개발 중"이라며 “고객이 임베디드 인텔리전스를 갖춘 제품을 더 쉽게 제공할 수 있도록 지원하는 코드퓨전 스튜디오 플랫폼의 확장에 대해 앞으로도 지속적인 관심과 성원을 바란다”고 말했다.

    자세한 내용은 ADI의 소프트웨어 및 디지털 플랫폼 뉴스룸에서 확인할 수 있다.

    아나로그디바이스 회사 소개

    아나로그디바이스(Analog Devices, Inc. 나스닥: ADI)는 인텔리전트 엣지에서 혁신이 가능하도록 물리적 세계와 디지털 세계를 연결하는 글로벌 반도체 선도기업이다. ADI는 아날로그와 디지털, 그리고 소프트웨어 기술을 솔루션으로 결합하여 디지털화한 공장, 모빌리티, 디지털 헬스케어의 발전을 촉진하고, 기후 변화에 대처하며, 인간과 세계를 안정적으로 연결한다. FY24에 90억 달러 이상의 매출을 기록하고 전 세계적으로 24,000명 이상의 직원을 보유한 ADI는 오늘날의 혁신가들이 가능성 그 이상(Ahead of What’s Possible)으로 앞서 나갈 수 있도록 한다. 자세한 내용은 홈페이지 www.analog.comLinkedIn Twitter (X) 참조.

    모든 상표와 등록상표는 해당 소유자의 자산이다.

    미래 예측 진술

    이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 예를 들어 소프트웨어를 통합하거나 이를 기반으로 하는 것을 포함하여 예상되는 제품 솔루션, 서비스, 기술, 기능 및 애플리케이션, 소프트웨어를 통합하거나 이를 기반으로 하는 것을 포함하여 고객에게 제공하는 제품 솔루션, 서비스 및 기술의 가치와 중요성 및 기타 이점, 예상되는 시장 및 기술 동향, 기타 미래 이벤트 등 다양한 주제를 담고 있다. 역사적 사실이 아닌 진술, ADI의 신념, 계획 및 기대에 대한 진술은 미래예측 진술이다. 이러한 진술은 현재의 기대를 기반으로 하고 여러 요인 및 불확실성의 영향을 받으며, 이로 인한 실제 결과는 미래 예측 진술과 크게 다를 수 있다. 특히 다음과 같은 중요한 요인 및 불확실성으로 인해 실제 결과가 미래 예측 진술에 설명된 것과 실질적으로 달라질 수 있다: 경제, 정치, 법률 및 규제 불확실성 또는 갈등, 반도체 제품에 대한 수요 변화, 생산 지연, 제품 및 원자재의 가용성과 공급망 중단, ADI의 공인 유통 채널에서 전환될 수 있는 제품, 수출 분류, 수출입 규정 또는 관세 및 관세의 변화, ADI의 기술 개발 및 연구 개발 투자, 미래 유동성, 자본 수요 및 자본 지출; ADI가 참여하고 있는 시장에서의 성공적인 경쟁력, 핵심 인력의 채용 및 유지 능력, 인수 또는 기타 전략적 거래와 관련된 위험, 보안 침해 또는 기타 사이버 사고, 소송건에서 불리한 결과, 평판 손상, 현행 세법에 따른 예상 세율 추정치의 변화, 부채와 관련된 위험, 맥심 인테그레이티드의 제품 통합과 관련된 예상치 못한 어려움이나 비용 지출. 실제 결과가 미래 예측 진술에 기술된 것과 실질적으로 다를 수 있는 요인에 대한 자세한 내용은 ADI의 최근 10-K 양식 연례 보고서에 포함된 위험 요소를 포함하여 미국 증권거래위원회에 제출한 자료를 참조할 수 있다. 미래 예측 진술은 경영진의 현재 기대치를 나타내며 본질적으로 불확실성을 내포하고 있다. 법에서 요구하는 경우를 제외하고, ADI는 미래예측 진술 작성일 현재를 기준으로 이후의 사건이나 상황을 반영하기 위해 미래예측 진술을 업데이트할 어떠한 의무도 지지 않는다.