ADI, 자사의 심폐 관리(CPM) 시스템 ‘센시넬’에 대한 미국 FDA 510(k) 인증 및 상업적 출시 발표

원격 환자에 대한 밀착 모니터링 및 의료 비용 절감 가능

ADI and Sensinel PR Image2024년 3월 6일 – 아나로그디바이스((나스닥:ADI ) 는 자사의 센시넬(Sensinel™) 심폐 관리(Cardiopulmonary Management, CPM) 시스템이 미국 식품의약국(FDA)으로부터 510(k) 인증을 획득했으며 상업적 출시를 시작한다고 발표했다. 이 소형 웨어러블 기기는 심부전과 같은 만성 질환 관리를 위해 심폐 기능을 측정하는 비침습적 원격 관리 시스템이다. 이 제품은 ADI가 59년 역사상 처음으로 FDA 인증을 받은 제품이다.

ADI의 패트릭 오도허티(Patrick O’Doherty) 디지털 헬스케어 부문 수석 부사장은 “창립 이래 지금까지 ADI는 획기적인 제품 개발을 통해 우리의 일상을 풍요롭게 하는 혁신을 가속화하는 데 주력해 왔다”며, “ADI의 웨어러블 활력징후 감지 및 신호처리 기술과 심장 전문의로부터 영감을 받은 알고리즘을 결합하여, 우리는 울혈성 심부전(congestive heart failure, CHF) 환자의 일일 건강 상태를 정확하게 파악할 수 있는 센시넬 CPM 시스템을 개발했다. 이 혁신적인 서비스 기반 제품은 환자 치료를 개선하고 임상의의 업무 부담을 줄이며 의료 비용을 절감할 뿐 아니라 ADI에 수십억 달러 규모의 신규 시장 진출 기회를 열어줄 잠재력을 가지고 있다”고 밝혔다.

현재 600만 명 이상의 미국인이 심부전을 앓고 있으며, 2030년에는 그 수가 약 800만 명으로 늘어날 것으로 추정된다.1이들은 심부전 치료에 현재 연간 약 300억 달러의 비용을 지출하고 있으며, 2030년에는 그 비용이 약 700억 달러로 증가할 것으로 예상된다.1 이 비용의 약 80%는 입원 치료로 인해 발생한다.1 이전에 이와 유사한 매개 변수를 측정했던 다른 솔루션은 심부전 환자의 입원 치료 필요성을 줄일 수 있는 가능성을 보여주었다. 그러나 이러한 솔루션은 침습적 방식을 이용하는 경우가 많거나, 또는 임상적으로 의미 있는 영향을 미칠 만큼 민감하고 구체적인 데이터를 제공하지 못하는 경우가 많다. 이러한 데이터는 환자 입장에서는 비용 부담이 큰 입원 치료를 피할 수 있을 만큼 충분히 일찍 의료진이 질환 발생을 예측할 수 있게 해준다는 점에서 매우 중요하다.

센시넬 CPM 시스템은 심부전과 같은 심폐 질환을 관리하기 위한 차세대 솔루션이다. 이 시스템에는 일련의 생리적 지표가 탑재되어 있어 의료진이 만성 질환을 조기에 원격으로 정밀하게 관리할 수 있도록 도와준다. 센시넬 CPM 시스템 이용 방법은 매우 간단하다. 환자는 홈 케어 환경에서 3 ~ 5분 동안 ADI의 센시넬 CPM 웨어러블을 착용한다. 그러면 기기가 심폐 건강에 대한 데이터를 수집한다. 이 데이터는 셀룰러 링크(환자가 제공하는 인터넷 연결 없이도)를 사용하여 ADI의 센시넬 CPM 클라우드 플랫폼에 자동으로 업로드 되며, 클라우드에서는 ADI의 센시넬 CPM 지능형 알고리즘을 사용하여 추가적인 분석 작업을 수행한다.

뉴욕 마운트 사이나이 모닝사이드 병원의 심장내과장인 션 피니(Sean Pinney) 박사는 “심부전 환자가 입원 치료가 필요한 상황까지 가지 않도록 예방하기 위해서는 의료진이 환자의 생리적 변화를 조기에 감지하는 것이 매우 중요하다”고 밝히고 “ADI의 센시넬 CPM 시스템은 예측 치료를 개선하는 데 도움이 되는 매우 정확하고 재현 가능하며 신뢰할 수 있는 솔루션이다”라고 말했다.

ADI의 펠로우이자 의료 제품 담당 매니징 디렉터인 베누 고피나싼(Venu Gopinathan) 박사는 “심부전과 같은 만성 질환을 관리할 때는 입원 처치가 필요 없도록 조기 처방을 잘해서 환자 상태를 관리하는 것이 매우 중요하다. 기존의 다른 비침습적 솔루션은 의료진이 조기에 효과적인 진단과 처방을 내리는 데 필요한 데이터를 제공할 만큼 충분히 구체적이지 않다”며, “ADI의 새로운 심폐 관리 시스템은 진료 워크플로우에 부합하도록 설계되었으며, 다양한 생리적 측정을 수행하여 의료진이 정보 과부하 없이 조기에 임상 결정을 내릴 수 있도록 지원한다"고 말했다.

ADI의 센시넬 CPM 시스템은 현재 상용 판매 중이며, 자세한 내용은 https://sensinel.analog.com에서 확인할 수 있다.

아나로그디바이스의 센시넬(Sensinel by Analog Devices™) 소개

아나로그디바이스의 새로운 웨어러블 헬스케어 라인인 센시넬(Sensinel by Analog Devices)은 만성 질환 관리 방식을 근본적으로 혁신하여 합리적인 비용으로 삶의 질을 높이는 것을 목표로 한다. 첫 번째 제품인 센시넬 CPM(Sensinel CPM) 시스템은 심부전과 같은 만성 질환 관리를 위해 심폐 기능을 측정하는 가정용 비침습 솔루션이다. 센시넬을 개발한 아나로그디바이스는 50년 넘게 의료 산업, 특히 감지, 측정, 컴퓨팅, 연결, 전력 공급 분야에서 전문성을 쌓아온 글로벌 반도체 선도기업으로 인간의 삶과 세상을 풍요롭게 하는 혁신을 가속화하는 데 기여하고 있다.

아나로그디바이스 회사 소개

아나로그디바이스(Analog Devices, Inc. 나스닥: ADI)는 인텔리전트 에지에서 혁신이 가능하도록 물리적 세계와 디지털 세계를 연결하는 글로벌 반도체 선도기업이다. ADI는 아날로그와 디지털, 그리고 소프트웨어 기술을 솔루션으로 결합하여 디지털화한 공장, 모빌리티, 디지털 헬스케어의 발전을 촉진하고, 기후 변화에 대처하며, 인간과 세계를 안정적으로 연결한다. FY23에 120억 달러 이상의 매출을 기록하고 전 세계적으로 26,000명 이상의 직원과 125,000곳 이상의 글로벌 고객사를 보유한 ADI는 오늘날의 혁신가들이 가능성 그 이상(Ahead of What’s Possible)으로 앞서 나갈 수 있도록 한다. 자세한 내용은 홈페이지www.analog.com 과 LinkedIn 및 Twitter (X) 참조.

모든 상표와 등록상표는 해당 소유자의 자산이다.

미래 예측 진술

이 보도자료에는 센시넬 또는 기타 헬스케어 웨어러블과 관련된 애플리케이션, 혜택 및 성장 기회에 관한 진술, 기타 미래 이벤트 등 다양한 주제를 다루는 미래 예측 진술이 포함되어 있다. ADI의 신념, 계획 및 기대에 대한 진술을 포함하여 역사적 사실이 아닌 진술은 모두 미래 예측 진술이다. 이러한 진술은 현재의 기대치를 기반으로 하며 여러 가지 요인과 불확실성의 영향을 받으며, 이로 인해 실제 결과는 미래 예측 진술과 크게 다를 수 있다. 특히 다음과 같은 중요한 요인 및 불확실성으로 인해 실제 결과가 미래 예측 진술에 기술된 내용과 실질적으로 달라질 수 있다: 비즈니스, 경제, 정치, 법률 및 규제 불확실성 또는 갈등이 ADI의 글로벌 운영에 미치는 영향; 반도체 수요의 변화와 이에 따른 ADI 제품의 수요 및 공급 변화; 제조 지연, 제품 가용성 및 공급망 중단; 미래 유동성, 자본 수요 및 자본 지출; 기술 개발 및 연구 개발 투자에 대한 불확실성; ADI가 참여하고 있는 시장에서 성공적으로 경쟁할 수 있는 능력, 현행 세법에 근거한 예상 세율 추정치의 변화, 소송 건의 불리한 결과, 핵심 인력을 고용 및 유지하지 못할 위험, 보안 침해 또는 기타 사이버 사고, 맥심 인터그레이티드(Maxim Integrated Products, Inc., 이하 '맥심') 통합과 관련한 예상 못한 어려움 또는 지출; ADI 보통주의 장기적 가치에 대한 불확실성, 맥심 인수를 포함한 인수로 인한 기대 이익, 시너지 효과 및 성장 전망이 적시에 완전히 달성되지 않거나 전혀 달성되지 않을 수 있는 위험 등. 실제 결과가 미래 예측 진술에 기술된 것과 크게 달라질 수 있는 요인에 대한 자세한 내용은 가장 최근 10-K 양식의 연례 보고서에 포함된 위험 요소를 포함하여 미국 증권거래위원회에 제출한 자료를 참조할 수 있다. 미래 예측 진술은 경영진의 현재 기대치를 나타내며 본질적으로 불확실성을 내포하고 있다. 법에서 요구하는 경우를 제외하고, ADI는 미래 예측 진술 작성일 현재를 기준으로 이후의 사건이나 상황을 반영하기 위해 미래 예측 진술을 업데이트할 어떠한 의무도 지지 않는다.

참고

1 American Heart Association. Understand your risk for heart failure. American Heart Association website. Published May 9, 2017. Updated June 13, 2023. Accessed March 5, 2024. https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/causes-and-risks-for-heart-failure/understand-your-risk-for-heart-failure