2024년 10월 8일 – 글로벌 반도체 선도기업인아나로그디바이스((나스닥:ADI )는 향상된 속도와 보안으로 지능형 엣지를 위한 고객의 혁신을 지원하기 위해 장치 간(cross-device), 분야 간(cross-market) 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스를 통합한 개발자 중심 제품군을 출시했다고 밝혔다. 이번 출시의 핵심은 마이크로소프트(Microsoft)의 비주얼 스튜디오(Visual Studio) 코드를 기반으로 하는 새롭고 포괄적인 임베디드 소프트웨어 개발 환경인 코드퓨전 스튜디오(CodeFusion Studio™)으로서, 이 개발 환경은 ADI 최초의 완전 통합형 소프트웨어 및 보안 솔루션 제품군이다. 코드퓨전 스튜디오는 최신 통합 개발 환경(IDE) 및 명령 라인 인터페이스를 활용하며, 오픈 소스 설정 및 프로파일링 도구를 통합함으로써 이종 프로세서 상에서 개발을 간소화하고 효율성을 높여준다.

코드퓨전 스튜디오는 광범위한 문서, 지원, 파트너십 및 커뮤니티 참여 기회를 제공하는 포괄적인 리소스 허브인 ADI의 새로운 개발자 포털(ADI Developer Portal, developer.analog.com)에서 지금 바로 다운로드할 수 있다. 코드퓨전 스튜디오는 또한 지능형 엣지 장치에서 기본적으로 보안을 구현할 수 있도록 간단하고 유연한 방법을 제공하는 ADI의 범용 하드웨어 및 소프트웨어 보안 기반인 ADI 어슈어 트러스티드 엣지 보안 아키텍처(ADI Assure™ Trusted Edge Security Architecture)를 지원한다. 코드퓨전 스튜디오, ADI 어슈어 및 ADI 개발자 포털은 향상된 보안과 안정성을 통해 고객이 제품을 더 신속하게 출시하는 데 필요한 도구와 리소스를 제공한다. 배포 시간이 단축되기 때문에, 고객은 인텔리전트 엣지가 제공하는 모든 가치를 빠르게 활용할 수 있으며, 이는 더 나은 비즈니스 의사 결정, 고객 만족도 향상, 인사이트 강화 및 전반적인 비즈니스 성장으로 이어질 수 있다.
ADI의 그레고리 브라이언트(Gregory Bryant) 글로벌 사업 부문 사장은 “엣지에서의 임베디드 개발의 복잡성은 점점 더 심화하고 있고 하드웨어, 소프트웨어 및 보안에 대한 전문성을 동시에 요구하고 있다"며, “ADI는 다양한 시장에서 통합 및 수직 기술에 대한 심층적인 전문 지식을 제공하여 혁신을 더 빠르고 쉽고 비용 효율적으로 실현할 수 있는 독보적인 위치에 있다고 믿는다. 우리가 이러한 솔루션의 개발 및 출시를 위해 많은 투자를 하고 있는 이유가 바로 이 때문이며, 앞으로도 고객이 인텔리전트 엣지에 대해 확신을 가지고 혁신할 수 있도록 지원할 계획이다"라고 말했다.
코드퓨전 스튜디오 소개: 오픈 소스 솔루션을 기반으로 구축된 코드퓨전 스튜디오는 ADI의 일부 마이크로컨트롤러(MCU) 제품을 비롯한 다양한 하드웨어를 지원하며, 이 제품의 후속 버전에는 더 많은 디지털 솔루션들이 추가될 예정이다. 여기에는 IDE, 소프트웨어 개발 키트(SDK), 설정 및 생산성 도구가 포함된다. 이 환경은 이기종 프로세서 상에서 개발을 간소화하고 효율성을 높이는 데 필요한 추상화를 제공하기 위해 특별히 제작되었다. ADI는 고객들과 강력한 파트너십을 유지해 오면서, 제품 개발 주기의 거의 절반이 디버깅 및 배포 준비에 소요된다는 사실을 확인했다. 코드퓨전 스튜디오 출시로, ADI는 이러한 작업에 필요한 시간을 크게 단축하여 제품의 출시 일정을 더욱 앞당기고 비용도 상당히 절감할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
ADI 어슈어 소개:: 인텔리전트 엣지는 계속해서 역량과 기능을 진화시키고 있지만, 반면에 사이버보안 이슈와 새로운 규제 요건은 점점 더 늘어나고 있다. ADI 어슈어 브랜드는 인텔리전트 엣지에 보안을 기본으로 통합하고자 하는 ADI의 노력을 나타낸다. 이 브랜드의 중요한 한 축을 담당하는 ADI 어슈어 트러스티드 엣지 보안 아키텍처는 ADI의 일부 하드웨어 제품에 포함된 하드웨어 보안 기능과, 코드퓨전 스튜디오가 제공하는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 지원하는 소프트웨어 계층을 포함한다. 이 보안 API는 초기에는 MAX32690 마이크로컨트롤러를 지원하지만, 앞으로 더 많은 다양한 ADI 프로세싱 플랫폼 상에서 일관성을 유지하여 소프트웨어 마이그레이션을 용이하게 하는 동시에, 애플리케이션의 리소스 요구 사항과 상호 운용성 요구 사항을 충족하는 유연성과 확장성을 제공할 것이다.
ADI 어슈어 트러스티드 엣지 보안 아키텍처는 일반적인 보안 활용 사례의 구현을 간소화하고 설계 주기 초기에 보안을 구현함으로써, 고객의 신제품 출시 시간을 단축하고 ‘설계에 따른 보안(secure-by-design)’ 목표를 달성하는 데 도움이 된다.
ADI의 개발자 포털 및 오픈 소스에 대한 지원 소개: 앞서 소개한 솔루션들은 ADI 개발자 포털과 결합하여 개발자에게 강력한 문서, 지원, 파트너십 및 커뮤니티를 비롯한 필요한 리소스를 제공한다. 또한 ADI는 오래 전부터 오픈 소스 프로젝트를 지원해 왔으며, 타사 솔루션과 쉽게 통합할 수 있는 더 우수하고 접근성이 뛰어난 솔루션을 만들기 위해 오픈 소스 커뮤니티에 대한 참여를 확대하고 있다. 이러한 노력의 결과, ADI의 고객은 현재는 물론 앞으로도 원하는 추상화 수준에서 작업하고 인텔리전트 엣지의 첨단 기능들을 활용할 수 있다.
보다 자세한 내용은 ADI의 소프트웨어 및 보안 뉴스룸에서 확인할 수 있다.
아나로그디바이스 회사 소개
아나로그디바이스(Analog Devices, Inc. 나스닥: ADI)는 인텔리전트 엣지에서 혁신이 가능하도록 물리적 세계와 디지털 세계를 연결하는 글로벌 반도체 선도기업이다. ADI는 아날로그와 디지털, 그리고 소프트웨어 기술을 솔루션으로 결합하여 디지털화한 공장, 모빌리티, 디지털 헬스케어의 발전을 촉진하고, 기후 변화에 대처하며, 인간과 세계를 안정적으로 연결한다. FY23에 120억 달러 이상의 매출을 기록하고 전 세계적으로 26,000명 이상의 직원과 125,000곳 이상의 글로벌 고객사를 보유한 ADI는 오늘날의 혁신가들이 가능성 그 이상(Ahead of What’s Possible)으로 앞서 나갈 수 있도록 한다. 자세한 내용은 홈페이지www.analog.com 과 LinkedIn 및 Twitter 참조.
모든 상표와 등록상표는 해당 소유자의 자산이다.
미래 예측 진술
이 보도자료에는 예컨대 소프트웨어를 통합하거나 이를 기반으로 할 수 있는 제품 솔루션, 제안, 기술, 기능 및 애플리케이션, 소프트웨어를 통합하거나 이를 기반으로 할 수 있는 제품 솔루션, 제안 및 기술을 포함하여 고객에게 제공하는 제품 솔루션, 제안 및 기술의 가치와 중요성 및 기타 이점, 예상되는 시장 및 기술 동향, 그 밖에 다른 미래 이벤트 등 다양한 주제를 다루는 미래예측진술이 포함되어 있다. ADI의 신념, 계획 및 기대에 대한 진술을 포함하여 역사적 사실이 아닌 진술은 모두 미래예측 진술이다. 이러한 진술은 현재의 기대치를 기반으로 하며 여러 요인과 불확실성의 영향을 받으므로, 실제 결과는 미래 예측 진술과 크게 다를 수 있다. 특히 다음과 같은 중요한 요인 및 불확실성으로 인해 실제 결과가 미래 예측 진술에 기술된 내용과 실질적으로 달라질 수 있다: 경제, 정치, 법률 및 규제 불확실성 또는 갈등, 반도체 제품에 대한 수요 변화, 제조 지연, 제품 및 원자재 가용성, 공급망 중단, 당사의 공인 유통 채널에서 전환될 수 있는 제품, 수출 분류, 수출입 규정 또는 관세 및 관세의 변화, 당사의 기술 개발 및 연구 개발 투자, 당사의 미래 유동성, 자본 수요 및 자본 지출; ADI가 참여하고 있는 시장에서 성공적으로 경쟁할 수 있는 능력, 핵심 인력을 고용 및 유지하는 능력, 인수 또는 기타 전략적 거래와 관련된 위험, 보안 침해 또는 기타 사이버 사고, 소송 건의 불리한 결과, 평판 손상, 현행 세법에 근거한 예상 세율 추정치의 변화, 부채와 관련된 위험, 맥심 인터그레이티드(Maxim Integrated Products, Inc.) 제품 통합과 관련된 예상치 못한 어려움이나 비용 지출 등. 실제 결과가 미래 예측 진술에 기술된 것과 실질적으로 다를 수 있는 요인에 대한 자세한 내용은 가장 최근 10-K 양식의 연례 보고서에 포함된 위험 요소를 포함하여 미국 증권거래위원회에 제출한 자료를 참조할 수 있다. 미래예측진술은 경영진의 현재 기대치를 나타내며 본질적으로 불확실성을 내포하고 있다. 법에서 요구하는 경우를 제외하고, ADI는 미래 예측 진술 작성일 현재를 기준으로 이후의 사건이나 상황을 반영하기 위해 미래 예측 진술을 업데이트할 어떠한 의무도 지지 않는다.
보도자료 문의 :-
Ferda Millan
Global PR and External Communications
Analog Devices
CorpComm@analog.com
(408) 373-1854
-
Michael Lucarelli
Vice President, Investor Relations and FP&A
Analog Devices
Investor.Relations@analog.com
(781) 461-3282